メインコンテンツまでスキップ

USB to シリアルコンバーターを使用してRaspberry Pi OS/ Ubuntu OSまたは他のOSにログインする方法

USB to シリアルコンバーターをお持ちの場合、以下の手順でRaspberry Pi OSにログインできます

USB to シリアルコンバーターからreTerminalの40ピンGPIOヘッダーのUARTピンにジャンパーワイヤーを以下のように接続します

pir

次に、コンピューター上でソフトウェアを設定しましょう。お使いのオペレーティングシステムに従って進めてください

Windows の場合

  • ステップ 1. USB to シリアルコンバーターをPCに接続します

  • ステップ 2. Windowsの検索ボックスでデバイスマネージャーと入力してデバイスマネージャーを開きます

  • ステップ 3. ポート (COM と LPT) のドロップダウン矢印をクリックし、接続されたシリアルポートの名前を見つけます(例:COM7

pir

  • ステップ 4. このリンクにアクセスしてPuttyをダウンロードしてインストールします

注意: PuttyはSSHおよびtelnetクライアントで、SSH経由でreTerminalに接続するために使用できます。既にPuttyがインストールされている場合は、この手順をスキップできます

  • ステップ 5. Puttyを開いてPCをreTerminalに接続します

  • ステップ 6. 接続タイプSerialを選択します

  • ステップ 7. 以下のように設定を構成します:

    • シリアルライン: COM7(お使いのCOMポートを選択)
    • 速度: 9600

pir

  • ステップ 8. Openをクリックします

  • ステップ 9. Puttyウィンドウで、以下のようにログイン詳細を入力します

- ユーザー名: pi
- パスワード: raspberry
  • ステップ 10. Raspberry Pi OSに正常にログインできた場合、以下の出力が表示されます

pir

Mac/Linux の場合

  • ステップ 1. USB to シリアルコンバーターをPCに接続します

  • ステップ 2. Mac/Linuxでターミナルウィンドウを開きます

  • ステップ 3. 以下を入力してパッケージリストを更新します

sudo apt-get update
  • ステップ 4. 以下を入力してminicomをインストールします
sudo apt-get install minicom
  • ステップ 5. ターミナルで以下を入力して、接続されたシリアルデバイスを表示します
dmesg | grep tty

例:
[ 1562.048241] cdc_acm 1-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device

  • ステップ 6. 以下を入力してシリアルデバイスに接続します
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 9600

注意: ボーレートは9600に設定されています

  • ステップ 7. 上記のハードウェア接続の後、壁のコンセントから電源を入れてreTerminalの電源をオンにします

これでRaspberry Pi OSに正常にログインできました!

Loading Comments...