メインコンテンツまでスキップ

概要

LoRaWAN の基本

LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)は、IoT(モノのインターネット)アプリケーション向けに特別に設計された低消費電力・長距離のワイヤレス通信プロトコルです。IoTデバイスに対して長距離かつ低消費電力の通信能力を提供します。LoRaWAN の主な特徴は以下の通りです:

  • 長距離通信
  • 低消費電力
  • 公共またはプライベートでの展開が可能
  • 大規模なデバイス接続

これらの特性により、スマート農業、スマートシティ、環境モニタリングなどのワイヤレスセンシングアプリケーションで広く利用されています。

LoRaWAN についてさらに詳しく知りたい方は、こちらをクリックしてください。

SenseCAP LoRaWAN スターターキット

SenseCAP LoRaWAN スターターキットは、ユーザーがLoRaWANに関する実践的な知識を迅速に習得し、応用できるようにすることを目的としています。このキットには、NM2マルチプラットフォームゲートウェイ、XIAOS3、Grove Wio-E5、温湿度センサー、土壌水分センサー、その他の拡張可能なGroveが含まれており、ユーザーがLoRaWANアーキテクチャを実際に学び、自分自身のプロジェクトをさらに開発することを可能にします。

このLoRaWANスターターキットは、ノード、ゲートウェイ、さらにはSenseCAPクラウドプラットフォームを含むLoRaWANアーキテクチャのすべてのコンポーネントを備えています。このキットは、LoRaWAN技術を完全に体験できる包括的な機能を提供します。このキットを使用することで、距離テスト、ネットワークテスト、プロジェクト開発など、さまざまな実践的な活動に参加できます。実際のアプリケーションを通じてその性能と機能を検証する完全なソリューションを提供します。初心者から経験豊富な開発者まで、このキットはLoRaWANの学習と実践的なニーズに対応します。

関連製品:

名前説明
S210x一連のワイヤレスLoRaWAN®産業用センサー。
S2100データロガーMODBUS-RTU RS485/アナログ/GPIOセンサーに接続し、センサーからLoRaWANネットワークへデータを送信可能。
M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイ異なるネットワークサーバーへの接続をサポートする標準的なLoRaWAN®ゲートウェイ。
Wio-E5開発キットWio-E5 STM32WLE5JC LoRaモジュールの強力な性能を引き出すための使いやすいコンパクトな開発ツールセット。

はじめに

準備

ハードウェア

電子部品

キットには以下の電子部品が含まれているはずです。すべて揃っているか確認してください。
**

プロジェクトを開始する前に、XIAOボードにヘッダーをはんだ付けし、アンテナを取り付ける必要があります。

ヘッダーのはんだ付け

XIAO ESP32S3はデフォルトでピンヘッダーが付属していません。ピンヘッダーを準備し、XIAOの対応するピンにそれをはんだ付けする必要があります。これにより、拡張ボードやセンサーに接続できるようになります。

XIAO ESP32S3は非常に小型のため、ヘッダーをはんだ付けする際には注意が必要です。異なるピンを接触させたり、シールドや他の部品にハンダを付けないようにしてください。これを怠ると、XIAOがショートしたり正常に動作しなくなる可能性があり、その結果はユーザーの責任となります。

アンテナの取り付け

XIAO ESP32S3の前面左下には独立した「WiFi/BTアンテナコネクタ」があります。WiFi/Bluetooth信号をより良くするために、パッケージ内のアンテナを取り出し、コネクタに取り付ける必要があります。

アンテナの取り付けには少しコツがあります。直接強く押し込もうとすると、非常に難しく指が痛くなることがあります。正しい取り付け方法は、まずアンテナコネクタの片側をコネクタブロックに入れ、次にもう片側を少し押し込むことで、アンテナが取り付けられます。

アンテナを取り外す際も同様です。力任せにアンテナを直接引っ張らず、片側を持ち上げるようにすると簡単に取り外せます。

ソフトウェア

組み込みのSenseCAPクラウドプラットフォームを使用するか、The Things NetworkのようなサードパーティのLoRaWANネットワークサーバーを使用することができます。最適なユーザー体験を得るために、SenseCAPクラウドプラットフォームの使用を推奨します。以下に関連リンクを示します。

  1. SenseCAPポータルのWebページを開く

SenseCAP Mate APPをダウンロードするためにスキャン

LoRaWANスターターキットでの簡単かつコード不要の初期設定

ステップ1 電源を入れてインターネットに接続

キットにはSenseCAP Multi-Platform LoRaWAN Indoor Gateway(SX1302) - EU868 - Seeed Studioが含まれており、これは異なるネットワークサーバーに接続をサポートする標準的なLoRaWAN®ゲートウェイです。個人のLoRa開発だけでなく、産業用センサーと組み合わせて使用することもできます。このWikiでは、データストリームがSenseCAPクラウドを通過します。このゲートウェイで実行されるデフォルトモデルはSenseCAPであるため、追加設定は不要です。ゲートウェイの電源を入れ、ETHまたはWIFIでインターネットに接続するだけです。

ETHケーブルに接続

最速の方法 - イーサネットケーブルをイーサネットポートに接続し、ゲートウェイがインターネットに正常に接続されると、上部のインジケーターが緑色の点灯を示します。

Luciを介してWIFIに接続

ユーザーがLuci設定ページにログインする方法は2つあります。

ルーター経由でアクセス

  1. ゲートウェイをイーサネットケーブルに接続し、PCを同じルーターに接続します。

注意: PCとデバイスは同じルーター/ネットワークに接続されている必要があります。

  1. ルーター管理ページでデバイスのIPアドレスを確認します。
  2. デバイスのユーザー名とパスワードを取得します。デバイスラベルにユーザー名とパスワードが記載されています。
  1. ブラウザにデバイスのIPアドレスを入力してLuciページにアクセスします。その後、デバイスのユーザー名とパスワードを入力してログインします。

デバイスのAPホットスポット経由でアクセス

  1. ボタンを5秒間押し続け、青色のインジケーターがゆっくり点滅するまで待ち、設定モードに入ります。
  2. APホットスポット名はSenseCAP_XXXXXX(6桁のMACアドレス)、デフォルトのパスワードは12345678です。コンピュータをこのAPホットスポットに接続します。
  1. デバイスのユーザー名とパスワードを取得します。デバイスラベルにユーザー名とパスワードが記載されています。

  2. ブラウザにIPアドレス(192.168.168.1)を入力してローカルコンソールにアクセスします。その後、デバイスのユーザー名とパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。

WIFIに接続

ネットワーク - ワイヤレスをクリックします。

スキャンボタンをクリックしてWIFIをスキャンします。

ネットワークに参加するために、使用するWIFIを選択します。

Wi-Fiパスワードを入力し、送信をクリックして保存します。

次に、「Save and Apply」をクリックして設定を適用します。

ゲートウェイがWi-Fiに正常に接続されると、上部のインジケーターが緑色の点灯状態を示します。

ステップ2 ノードを接続する

Grove-Capacitive Soil Moisture Sensor、Temperature & Humidity Sensor、および Grove-Wio-E5 Wireless モジュールを XIAO Expansion Board に挿入します。

ステップ3 Grove-Wio-E5 のQRコードをスキャンする

使用しているモバイルシステムに応じて対応するバージョンの SenseCAP Mate アプリをダウンロードした後、アプリを開きます。初めて SenseCAP プラットフォームを使用する場合は、まずアカウントを登録してください。

右上の「+」をクリックし、「Add device」を選択して Grove-Wio-E5 をバインドします。

カメラの中央のボックスを Grove-Wio-E5 の背面にあるQRコードに合わせてスキャンし、キットをバインドします。Grove-Wio-E5 の前面にあるQRコードはスキャンしないでください。

ステップ4 データを確認する

SenseCAP Mate アプリを使用してバインドが成功すると、アプリ上にセンサーのデータが表示されます。

ヒント

SenseCAP Mate アプリはデータ情報を自動的に更新しません。センサーページで手動で下にスクロールしてデータを更新する必要があります。10分以上新しいデータが表示されない場合は、Wio Terminal の側面ボタンを一度下げて再起動を試みてください。

付録

Loading Comments...