メインコンテンツまでスキップ

ODYSSEY - X86 上の Mender クライアントのインストール

ODYSSEY - X86 ボードに Mender クライアントをセットアップし、ホスト型またはセルフホスト型の Mender サーバーから OTA アップデートを受信することができます。

このガイドでは、Yocto Project を使用してコンパイルされたカスタム Linux システムを実行している ODYSSEY - X86 ボードを使用することに焦点を当てています。

テスト結果​

以下の表に記載されている Yocto Project リリースは、Mender コミュニティによってテストされています。他の Yocto Project リリース でこの統合をテストした場合は、更新してください。

Yocto Projectビルド実行時
dunfell (3.1 / 5.3.0)テスト成功テスト成功

ビルド は、この Mender 統合を使用して Yocto Project ビルドがエラーなしで完了し、イメージを出力することを意味します。
実行時 は、Mender がボード上で動作することが確認されたことを意味します。U-Boot ベースのボードの場合、統合チェックリスト が確認されています。

前提条件​

  • ワークステーション/ラップトップに Yocto Mega Manual に記載されているように、サポートされている Linux ディストリビューションと依存関係がインストールされていること
    • 注意: 使用する Yocto バージョンに応じて手順が異なります。
  • ODYSSEY - X86 ボード

ビルドの設定​

Yocto 環境のセットアップ​

ビルドする Yocto Project ブランチを設定します。

mender-seeed セットアップ用のディレクトリを作成し、メタ情報をクローンします。

mkdir mender-seeed && cd mender-seeed

必要なすべてのレイヤーを取得します。

git clone -b dunfell git://git.yoctoproject.org/poky layers/poky
git clone git://git.yoctoproject.org/meta-intel layers/meta-intel
git clone -b dunfell https://github.com/mendersoftware/meta-mender layers/meta-mender
git clone -b dunfell https://github.com/openembedded/meta-openembedded layers/meta-openembedded
git clone https://github.com/Seeed-Studio/meta-odyssey-x86 layers/meta-odyssey-x86

ビルド環境のセットアップ​

ビルド環境を初期化します。

source layers/poky/oe-init-build-env 

Yocto プロジェクトのレイヤーを追加します。

bitbake-layers add-layer  ../layers/meta-intel 
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-odyssey-x86
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-oe
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-python
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-openembedded/meta-networking
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-core
bitbake-layers add-layer ../layers/meta-mender/meta-mender-demo

Mender 設定をビルド環境に適用します。

CONF_VERSION = "1"
MACHINE = "odyssey-x86-mender"
MENDER_ARTIFACT_NAME = "release-1"
INHERIT += "mender-full"
DISTRO_FEATURES_append = " systemd"
VIRTUAL-RUNTIME_init_manager = "systemd"
DISTRO_FEATURES_BACKFILL_CONSIDERED = "sysvinit"
VIRTUAL-RUNTIME_initscripts = ""
MENDER_STORAGE_DEVICE = "/dev/sda"
MENDER_STORAGE_TOTAL_SIZE_MB_DEFAULT = "4096"
MENDER_BOOT_PART_SIZE_MB = "64"
MENDER_DATA_PART_SIZE_MB = "1024"
MENDER_IMAGE_BOOTLOADER_FILE = "wic-initrd"

IMAGE_FEATURES_append = " \
ssh-server-openssh \
"

local.conf に記載します。

Mender サーバー URL の設定(オプション)​

このセクションはビルドの成功には必須ではありませんが、デフォルトで生成されるイメージはサーバー設定がないため、スタンドアロンデプロイメント での使用にのみ適しています。

使用している Mender サーバーに接続するように、生成されたイメージと Mender アーティファクトを設定するには、conf/local.conf ファイルを編集して Mender サーバー設定を提供します。生成された conf/local.conf ファイルにはすでにコメントアウトされたセクションがあるはずなので、関連する設定オプションを単にコメント解除し、適切な値を割り当てることができます。

ホスト型 Mender 用にビルドする場合:

# テナントトークンを取得するには:
# - https://hosted.mender.io にログイン
# - 右上のメールアドレスをクリックし、「My organization」を選択
# - 「COPY TO CLIPBOARD」を押す
# - クリップボードの内容を MENDER_TENANT_TOKEN に割り当てる
#
MENDER_SERVER_URL = "https://hosted.mender.io"
MENDER_TENANT_TOKEN = "<トークンをここにコピー>"

Mender デモサーバー用にビルドする場合:

# https://docs.mender.io/administration/demo-installation
#
MENDER_DEMO_HOST_IP_ADDRESS = "<Mender デモサーバーの IP アドレス>"

Mender 本番環境/セルフホスト型(オンプレミス)用にビルドする場合:

# https://docs.mender.io/3.1/system-updates-yocto-project/build-for-production
#
# 以下をコメント解除し、設定したドメイン名に一致する URL を更新し、
# 生成された server.crt ファイルへのパスを提供します。
#
# カスタム server.crt ファイルは、自己署名証明書を使用している場合にのみ必要です。
#
# 注意! 以下の情報はカスタム Yocto レイヤーで提供することを推奨します。
# これはデモ目的のみです。詳細についてはリンクされたドキュメントを参照してください。
MENDER_SERVER_URL = "<セルフホスト型 Mender サーバーの URL>"
FILESEXTRAPATHS_prepend_pn-mender-client := "<server.crt を含むディレクトリ>:"
SRC_URI_append_pn-mender-client = " file://server.crt"

イメージのビルド​

次に、イメージのビルドを進めることができます:

MACHINE="odyssey-x86-mender" bitbake odyssey-image-base

odyssey-image-base をお好みのイメージターゲットに置き換えてください。

ビルド出力の使用​

ビルドが成功すると、イメージとビルド成果物は以下の場所に生成されます:

  • build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg.bz2

すでにデバイス上で Mender が動作しており、このビルドを使用して rootfs アップデートをデプロイしたい場合は、.mender 拡張子を持つ Mender Artifact ファイルを使用する必要があります。このアーティファクトは、Mender サーバーの管理モードで(サーバー UI のリリースにアップロード)デプロイするか、スタンドアロンデプロイメントで Mender クライアントのみを使用してデプロイできます。

フラッシュ手順​

ODYSSEY - X86 ボードでイメージをフラッシュして実行する方法は2つあります。

方法 1: ODYSSEY - X86 ボードに接続された USB フラッシュドライブにフラッシュし、フラッシュドライブからシステムを起動する。

方法 2: ODYSSEY - X86 ボードに接続された HDD/SSD にフラッシュし、HDD/SSD から実行する。

方法 1​

  • ステップ 1. balenaEtcher をダウンロード(お使いのオペレーティングシステムに応じて)

  • ステップ 2. USB フラッシュドライブを PC に接続

  • ステップ 3. Flash from file をクリックし、mender-seeed/build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg.bz2 ファイルを選択

pir

  • ステップ 4. Select target をクリックし、接続された USB ドライブを選択

  • ステップ 5. 最後に Flash をクリック

  • ステップ 6. フラッシュドライブを ODYSSEY - X86 ボードに接続し、ボードの電源を入れる

  • ステップ 7. ボードの電源を入れる際に DELETE キー を押し続けて BIOS 設定 に入る

  • ステップ 8. Boot セクションに移動し、Boot Option #1 を UEFI: USB, Partition 1 に設定

pir

  • ステップ 9. Save & Exit に移動し、Save Changes and Reset を選択

これで OS が USB フラッシュドライブから正常に起動します。

方法 2​

  • ステップ 1. 上記 方法 1 の ステップ 1 - ステップ 9 を実行

  • ステップ 2. 正常に起動した後、以下のコマンドを実行してボードの電源を切る:

poweroff

注意: フラッシュ後に一度起動する必要があります。これは、data パーティションがフラッシュドライブの残りのスペースを使用するように拡張され、そのスペースを使用して HDD/SSD にフラッシュするイメージを保存するためです。

  • ステップ 3. フラッシュドライブを ODYSSEY - X86 から取り外し、PC に接続

  • ステップ 4. ターミナルウィンドウを開き、Yocto コンパイルから uefiimg をフラッシュドライブの data パーティションにコピー

sudo cp mender-seeed/build/tmp/deploy/images/odyssey-x86-mender/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg /media/username/data

注意: username を PC のユーザー名に置き換えてください

  • ステップ 5. フラッシュドライブを PC から取り外し、ODYSSEY - X86 ボードに接続。さらに外部 HDD/SSD を ODYSSEY ボードに接続。

  • ステップ 6. ボードが起動した後、ターミナルウィンドウで以下を入力してディスクパーティションを一覧表示

fdisk -l

pir

接続された HDD が /dev/sdb として表示されます。

  • ステップ 7. 以前コピーした .uefiimg ファイルを dd ユーティリティを使用して接続された HDD/SSD にフラッシュ
dd if=/data/odyssey-image-base-odyssey-x86.uefiimg of=/dev/sdb

注意: /dev/sdb を接続された HDD/SSD に対応する名前に置き換えてください

  • ステップ 8. フラッシュが完了したら、ODYSSEY - X86 の電源を切る
poweroff
  • ステップ 9. USB フラッシュドライブを取り外し、ODYSSEY - X86 の電源を入れる

  • ステップ 10. ボードの電源を入れる際に F7 を押し続けて BIOS 設定に入る

  • ステップ 11. BOOT セクションに移動し、Boot Option #1 を UEFI: USB, Partition 1 に設定

pir

  • ステップ 12. Save & Exit に移動し、Save Changes and Reset を選択

これで OS が HDD/SSD から正常に起動します。

Loading Comments...