メインコンテンツまでスキップ

インストール

SSCMA の実行環境は PyTorch と OpenMMLab のさまざまなサードパーティライブラリに依存しています。GitHub で SSCMA のコードを見つけることができます。始めるには、こちら の指示に従ってローカルに PyTorch をインストールし、必要な OpenMMLab ライブラリを取得してください。

  • MMCV: OpenMMLab コンピュータビジョン基盤ライブラリ。
  • MMClassification: OpenMMLab 画像分類ツールキットとベンチマーク。分類タスクに加えて、さまざまなバックボーンネットワークを提供します。
  • MMDetection: OpenMMLab 検出ツールボックスとベンチマーク。
  • MMPose: OpenMMLab 検査ツールボックスとベンチマーク。
  • MIM: MIM は OpenMMLab プロジェクトとその拡張機能を開始およびインストールし、OpenMMLab モデルライブラリを管理するための統一インターフェースを提供します。

前提条件

SSCMA は Linux、Windows、macOS で動作します。Python パッケージを管理するために Miniconda を使用することを強くお勧めします。 以下の手順に従って環境を準備してください。

ヒント

Miniconda は conda の無料の最小インストーラーであり、Miniconda公式ウェブサイト から Miniconda3 をダウンロードしてインストールできます。

ステップ 0 - Git リポジトリをクローンする

まず、SSCMA ソースコード をローカルにクローンする必要があります。Git を使用して管理し、GitHub にホストしています。以下にクローンするための 2 つの異なる方法を提供しています(どちらかを選択してください)。Git がインストールされていない場合は、Git ドキュメント を参照してコンピュータに Git を設定してください。

git clone https://github.com/Seeed-Studio/ModelAssistant.git --depth 1 && \
cd ModelAssistant

ステップ 1 - 仮想環境を作成する

conda がインストールされていると仮定して、conda 仮想環境を作成してアクティブ化します。

conda create --name sscma python=3.8 -y && \
conda activate sscma

ステップ 2 - PyTorch をインストールする

SSCMA は PyTorch に依存しています。以下のコードを実行する前に、先ほど作成した仮想環境をアクティブ化していることを再度確認してください。

GPU (CUDA) を搭載したデバイスの場合、GPU アクセラレーションをサポートする依存関係をインストールすることをお勧めします。以下に 2 つの異なるケースで選択できる構成オプションを記載しています。ハードウェア環境に応じて手動で選択してください。

  • CPU のみのプラットフォーム:
conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch
  • GPU (CUDA) プラットフォーム:
conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.7 cudatoolkit=11.7 -c pytorch -c nvidia
ヒント

NVIDIA GPU 用の CUDA がプラットフォームにインストールされていない場合は、NVIDIA CUDA Toolkit Archive Website で CUDA インストーラーを見つけることができます。ホスト環境で CUDA 11.7 以上を使用することをお勧めします。他のプラットフォームで PyTorch をインストールする方法については、PyTorch公式ウェブサイト を参照してください。

ステップ 3 - 必須依存関係をインストールする

仮想環境をアクティブ化し、SSCMA ソースコードのメイン作業ディレクトリにいることを確認してください。 次に、以下のコードを実行して基本的な依存関係の構成を完了します。

  • SSCMA の依存関係をインストール
pip3 install -r requirements/base.txt && \
mim install -r requirements/mmlab.txt && \
mim install -e .

ステップ 4 - 追加依存関係をインストールする (オプション)

モデル変換や推論テストを実行する必要がある場合は、以下の追加依存関係もインストールする必要があります。

pip3 install -r requirements/inference.txt -r requirements/export.txt

SSCMA に変更を加えてそれを提出したい場合は、以下のコマンドを実行することをお勧めします。これにより、コミット時にコードをチェックしやすくなります。

pip3 install -r requirements/tests.txt
pre-commit install

その他の方法

SSCMA 環境の設定は、Linux(Ubuntu 20.04~22.10 でテスト済み)上で Conda をセットアップしている場合、シェルスクリプトを使用して自動的に行うことができます。

bash scripts/setup_linux.sh

または、Conda の設定ファイルを使用して手動で設定することもできます。

conda env create -n sscma -f environment.yml && \
conda activate sscma && \
pip3 install -r requirements/inference.txt -r requirements/export.txt -r requirements/tests.txt && \
mim install -r requirements/mmlab.txt && \
mim install -e .

注意事項

Miniconda のインストールを完了し、SSCMA を Conda で設定した後、sscma という名前の Conda 仮想環境を作成し、その仮想環境内に依存関係をインストールしました。以降の SSCMA に関連する設定や開発を行う際は、SSCMA 仮想環境内にいることを確認してください。以下のコマンドで仮想環境を有効化できます。

conda activate sscma

SSCMA 仮想環境を再設定または削除したい場合は、以下のコマンドを実行してください。

conda env remove -n sscma

よくある質問

  • パッケージを anaconda のデフォルトチャンネルからインストールする際に接続速度が遅いです。

    忍耐強く待つか、SJTU ミラーTUNA ミラー などのサードパーティのミラーチャンネルを試してください。

Loading Comments...