メインコンテンツまでスキップ

EdgeBox-RPI-200でのNEQTO Engine for Linuxの開始方法

はじめに

NEQTOは、企業がエッジデバイス上でソフトウェアをリモートでインストールおよび設定できる軽量で安全なソフトウェアパッケージです。NEQTOは、ターンキープラットフォームコネクタと組み込みソフトウェアライフサイクル管理を通じて、企業がエンドユーザーに改善されたソフトウェアサービスを提供することを可能にします。

NEQTOがインストールされたデバイスは、APIまたはすぐに使用できるNEQTO Consoleを通じて管理できます。これには、データストレージ、アラート、ウォッチドッグ監視のオプションサービスが含まれています。企業は、任意のLinuxデバイスでのほぼ瞬時のインストールと、オンプレミスまたはクラウドサーバーとのシームレスなデータ統合により、AIoTを有効にできます。

pir

前提条件

サポートされているハードウェア

  • (任意のLinuxマシン)
ヒント
  • サポートされているアーキテクチャ: armv6l(32bit), armv7l(32bit), aarch64(64bit), x86_64(64bit)
  • 必要なディスク容量: ≥ 32 MB
  • 必要なRAM容量: ≥ 4MB (デフォルト設定時)
  • ネットワーク通信インターフェース: 物理ネットワークアダプターが搭載されている必要があります。
  • モニター、キーボード、マウス (オプション)

はじめに

ハードウェア接続

Edge Box RPI-200 はじめに (https://wiki.seeedstudio.com/Edge_Box_introduction/) を参照してください

NEQTOアカウントのサインアップ

  • ステップ 1. このページ (https://console.neqto.com/register) にアクセスしてNEQTOアカウントにサインアップします
  • ステップ 2. メールアドレスを入力し、パスワードを作成して進みます
  • ステップ 3. 受信した認証メールからアカウントを確認します

NEQTO Linuxのインストール

  1. NEQTOコンソールで

pir

から Manage API Keys for Linux-based Device を選択します

pir

  1. CREATE API KEY をクリックします

pir

するとAPI Keyが表示されます

pir

  1. curlまたはwgetで NEQTO Engine Linux Installer をダウンロードします。

    今回はwgetコマンドを使用します。

pir

Installer of NEQTO Engine for LinuxDownload link をコピーして、"wget " の後に貼り付けます。

pir

インストーラーのダウンロードが正常に完了しました

pir

  1. NEQTO Engine for Linuxのインストールを実行する前に、chmodコマンドでダウンロードしたインストーラー(neqto-daemon-install.latest.sh)の実行権限を変更します。

pir

  1. NEQTOコンソールの API Keys for NEQTO Engine for Linux から API Key をコピーして、sudo ./neqto-daemon-install.latest.sh -k の後に貼り付けます。

pir

  1. 実行直後に重要な注意事項が表示されます。確認して同意する場合は「agree」と入力してください。その後、デバイス登録が実行され、ソフトウェアのインストールが続行されます。

pir

  1. 最終ステータス Installation completed successfully! が表示されるまでお待ちください。

pir

NEQTOコンソールでデバイスが登録されたことの確認

pir

Hello World

  1. GROUPS の下にある ADD GROUP をクリックします。

pir

  1. NameEdgeBox-RPI-200 と入力し、SAVE をクリックします

pir

pir

  1. 作成した EdgeBox-RPI-200 を選択し、SCRIPTS をクリックします

pir

  1. ADD SCRIPT をクリックします

pir

  1. Name フィールドに Hello World と入力し、SAVE をクリックします

pir

  1. Getting Started からサンプルコードをNEQTO Consoleスクリプトエディターにコピー&ペーストし、Saveをクリックします。

pir

  1. TEMPLATESをクリックします

pir

次にADD TEMPLATEをクリックします

pir

  1. DEVICE INFORMATIONを以下のように設定します

    • NameフィールドにEdgeBox-RPI-200 Templateを入力します

    • Firmware TypeフィールドでLinux-based deviceを選択します

    • Firmware Versionフィールドで最新バージョンを選択します

pir

  1. OPTIONSで、ScriptフィールドのHello Worldを選択し、SAVEをクリックします

pir

  1. NODESをクリックします

pir

次にADD NODEをクリックします

pir

  1. META DATAを以下のように設定します

    • NameフィールドをEdgeBox-RPI-200に設定します

    • TemplateフィールドをEdgeBox-RPI-200 Templateに設定します

pir

  1. DEVICE INFORMATIONで先ほど登録したデバイスを選択し、SAVEをクリックします

pir

pir

  1. EdgeBox-RPI-200のターミナルでtail -F /tmp/neqto/log/neqto.logと入力します

pir

  1. NEQTO ConsoleでReload Scriptを実行した後、EdgeBox-RPI-200のターミナルでHello World!!!が表示されることを確認できます

pir

pir

その他 / トラブルシューティング

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...