メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP M4 Square クイックスタート

SenseCAP M4 Square は、次世代計算ネットワーク(FluxNode)をデプロイする最も簡単な方法を提供します。Linuxコマンドは不要、環境構築も不要で、わずか4ステップでデプロイメントが完了します。

前提条件

  • CUMULUS FluxNodeをデプロイするのに十分なネットワークアップロード速度 (最低25Mbpsアップロード)

  • 新しいCUMULUS FluxNodesが作成済み

必要なもの

Flux CUMULUS Nodeのステーキング

このチュートリアルではBinanceを例に説明します

ステップ1 取引所でFluxを購入する

1 Binanceアプリをダウンロードしてアカウントを登録する

2 Fluxは法定通貨で直接購入できません。まずUSDTを購入し、その後USDTをFluxに変換してください

4 取引ページで、現物を選択し、マーケットでFLUX/USDTを選択する

5 USDTの数量を入力し、変換されるFluxが1000以上になることを確認する

6 購入ボタンをクリックすると、fluxの購入が完了します

ステップ2 Zelcoreアプリをダウンロードしてアカウントを登録する

1 ZelcoreアプリをダウンロードしてZelcoreアカウントにログインする

2 ポートフォリオページで、アセットを追加ボタンをクリックしてFLUX BSCアセット(Paymentsポートフォリオ)を追加する

ステップ3 BinanceからZelcoreウォレットにFluxを出金する

1 Binanceアプリを開いてウォレットページにアクセスする

2 Fluxにアクセスし、出金をクリックして暗号ネットワーク経由で送信を選択する

3 出金情報を入力して送信する

  • アドレス:Zelcoreアプリを開き、FLUX BSC受信アドレスをコピーしてBinanceに貼り付ける

  • ネットワーク:BB Smart Chain (BEP20)を選択

  • 金額:1000+ flux

  • 送信元:現物&資金調達ウォレット

4 出金情報を確認してZelcoreに送信する

ステップ4 新しいFlux Cumulusノードを作成する

1 Zelcoreアプリを開き、FluxがFLUX BSCアセット(Paymentsポートフォリオ)に送信されたことを確認する

2 アプリページにアクセスし、FusionでFLUX BSCをFlux(Paymentsポートフォリオ)にスワップする

  • 売却アセット:FLUX BSCを選択

  • 購入アセット:FLUXを選択

注意:スワップ手数料を支払うのに十分なBNBがあることを確認してください

3 PaymentsポートフォリオからMiningのFluxアセットなど他のポートフォリオにFluxを送信する

4 これでSenseCAP M4 Sqaureで新しいFlux Cumulusノードをデプロイできます!

SenseCAP M4 SquareでFluxNodeをデプロイする

ステップ1 電源を入れてインターネットに接続する

1 付属の12V/2A電源アダプターをDC-IN電源コネクターに接続します。

2 ネットワークケーブルをEthernet2に接続します。

3 デバイスは自動的にセットアップされます。L3の安定したオレンジ色の点灯は、セットアップとインターネットへの接続が成功したことを示します。

ステップ2 SenseCAP HotspotアプリとZelcoreアプリをインストールする

1 SenseCAP Hotspotアプリはデバイスのセットアップと管理用に設計されています。以下のQRコードをスキャンしてSenseCAP Hotspotアプリをインストールしてください。

2 メールアドレスでSenseCAPアカウントにサインアップするか、直接ログインしてください。

3 ZelcoreアプリはFluxによってリリースされ、デジタルアセット、FluxNode、情報を検索、管理、取引し、真に所有するためのものです。以下の画像をクリックしてZelcoreアプリをインストールしてください。

ステップ3 SenseCAP M4をセットアップする

1 デバイスの左下にある指ぬきを押すと、エンドキャップが持ち上がるので取り外します。

2 L2インジケーターが青色に点滅するまでB1ボタンを5秒間押して、Bluetooth設定モードをオンにします。

3 SenseCAP HotspotアプリでFluxを選択し、セットアップをクリックします

  • Bluetooth経由でデバイスをスキャンする

  • 接続するデバイスを選択する

4 アプリがデバイスに正常に接続されました。インストールボタンをクリックしてデバイスにflux dAppをインストールします。

ステップ4 Flux Nodeをデプロイする

1 Flux dAppのインストールが完了しました。開くボタンをクリックしてCUMULUS FluxNodeのデプロイを開始します。

注意:CUMULUS FluxNodeのセットアップには、担保として1000 Fluxを購入し、ZelcoreのFluxウォレットに転送してください。

ガイド

2 Zelcore APPからIdentity Key、Collateral TX ID、Output Index、Zel ID、Kadena Addressを入力してください。詳細についてはZelcoreをダウンロードしてください。

Identity Key:Apps をクリック > Apps ページで FluxNodes をクリック > あなたの FluxNode をクリック > 展開メニューで edit をクリック > Identity Key をクリックしてコピー

Collateral TX ID:Apps をクリック > Apps ページで FluxNodes をクリック > あなたの FluxNode をクリック > 展開メニューで Edit をクリック > Collateral TX ID をクリックしてコピー

Output Index:Apps をクリック > Apps ページで FluxNodes をクリック > あなたの FluxNode をクリック > 展開メニューで Edit をクリック > Output Index をクリックしてコピー

Zel ID:Apps をクリック > Apps ページで Zel ID をクリック > QR コードをクリックして Zel ID をコピー

Kadena Address:NIMBUS と STRATUS は Kadena アドレスを入力して追加の KDA 報酬を得ることができます。CUMULUS をデプロイする場合は入力する必要はありません。Portfolio をクリック > ページで Show Zero Sum をクリック > Kadena をクリック > Details をクリック > Receive アクションをクリック > QR コードをクリックして Kadena アドレスをコピー

3 Start Deploy をクリックすると、SenseCAP M4 が自動的に FluxNode をデプロイします。デプロイ時間はデバイスのネットワークに依存するため、デバイスが良好なネットワークを持っていることを確認してください。現在、アプリは SenseCAP M4 から切断するか、アプリでデプロイの進行状況を監視し続けることができます。

注意:デバイスのネットワークがパブリック IP を持ち、ダウンロード速度 >= 25 Mb/s、アップロード速度 >= 25 Mb/s であることを確認してください。そうでなければ、Flux ベンチマークが失敗します。

4 Flux チェーンの同期が開始されたら、Zelcore アプリに移動して、FluxNode にパブリック IP と名前を入力してください。その後、Start ボタンをクリックして FluxNode を開始します。

FluxNode が正常に動作し、ベンチマークに合格している場合、FluxNode のステータスが Started に変更されるまで 1 ブロック、Confirmed になるまで 1-10 ブロック(2〜20分)かかります。Confirmed が最終ステータスです。ノードが Confirmed になったかどうかは、ホームページを更新して FluxOS で確認できます。Status ページに表示されます。

高度な機能

UPnP 設定

UPnP は universal plug and play の略で、基本的にネットワーク上のデバイスが受信トラフィック用にルーターによってポートを開くことを要求できるようにします。UPnP は、ルーターがサポートされ、適切な upnp 標準に準拠している場合、より簡単なソリューションになります。

単一の外部 IP アドレスで複数の SenseCAP M4 Square をデプロイしたい場合は、デバイスが接続されているルーターが UPnP をサポートし、それをオンにしていることを確認してください。

注意:単一の外部 IP アドレスは最大 8 つの FluxNode のデプロイをサポートします。

  • 1 SenseCAP M4 Square が FluxNode をデプロイしました

  • 2 SenseCAP Hotspot App が Bluetooth 経由で M4 に接続

  • 3 設定アイコンと UPnP Setting をクリック

  • 4 UPnP を有効にして、使用されていないポートを選択

  • 5 確認をクリックして設定を送信

  • 6 現在 M4 UPnP が有効になり、UPnP ステータスが ENABLE になります

Fractus 設定

Fractus ノードは Flux ネットワークストレージを増加させるために生まれました。Fractus ノードは少なくとも 10TB のストレージを提供する Cumulus ティアノードです。Fractus ノードは、ネイティブ Flux ブロック報酬に加えて追加の 15% Flux を獲得します。

Fractus ノードを実行するための最小要件:

  • 1000 Flux の担保
  • 2 CPU コア
  • 4 CPU スレッド
  • 240 CPU イベント/秒
  • 単一パーティションで 9250 GB のストレージ(Raid 許可)
  • 80MB/s ディスク書き込み速度
  • 100Mb/s ダウンロード/アップロード

  • 1 SenseCAP M4 Square が FluxNode をデプロイしました
  • 2 10TB ドライブを SenseCAP M4 Square USB3.1 に接続
  • 3 SenseCAP Hotspot App が Bluetooth 経由で M4 に接続
  • 4 設定アイコンと Fractus Setting をクリック
  • 5 Fractus をオンにして、確認をクリックして設定を送信
  • 6 現在 M4 Fractus が開いており、Fractus ステータスが True になります

ダッシュボードに追加

SenseCAP M4 Square の詳細情報については、SenseCAP ダッシュボードに追加してください。

  • 直接追加:FluxNode ページで、+ アイコンをクリックし、カスタマイズした名前と SN(デバイスラベル内)を入力してデバイスをダッシュボードに追加

  • Bluetooth 経由で追加:M4 が FluxNode をデプロイしている場合、Bluetooth 経由で SenseCAP Hotspot App で M4 に接続し、ダッシュボードに追加します。

ブロック復元

Bluetooth 経由で SenseCAP Hotspot App で M4 に接続し、Flux アプリを開いて Restore Block ボタンをクリックします。M4 は自動的にブロックを復元し、他の手順は必要ありません。復元時間はデバイスのネットワークに依存するため、デバイスが良好なネットワークを持っていることを確認してください。

削除

慎重に操作してください! SenseCAP M4 にデプロイされた CUMULUS FluxNode を削除します。Bluetooth 経由で SenseCAP Hotspot App で M4 に接続し、Flux アプリを開いて Delete ボタンをクリックして FluxNode を削除します。

再デプロイ

慎重に操作してください! 再デプロイは最初にデプロイされた FluxNode を自動的に削除します。Bluetooth 経由で SenseCAP Hotspot App で M4 に接続し、Flux アプリを開いて Redeploy ボタンをクリックし、新しい FluxNode 情報を入力して再デプロイします。

分散アプリサポートリスト

  • Flux Cumulus Node

  • Flux Cumulus Fractus (TBD)

Flux Cumulus Node ネットワーク設定

Fluxノードの適切な動作を確保するために、ネットワークを適切に設定してください。以下では、単一ノードおよびマルチノードのネットワーク要件について説明します。

要件

  • 外部IPアドレス、単一の外部IPアドレスでサポートされるFluxノードの最大数は8です。8台を超えるデバイスがある場合は、より多くの外部IPアドレスが必要になる場合があります

  • 安定した有線ネットワーク環境、≥25 Mbps帯域幅

  • ルーターがUPNPおよびポートフォワーディング機能をサポートし、デバイスにポートを転送できること

単一ノードのセットアップ

flux公式ドキュメントを参照してください

マルチノードのセットアップ

SenseCAP M4 Squareは複数のFluxNodeをサポートしていません

Loading Comments...