メインコンテンツまでスキップ

ローカルコンソールへのアクセス方法

ローカルコンソールにアクセスする方法は2つあります。


ルーター経由でのアクセス

  • ステップ1: コンピューターとHotspotを同じルーターに接続します。

デバイスをネットワークケーブルでルーターに接続するか、SenseCAP Hotspot APPを使用してWI-FI接続を設定できます。

注意: コンピューターとデバイスは同じルーター/ネットワークに接続されている必要があります。

SenseCAP M2 Local Console Step 1

  • ステップ2: デバイスのIPアドレスを取得します

SenseCAP MX Dashboardのアカウントをお持ちでない場合、またはデバイスをDashboardに追加していない場合は、ルーターの管理ページでデバイスのIPアドレスを確認するか、Helium APPで診断を実行してIPアドレスを取得してください。

すでにSenseCAP MX Dashboardのアカウントを登録し、デバイスを追加している場合は、ダッシュボードからデバイスのIPアドレスを確認できます:

    • Wi-Fi経由で接続している場合、クリック可能なデバイスのWi-Fi IPアドレスが表示されます。
    • イーサネットケーブルまたはローカルLAN経由で接続している場合、クリック可能なデバイスのLANアドレスが表示されます。
  • ステップ3: デバイスのユーザー名とパスワードを取得します

デバイス背面の情報からユーザー名とパスワードを取得します。

セキュリティ上の理由により、各デバイスには固有のパスワードがあります。ログイン後、パスワードを変更できます。

SenseCAP M2 Local Console Step 3

  • ステップ4: PCでブラウザを開いてログインします

取得したIPアドレスをブラウザに入力してローカルコンソールに入ります。次に、デバイスのユーザー名とパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。

SenseCAP M2 Local Console Login


デバイスAPホットスポット経由でのアクセス

  • ステップ1: デバイスAPホットスポットをオンにします

青色インジケーターがゆっくり点滅するまでボタンを5秒間押して、設定モードに入ります。

  • ステップ2: APホットスポットに接続します

APホットスポット名はSenseCAP_XXXXXX(6桁のMACアドレス)です。コンピューターをこのAPホットスポットに接続します。

  • ステップ3: デバイスのユーザー名とパスワードを取得します
  • ステップ4: PCでブラウザを開いてログインします

IPアドレス(192.168.168.1)をブラウザに入力してローカルコンソールに入ります。次に、デバイスのユーザー名とパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。


ステータス

ホームページには、主にネットワーク接続、LoRaパケットの送受信、システム情報、メモリ使用量などのステータス表示があります。

注意: 完全なメッセージが表示されるまで少し待つ必要があります。

SenseCAP M2 Local Console Guide

注意: LoRa Packetsヒストグラムでは、必ずしも有効なHelium Packets Networkとは限りません。

システム情報では、heliumプログラムのバージョン、ホットスポットのアドレス、現在使用中のリージョンパラメーターを確認できます。

SenseCAP M2 Local Console Guide Region


システム

システムと時刻

  • ページパス:System -> System

ここでは、ホスト名やタイムゾーンなど、デバイスの基本的な側面を設定できます。また、時刻同期設定を変更することもできます。もちろん、一般的にはこのページで何も変更する必要はありません。

SenseCAP M2 Local Console Guide Time


ブリージングライト

  • ページパス: System -> Breathing Light

ブリージングライトはホットスポットデバイスのインジケーターで、ライトの動作を設定できます。

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing Light


リージョン

  • ページパス:System -> Region

ここでリージョンパラメーターを変更できます。工場出荷時のデフォルトは「AUTO」で、これは以下を意味します:

  • ホットスポットにアサートされた位置がない場合、使用されるリージョンはホットスポットタイプに基づきます。例えば、デバイスモデルM2-EU868はリージョンEU868を使用します。
  • ホットスポットにアサートされた位置がある場合、位置に応じてリージョンが自動調整されます。

一般的に、リージョンを設定する必要はありません。特別な場合:ホットスポット(Data-Only)にアサートされた位置がない場合、別のリージョンを選択できます。例えば、M2-US915のデバイスモデルは、オーストラリアでAU915に設定できます。

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing Region Config

注意: ホットスポットにアサートされた位置がある場合、リージョン設定はAUTOである必要があります。


LuCiパスワード

  • ページパス:System -> Administration

ここでLuCiパスワードを変更できます。

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing LuCi Password


工場出荷時設定の復元

  • ページパス:System -> Firmware

LuCiパスワードを忘れた場合、工場出荷時設定を復元することでパスワードを回復できます。ただし、工場出荷時設定を復元した後、デバイスは再度更新されます。

SenseCAP M2 Local Console Guide Breathing LuCi Password


再起動

  • ページパス:System -> Reboot

ここでデバイスをリセットしたり、デバイスの定時リセットを設定したりできます。

SenseCAP M2 Local Console Reboot


ネットワーク

インターフェース

  • Page Path: Network -> Interfaces

ここでネットワークインターフェースの情報を取得できます。LAN IPのデフォルトは「192.168.168.1」です。ルーターのゲートウェイIPも同じ場合は、デバイスのLAN IPを変更する必要があります。

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface

Wireless

  • Page Path: Network -> Wireless

ここでWi-Fiに接続できます。以下の手順に従ってください:

  • ステップ 1: 「scan」ボタンをクリックして、お住まいの地域のWi-Fiをスキャンします。

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wireless

  • ステップ 2: ネットワークに参加するWi-Fiを選択します。

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wifi

  • ステップ 3: Wi-Fiパスワードを入力し、送信して保存します。

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wifi Guide

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Wifi Save

しばらくすると、インターフェースページで確認できるように、WiFiに接続できるようになります。


MultiWan

  • Page Path: Network -> MultiWan

ここでネットワークインターフェースの優先度とステータスを確認できます。MultiWANの優先度は:wan(ETH) > wwan(Wi-Fi) > wwan0 (4G*) です。

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface MultiWan


Diagnostics

  • Page Path:Network -> Diagnostics

ここでインターネット接続の速度を測定できます。

SenseCAP M2 Local Console Guide Network Interface Network Test

Loading Comments...