SenseCAP M2 Light Gateway FAQ
FAQ
SenseCAP M2の正常な機能にはSenseCAP Licenseが必要ですか?
はい。SenseCAP M2ライセンスはライトホットスポットの機能に必要です。SenseCAP M2ライセンスが期限切れになった場合、ホットスポットはパッケージの転送や最新ファームウェアへの更新ができなくなります。ライセンス期間を定期的に確認するようにしてください。
SenseCAP M2ライトホットスポットの期限が切れた場合、リデームカードの実体を再度購入する必要がありますか?
いいえ、SenseCAP DashboardでSenseCAP M2ソフトウェアライセンスを購入し、オンラインでデバイスにライセンスを適用できます。
Helium Onboarding FeeとSenseCAP Licenseの違いは何ですか?
Helium Onboarding Feeは、ホットスポットをHeliumサーバーにオンボードするためにHeliumによって課される料金です。この料金はSenseCAP Hotspotパッケージに含まれています。さらに、SenseCAP ソフトウェアとクラウドサービスを有効化するためにSenseCAP Software Licenseが必要です。
HeliumにオンボードしてからホットスポットがWhite lightを点滅するのはなぜですか?
ゆっくりとしたWhite lightは、SenseCAP M2に有効なライセンスがないことを意味します。ダッシュボードにアクセスして、SenseCAP M2と一緒に購入したライセンスをリデームしてください。今後のライセンス更新については、SenseCAP Dashboardから直接購入して適用できます。
リデームカード上のライセンスは複数のSenseCAP M2ライトホットスポットで再利用できますか?
いいえ、1つのリデームカードは1つのSenseCAP M2ライトホットスポットライセンスのみをリデームして適用します