SenseCAP M2 Light Gateway クイックスタート
ステップ1: SenseCAP M2を接続する
アンテナ、電源アダプター、イーサネットケーブル(必須ではありません)をホットスポットに接続し、電源を入れます。
電源LEDが赤色で表示され、約15秒後(PoEで電源を供給する場合、この待機時間は少し長くなります)、上部のインジケーターが緑色で点滅し、ホットスポットが起動していることを示します。
PoE接続
SenseCAP M2はPoE(Power on Ethernet)をサポートし、IEEE 802.3 af標準に対応しています。モデム/ルーターがPoEをサポートしていない場合は、PSE(Power Sourcing Equipment)として40V-57V DC電源を提供する追加のPoEスイッチが必要になります。
ステップ2: SenseCAP M2をアプリに接続する
- Helium Wallet AppとSenseCAP Hotspot Appをインストールします
SenseCAP Hotspot Appのアカウントを作成します。
- 「Helium」を選択し、Helium WalletをSenseCAP Hotspot Appにリンクします。
- Walletページで「Onboard New Hotspot」をクリックし、「SenseCAP M2」を選択してオンボードします
- M2のボタンを5秒間押して青色インジケーターがゆっくり点滅するまで待ち、設定モードに入り、アプリの指示に従ってSenseCAP M2を接続します。
注意: SenseCAP M2 Light Hotspotには「SenseCAP M2」を選択してください。周囲に複数のホットスポットがある場合は、ホットスポット名の下にある6桁のMACアドレスでホットスポットを識別できます。
- Wi-Fi接続を設定します
「Scan Networks」をクリックし、Wi-Fiを選択してパスワードを入力するか、すでにイーサネットケーブルやSIMカード(4Gバージョンの場合)を使用している場合は「Use Ethernet Instead」をクリックします。
ステップ3: SenseCAP M2をブロックチェーンに追加する
- ホットスポットの場所を設定・確認し、ホットスポットをブロックチェーンに追加します。
注意: SenseCAP M2 Light Hotspotは、購入価格に$40のHeliumネットワーク有効化手数料と最初の位置アサート手数料$10(合計$50相当)が含まれています。場所を設定し、必要に応じて別の場所に変更できますが、ホットスポットを新しい場所に移動するたびに$10の位置アサート手数料を再度支払う必要があります。
これでSenseCAP M2をブロックチェーンに追加しました(インジケーターが白色で点滅します)が、デバイスはまだHeliumカバレッジを提供できません。ホットスポットを有効化するためにステップ4を確認してください。
ステップ 4: SenseCAP M2 Light Hotspot をアクティベートする
- SenseCAP Hotspot アプリのアカウントで SenseCAP Dashboard にログインします
- Redeem License をクリックし、引き換えカードの引き換えコードを入力します。
注意: 引き換えコードを他の人と共有しないでください。
- Confirm ボタンをクリックすると、ライセンスを受け取ります。
- Apply をクリックし、アクティベートしたいホットスポットを選択します。
- これで、ホットスポットが Helium LoRaWAN カバレッジの提供を開始し、デバイスのインジケーターが緑色になります。
SenseCAP M2 Light Hotspot ライセンスの購入
ライセンスが期限切れになった場合、SenseCAP Hotspot Dashboard から直接購入し、引き換えカードを再度購入することなくデバイスに適用できます。
- License ページにアクセスし、Purchase License ボタンをクリックします
- ライセンスプランと数量を選択し、Checkout ボタンをクリックします
- 注文を確認し、PayPal で支払います
- License リストでライセンスを確認できます
- Apply をクリックし、アクティベートしたいホットスポットを選択します。
- これで、ホットスポットが Helium LoRaWAN カバレッジの提供を開始し、デバイスのインジケーターが緑色になります。