ChirpStackへの接続
ChirpStack設定
ChirpStackはLoRaWANネットワーク用のオープンソースコンポーネントを提供します。これらを組み合わせることで、デバイス管理用のユーザーフレンドリーなWebインターフェースと統合用のAPIを含む、すぐに使用できるソリューションを形成します。
ゲートウェイの追加
開始する前に、ChirpStack Application Serverにログインしてください。
デフォルトの認証情報は:ユーザー名: admin;パスワード: admin
ChirpStack Application ServerインスタンスをChirpStack Network Serverインスタンスにまだ接続していない場合は、最初にこれを行う必要があります。Network serversを参照してください。また、Service profileを作成して、組織をネットワークサーバーに接続する必要があります。
Gateways > Add gatewayに移動します
Gateway name: ゲートウェイの名前
Gateway EUI: Gateway EUIはデバイスラベルまたはLocal Consoleで確認できます
デバイスプロファイルの追加
デバイスをChirpStackに追加する前に、まだ作成していない場合はDevice-profileを作成する必要があります。
Device profile> Add device profileに移動します
Name: デバイスプロファイルの名前
Region: ゲートウェイに応じてRegion planを選択します。
MAC version: LoRaWAN 1.0.3
Regional parameters revision: A
ADR algorithm: Default ADR algorithm( LoRa only)
デバイスに応じてMAC version/Regional parameters revision/ADR algorithmを選択してください。詳細については、https://lora-alliance.org/resource_hub/ を参照してください。
デバイスの追加
Application > Add Applicationに移動します
デバイスを追加したいアプリケーションをクリックします。Devicesタブの下で、Add deviceをクリックします
Name: デバイスの名前
Device EUI: Device EUIはデバイスラベルまたはSenseCAP Mate APPで確認できます
Device profile: 1.2ステップ1で作成したデバイスプロファイルを選択します。
ゲートウェイ設定
Web UIを介してゲートウェイを設定します。最初にLocal Consoleにログインするには、Quick Startを確認してください。
LoRaネットワーク設定
LoRa > LoRa Networkに移動します
Mode: Packet Forward
Packet Forwarder Settings:
Gateway EUI: 接続されたゲートウェイのEUIを自動的に取得します
Server Address: ChirpStackサーバーアドレス
Server Port(Up/Down): 1700
その他の設定はデフォルトのままにするか、要件に合わせて変更できます。
チャンネルプラン設定
LoRa > Channel Planに移動します
実際の選択に応じてRegionとFrequency planを選択します。
設定後、Save&Applyをクリックします
データ表示
ゲートウェイデータ
Gatewaysに移動し、確認したいゲートウェイを選択します。
デバイスデータ
LoRaWANデバイスをChirpStackに追加した後、デバイスがアクティベート(OTAAの場合)してデータを送信できることを検証します。
Applications > Devicesに移動し、確認したいデバイスを選択します。