Skip to main content

TTN への接続

The Things Networkに接続する方法は2つあります:パケットフォワードとBasics™ Stationです。ゲートウェイを接続する方法を選択してください。

Semtech UDP Packet ForwarderはオリジナルのLoRaWAN®パケットフォワーダーで、Semtech UDPプロトコルを通じてサーバーに接続します。

LoRa Basics™ StationはゲートウェイをThe Things Stackに接続する推奨方法です。

パケットフォワーダー経由での接続

Semtech UDP Packet ForwarderはオリジナルのLoRaWAN®パケットフォワーダーで、Semtech UDPプロトコルを通じてサーバーに接続します。

TTN 設定

  • ステップ1: The Things Stackにログインします。TTNアカウントをお持ちでない場合は、まず登録してください。

  • ステップ2: ゲートウェイを登録します

pir

Gateway EUI: Gateway EUIはデバイスラベルまたはローカルコンソールで確認できます

Gateway ID: ゲートウェイの一意の識別子(IDは小文字、数字、ダッシュのみを含む必要があります)

Gateway name: ゲートウェイの名前

Frequency plan: ゲートウェイのバージョンに応じて対応する周波数を選択します

pir

登録が成功すると、概要でゲートウェイを確認できます。

pir

ゲートウェイ設定

Web UIを介してゲートウェイを設定します。まずクイックスタートを確認してローカルコンソールにログインしてください。

  • ステップ1: LoRaネットワーク設定

LoRa > LoRa Networkに移動します

pir

  • ステップ2: モードをPacket Forwardに設定します

pir

  • **ステップ3:**パケットフォワーダー設定:
  1. Gateway EUI: 接続されたゲートウェイのEUIを自動的に取得します

  2. Server Address: Semtech UDP Packet Forwarderには'server-address'を使用します 'server-address'はThe Things Stackデプロイメントのアドレスです。 詳細についてはServer Addressesを参照してください。

  3. Server Port(Up/Down): Up PortとDown Portは通常1700です。

その他の設定はデフォルトのままにするか、要件に合わせて変更できます。

pir

Save&Applyをクリックして設定を適用します。

  • ステップ4: チャンネルプラン設定

LoRa > LoRa Networkに移動します

pir

実際の選択に応じてRegionとFrequency planを選択します。

pir

設定後、Save&Applyをクリックします

Basic Station経由での接続

LoRa Basics™ Stationは、ゲートウェイをThe Things Stackに接続する推奨方法です。

TTN 設定

  • ステップ1: ゲートウェイの登録

pir

  • ステップ2: 認証済み接続を要求を有効化

pir

これにより、TLS対応のBasic StationまたはMQTT接続を使用する場合のみ、ゲートウェイの接続が許可されます。

  • ステップ3: APIキーの作成

CUPSまたはLNSサービス用のAPIキーを自動生成するオプションを選択し、すぐにゲートウェイを認証できます。

pir

必要に応じてサーバーを選択し、「Register gateway」をクリックします。

LoRaWAN Network Server (LNS)

LNSは、LoRa Basics™ Stationゲートウェイとネットワークサーバー(この場合はThe Things Stack)間のデータ接続を確立します。LoRa®のアップリンクおよびダウンリンクフレームは、このデータ接続を通じて交換されます。LNSプロトコルは、LoRaWANデータの送受信に必要です。

Configuration and Update Server (CUPS)

CUPSにより、ネットワークサーバーはゲートウェイをリモートで設定し、ゲートウェイファームウェアを更新できます。CUPSはLoRaWANデータの送受信には必須ではありませんが、ゲートウェイの管理を大幅に簡素化できます。CUPSを設定すると、LNS認証情報も自動的に取得され、ゲートウェイでLNSが設定されます。

LoRa Basics™ Stationの詳細情報は、Semtechの開発者ポータルで入手できます。

ゲートウェイ設定

  • ステップ1: LoRaネットワーク設定 LoRa > LoRa Networkに移動します

pir

  • ステップ2: モードをBasics Stationに設定

pir

  • ステップ3: Basic Station設定:
  1. Gateway EUI: 接続されたゲートウェイのEUIを自動的に取得します

  2. Server: LNSまたはCUPSを選択 サーバーの詳細については、前のステップを確認してください。

  3. URL: CUPSはURI: https://server-address:443 を使用し、LNSはURI: wss://server-address:8887を使用します

pir

  1. Authentication Mode: TLSサーバー認証とクライアントトークン The Things StackはTLSサーバー認証とクライアントトークンをサポートしています。これには*.trustファイルと.key*ファイルが必要です。

  2. trust: これは、ドメインを保護するCA証明書です。 一般的な証明書を含む.pemファイルは、Root Certificates Referenceで入手できます。 minimal certificate listをダウンロードし、証明書ファイルのデータ内容をコピーします(証明書はテキスト形式で開くことができます)。

  3. token: Authorization:Bearer <Your_API_Key>

その他の設定はデフォルトのままにするか、要件に合わせて変更できます。

pir

ゲートウェイステータスの確認

設定が完了したら、ゲートウェイのライブデータを表示できます。

ゲートウェイがTTNに接続されていることが確認できます。

pir

Loading Comments...