SenseCAP M4 Square クイックスタート
SenseCAP M4 Square は、次世代コンピュテーショナルネットワーク(FluxNode)を最も簡単にデプロイできる方法を提供します。Linux コマンドは不要、環境構築も不要で、わずか 4 ステップでデプロイが完了します。
事前準備
- CUMULUS FluxNode をデプロイするのに十分なアップロード速度のネットワーク (最低 25Mbps アップロード)
- 新しく作成された CUMULUS FluxNode
必要なもの

Flux CUMULUS ノードをステーキングする
このチュートリアルでは Binance を例として説明します
ステップ1 取引所にアクセスして Flux を購入する
-
Binance App をダウンロードし、アカウントを登録します
-
Flux は法定通貨で直接購入することはできません。まず USDT を購入し、その後 USDT を Flux にコンバートしてください
-
「Trade」ページで「Spot」を選択し、マーケットで FLUX/USDT を選択します
-
USDT の数量を入力し、変換される Flux が 1000 を超えていることを確認します
-
「Buy」ボタンをクリックします。これで Flux の購入が完了しました

ステップ2 Zelcore App をダウンロードしてアカウントを登録する
-
Zelcore App をダウンロードし、Zelcore アカウントにログインします
-
「Portfolio」ページで「Add Assets」ボタンをクリックし、FLUX BSC アセット(Payments ポートフォリオ)を追加します

ステップ3 Binance から Zelcore ウォレットへ Flux を出金する
-
Binance App を開き、「Wallet」ページにアクセスします
-
Flux を開き、「Withdraw」をクリックして「Send via Crypto Network」を選択します
- 出金情報を入力して送金します
- Address: Zelcore App を開き、FLUX BSC の受取アドレスをコピーして Binance に貼り付けます
- Network: BB Smart Chain(BEP20)を選択
- Amount: 1000 以上の Flux
- Send From: Spot&Funding Wallet
- 出金情報を確認し、Zelcore へ送金します
ステップ4 新しい Flux Cumulus ノードを作成する
-
Zelcore App を開き、Flux が FLUX BSC アセット(Payments ポートフォリオ)に送金されていることを確認します
-
「Apps」ページにアクセスし、「Fusion」を開いて FLUX BSC を Flux(Payments ポートフォリオ)にスワップします。
- Sell Asset: FLUX BSC を選択
- Buy Asset: FLUX を選択
注意: スワップ手数料を支払うのに十分な BNB を保有していることを確認してください
-
Payments ポートフォリオから別のポートフォリオへ Flux を送金します。
-
これで SenseCAP M4 Sqaure 上で新しい Flux Cumulus ノードをデプロイできます!
SenseCAP M4 Square に FluxNode をデプロイする
ステップ1 電源を入れてインターネットに接続する
-
付属の 12V/2A 電源アダプタを DC-IN 電源コネクタに接続します。
-
ネットワークケーブルを Ethernet2 に接続します。
-
デバイスは自動的にセルフセットアップを行います。L3 がオレンジ色で点灯していれば、セットアップとインターネットへの接続が正常に完了していることを示します。

ステップ2 SenseCAP Hotspot App と Zelcore App をインストールする
-
SenseCAP Hotspot App はデバイスのセットアップと管理用に設計されています。以下の QR コードをスキャンして SenseCAP Hotspot App をインストールしてください。
-
メールアドレスで SenseCAP アカウントを登録するか、既存のアカウントでログインします。
- Zelcore App は Flux によって提供されており、デジタル資産、FluxNode、および関連情報を見つけ、管理し、取引し、真に所有するためのアプリです。以下の画像をクリックして Zelcore App をインストールしてください。
ステップ3 SenseCAP M4 をセットアップする
- デバイス左下のピンを押すとエンドキャップが持ち上がるので、そのまま取り外します。

- B1 ボタンを 5 秒間押し続け、L2 インジケータが青色で点滅するまで待ち、Bluetooth 設定モードをオンにします。

- SenseCAP Hotspot App で Flux を選択し、「Setup」をクリックします
- Bluetooth でデバイスをスキャン
- デバイスを選択して接続

- App がデバイスへの接続に成功したら、「install」ボタンをクリックして、デバイスに flux dApp をインストールします。

ステップ4 Flux Node をデプロイする
- Flux dApp のインストールが完了したら、「Open」ボタンをクリックして CUMULUS FluxNode のデプロイを開始します。
注意: 担保として 1000 Flux を購入し、CUMULUS FluxNode セットアップ用に Zelcore Flux ウォレットへ送金してください。
ガイド
- FluxNode セットアップガイド
- Flux Light Node セットアップ動画チュートリアルガイド(Zelcore のセットアップと Flux の入金チュートリアルは 8:07 ~ 12:30)

- Zelcore APP から Identity Key、Collateral TX ID、Output Index、Zel ID、および Kadena Address を入力します。詳細については Zelcore をダウンロードしてください。
Identity Key: Apps をクリック > Apps ページで FluxNodes をクリック > 自分の FluxNode をクリック > 展開メニューで Edit をクリック > Identity Key をクリックしてコピー
Collateral TX ID: Apps をクリック > Apps ページで FluxNodes をクリック > 自分の FluxNode をクリック > 展開メニューで Edit をクリック > Collateral TX ID をクリックしてコピー
Output Index: Apps をクリック > Apps ページで FluxNodes をクリック > 自分の FluxNode をクリック > 展開メニューで Edit をクリック > Output Index をクリックしてコピー
Zel ID: Apps をクリック > Apps ページで Zel ID をクリック > QR コードをクリックして Zel ID をコピー
Kadena Address: NIMBUS と STRATUS は Kadena アドレスを入力することで追加の KDA 報酬を得ることができます。CUMULUS をデプロイする場合は入力不要です。Portfolio をクリック > ページで Show Zero Sum をクリック > Kadena をクリック > Details をクリック > Receive アクションをクリック > QR コードをクリックして Kadena アドレスをコピー
- 「Start Deploy」をクリックすると、SenseCAP M4 が自動的に FluxNode をデプロイします。デプロイ時間はデバイスのネットワーク状況に依存するため、デバイスが良好なネットワークに接続されていることを確認してください。App は SenseCAP M4 から切断してもよく、App でデプロイ進行状況を監視し続けることもできます。
注意: デバイスのネットワークがパブリック IP を持ち、DownloadSpeed >= 25 Mb/s かつ UploadSpeed >= 25 Mb/s であることを確認してください。そうでない場合、Flux ベンチマークは失敗します。

- Flux チェーンの同期が開始されたら、Zelcore App に移動し、FluxNode にパブリック IP と名前を入力します。その後、「Start」ボタンをクリックして FluxNode を起動します。
FluxNode が正常に稼働し、ベンチマークに合格している場合、FluxNode のステータスが「Started」に変わるまで 1 ブロック、その後「Confirmed」になるまで 1~10 ブロック(2~20 分)かかります。「Confirmed」が最終ステータスです。FluxOS のホームページを更新してノードが Confirmed になっているか確認できます。Status ページに表示されます。

高度な機能
UPnP 設定
UPnP は Universal Plug and Play の略で、本質的にはネットワーク上のデバイスが、受信トラフィック用にルーターにポート開放を要求できるようにする仕組みです。ルーターが対応しており、適切な UPnP 標準に準拠している場合、UPNP はより簡単な解決策となり得ます。
1 つの外部 IP アドレス上で複数の SenseCAP M4 Square をデプロイしたい場合は、デバイスが接続されているルーターが UPnP をサポートし、それを有効にしていることを確認してください。
注意: 1 つの外部 IP アドレスでは、最大 8 台の FluxNode のデプロイをサポートします。

-
1 SenseCAP M4 Square が FluxNode をデプロイ済み
-
2 SenseCAP Hotspot App が Bluetooth 経由で M4 に接続
-
3 設定アイコンをクリックし、UPnP Setting をクリック
-
4 UPnP を有効にし、未使用のポートを選択
-
5 確認をクリックして設定を送信します
-
6 これで M4 の UPnP が有効になり、UPnP ステータスは ENABLE になります

Fractus 設定
Fractus ノードは、Flux ネットワークのストレージを増やすために生まれました。Fractus ノードは、少なくとも 10TB のストレージを提供する Cumulus ティアノードです。Fractus ノードは、ネイティブの Flux ブロック報酬に加えて、さらに 15% の Flux を獲得します。
Fractus ノードを実行するための最小要件:
- 1000 Flux の担保。
- 2 CPU コア。
- 4 CPU スレッド。
- 1 秒あたり 240 CPU イベント。
- 単一パーティション上で 9250 GB のストレージ(RAID 可)。
- 80MB/s のディスク書き込み速度。
- 100Mb/s のダウンロード/アップロード。
- 1 SenseCAP M4 Square に FluxNode がデプロイされている
- 2 10TB ドライブを SenseCAP M4 Square の USB3.1 に接続する
- 3 SenseCAP Hotspot App で Bluetooth 経由で M4 に接続する
- 4 設定アイコンをクリックし、Fractus 設定を選択する
- 5 Fractus をオンにし、「Confirm」をクリックして設定を送信する
- 6 これで M4 Fractus が有効になり、Fractus ステータスは True になります

ダッシュボードに追加
SenseCAP M4 Square についてさらに詳しい情報を得るには、SenseCAP ダッシュボードに追加してください。
-
直接追加:FluxNode ページで + アイコンをクリックし、カスタマイズした名前と SN(デバイスラベルに記載)を入力して、デバイスをダッシュボードに追加します
-
Bluetooth 経由で追加:M4 に FluxNode がデプロイされている場合、Bluetooth で SenseCAP Hotspot App と M4 を接続し、その後ダッシュボードに追加します。

ブロックの復元
Bluetooth で SenseCAP Hotspot App と M4 を接続し、その後 Flux アプリを開いて「Restore Block」ボタンをクリックします。M4 は自動的にブロックを復元し、他の手順は不要です。復元時間はデバイスのネットワークに依存するため、デバイスが良好なネットワーク環境にあることを確認してください。
削除
慎重に操作してください! SenseCAP M4 上にデプロイされている CUMULUS FluxNode を削除します。Bluetooth で SenseCAP Hotspot App と M4 を接続し、その後 Flux アプリを開いて「Delete」ボタンをクリックし、FluxNode を削除します。
再デプロイ
慎重に操作してください! 再デプロイを行うと、まずデプロイ済みの FluxNode が自動的に削除されます。Bluetooth で SenseCAP Hotspot App と M4 を接続し、その後 Flux アプリを開いて「Redeploy」ボタンをクリックし、新しい FluxNode 情報を入力して再デプロイします。
分散型アプリ対応リスト
-
Flux Cumulus ノード
-
Flux Cumulus Fractus(TBD)
Flux Cumulus ノード ネットワーク構成
Flux ノードを正しく動作させるために、ネットワーク設定を適切に行ってください。以下では、単一ノードおよびマルチノードのネットワーク要件について説明します。
要件
-
グローバル IP アドレス。単一のグローバル IP アドレスでサポートされる Flux ノードの最大数は 8 です。8 台を超えるデバイスがある場合は、追加のグローバル IP アドレスが必要になる場合があります
-
安定した有線ネットワーク環境、帯域幅 25 Mbps 以上
-
ルーターが UPNP とポートフォワーディング機能をサポートしており、ポートをデバイスに転送できること。
単一ノードのセットアップ
マルチノードのセットアップ
SenseCAP M4 Square は複数の FluxNode をサポートしていません