メインコンテンツまでスキップ

TrueNAS インストール

pir

このガイドでは、ODYSSEY-X86 を TrueNAS をインストールしてネットワーク接続ストレージ (NAS) に変える方法を説明します。それでは始めましょう!

TrueNAS とは?​

TrueNAS は、iXsystems によって開発された無料かつオープンソースのネットワーク接続ストレージ (NAS) オペレーティングシステムです。FreeBSD と Linux をベースにしており、OpenZFS ファイルシステムを使用しています。ほぼすべての X86 ベースのハードウェアで動作可能です。

TrueNAS にはいくつかのエディションがあり、TrueNAS CORE (以前は FreeNAS として知られていたもの)、TrueNAS Enterprise (商用エディション)、TrueNAS SCALE (Linux エディション) が含まれます。それらの違いについて詳しく知りたい場合は こちらのリンク を訪問してください。

TrueNAS は、Windows、macOS、Linux など複数のオペレーティングシステムを実行するクライアントをサポートしています。また、SMB、AFP、NFS、iSCSI、SSH、rsync、FTP/TFTP プロトコルを使用して XenServer や VMware などのさまざまな仮想化ホストを提供します。さらに、フルディスク暗号化やサードパーティソフトウェア用のプラグインアーキテクチャなどの高度な機能も含まれています。

pir

必要条件​

  • ODYSSEY-X86

  • USB フラッシュドライブ (>1GB)

  • イーサネットケーブルと空きポートがあるルーター

  • 外部ストレージメディア (ODYSSEY-X86 に内蔵された eMMC を使用する場合、それを利用することも可能)

    • NVMe SSD または
    • SATA SSD または
    • SATA HDD または
    • Micro-SD カード または
    • USB フラッシュドライブ (>1GB)

始めるにあたって​

それでは、ODYSSEY-X86 に TrueNAS をインストールする手順を見ていきましょう。ここでは TrueNAS Core を例にしてインストール手順を説明します。

TrueNAS イメージを USB フラッシュドライブに書き込む​

  • ステップ 1. こちらのリンク を訪問して TrueNAS Core のダウンロードページを開きます

注意: TrueNAS SCALE をダウンロードしたい場合は こちらのリンク を訪問してください

  • ステップ 2. TrueNAS ニュースレターに登録するか、そのステップをスキップすることができます

pir

  • ステップ 3. Stable バージョンをダウンロードします

pir

  • ステップ 4. こちらのリンク を訪問して OS に応じた BalenaEtcher をダウンロードしてインストールし、開きます

pir

  • ステップ 5. USB フラッシュドライブを PC に接続し、Flash from file をクリックして、先ほどダウンロードしたファイルを選択します。その後、Select target をクリックして接続された USB フラッシュドライブを選択し、Flash をクリックします

pir

フラッシュドライブから TrueNAS を起動し、外部ドライブにインストールする​

  • ステップ 1. TrueNAS イメージを書き込んだ USB フラッシュドライブを ODYSSEY-X86 の USB ポートのいずれかに接続します

  • ステップ 2. TrueNAS をインストールするための外部ストレージドライブを接続します。ODYSSEY-X86 には以下のようなストレージオプションがあります:

    • NVMe SSD
    • SATA SSD
    • SATA HDD
    • Micro-SD カード
    • USB フラッシュドライブ (>1GB)

pir

注意: 信頼性のために TrueNAS をインストールするには M.2 SSD を選択し、残りの M.2 および SATA ポートをファイルストレージ用の他のドライブに接続することをお勧めします

  • ステップ 3. イーサネットケーブルの片方を ODYSSEY-X86 のイーサネットポートのいずれかに接続し、もう片方をルーターに接続します

  • ステップ 4. ODYSSEY-X86 の電源を入れ、DELETE キーを連続して押して BIOS に入ります

pir

  • ステップ 5. Boot タブに移動し、Boot Option #1 を選択して UEFI: USB, Partition 2 を選択します

pir

  • ステップ 6. Save & Exit タブに移動し、Save Changes and Reset を選択してポップアップウィンドウで Yes を選択します

pir

  • ステップ 7. ODYSSEY-X86 が TrueNAS に正常に起動したら、デフォルトでハイライトされている Install/Upgrade オプションを進めるために ENTER を押します

pir

  • ステップ 8. 矢印キー を使用してナビゲートし、SPACE を押して TrueNAS をインストールするドライブを選択します。その後、ENTER を押して次のステップに進みます

pir

  • ステップ 9. 再度 ENTER を押して進みます

pir

  • ステップ 10. 次に root パスワード を変更するよう求められます。これは 推奨 されます。パスワードを入力して ENTER を押します

pir

  • ステップ 11. ODYSSEY-X86 は UEFI ブートをサポートしているため、UEFI 経由でブートを選択します。

pir

  • ステップ 12. パフォーマンス向上のためにスワップ領域を作成を選択します。

pir

  • ステップ 13. TrueNAS のインストールが完了したら、ENTER を押します。

pir

  • ステップ 14. システムを再起動を選択し、再度 ENTER を押します。

pir

  • ステップ 15. システムが再度起動を開始したら、USB フラッシュドライブを取り外し、BIOS に入り、接続された外部ドライブをブートデバイスとして選択して再度起動します。

pir

これで ODYSSEY-X86 は外部ドライブから TrueNAS を起動し、正常に起動した場合は以下の出力が表示されます。

pir

TrueNAS のセットアップ​

次に TrueNAS ソフトウェアをセットアップします。

GUI にアクセス​

  • ステップ 1. ブラウザで表示された IP アドレスを入力します。

pir

  • ステップ 2. ユーザー名を root、パスワードを以前に設定したものを入力して ログイン します。

pir

最終的に TrueNAS ダッシュボード GUI にアクセスできるようになります。

pir

ここでは多くの設定を構成したり、多くの機能を探索することができます。詳細については TrueNAS 公式ドキュメント を参照してください。

ストレージプールのセットアップ​

このセクションでは、接続された HDD を使用してストレージプールをセットアップする方法を説明します。

  • ステップ 1. まずストレージプールを作成する必要があります。Storage > Pools に移動し、ADD をクリックします。

pir

  • ステップ 2. CREATE POOL をクリックします。

pir

  • ステップ 3. プールの名前を入力します。

pir

  • ステップ 4. 利用可能なすべてのディスクを選択し、ディスクを追加するために右向き矢印をクリックします。ここでは 1 台の HDD のみ接続していますが、複数の HDD を接続することも可能で、それらはすべてここに表示されます。

pir

pir

1 台の HDD のみ接続しているため、ストライプ構成のみが可能です。ただし、複数のディスクが接続されている場合は、データ冗長性を重視したRAIDオプションが利用可能になります。

pir

  • ステップ 5. データ損失に関する警告(1 台のドライブの場合)を無視して Force をチェックし、Confirm をクリックして最後に CONTINUE をクリックします。複数のドライブが接続されている場合、この警告は表示されません。

pir

  • ステップ 6. CREATE をクリックします。

pir

  • ステップ 7. Confirm をチェックし、CREATE POOL をクリックします。

pir

プールが作成されると、以下の出力が表示されます。

pir

ユーザーアカウントの作成​

次に、新しいユーザーアカウントを作成し、そのユーザーアカウントをデータセットに関連付けます。

  • ステップ 1. Accounts > Users に移動し、ADD をクリックします。

pir

  • ステップ 2. フルネーム、ユーザー名、パスワードを入力します。

pir

  • ステップ 3. Microsoft Account をチェックし、SUBMIT をクリックします。

pir

  • ステップ 4. 再度 Pools に移動し、作成したプールの横にある 3点メニュー をクリックして Add Dataset を選択します。

pir

  • ステップ 5. データセットの名前を入力し、SUBMIT をクリックします。

pir

pir

  • ステップ 6. 新しく作成したデータセットの横にある3点メニューをクリックし、Edit Permissions(権限を編集)を選択します。

pir

  • ステップ 7. ドロップダウンメニューから、先ほど作成したユーザー名をUser(ユーザー)およびGroup(グループ)として選択し、Apply User(ユーザーを適用)とApply Group(グループを適用)にチェックを入れ、最後にSAVE(保存)をクリックします。

pir

SMB共有を設定してPCからアクセスする​

次に、このストレージスペースをPCからアクセス可能にする方法を説明します。

  • ステップ 1. Sharing > Windows Shares (SMB)に移動し、ADD(追加)をクリックします。

pir

  • ステップ 2. 最後に作成したデータセットを選択し、SUBMIT(送信)をクリックします。

pir

  • ステップ 3. ポップアップウィンドウでCONFIGURE NOW(今すぐ設定)をクリックします。

pir

  • ステップ 4. RESTRICTED(制限付き)を選択し、CONTINUE(続行)をクリックします。

pir

pir

  • ステップ 5. SAVE(保存)をクリックします。

pir

これでSMB共有の設定が完了しました。

  • ステップ 6. PCのファイルエクスプローラーを開き、3点メニューからネットワークドライブの割り当てを選択します。

pir

  • ステップ 7. フォルダーの横に以下を入力します。
\\<x86のIPアドレス>\<データセット名>

その下の2つのチェックボックスにチェックを入れ、完了をクリックします。

pir

  • ステップ 8. 新しいアカウントを作成した際に指定したユーザー名とパスワードを入力し、資格情報を記憶するにチェックを入れてOKをクリックします。

pir

これで、この共有ドライブにPCからアクセスできるようになります。PCからこのドライブに直接ファイルをコピーすることができます。

pir

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに合わせた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...