メインコンテンツまでスキップ

ODYSSEY - X86J41x5 の使い方

ODYSSEY - X86J41x5 SBCシリーズは、ODYSSEY - X86J4105、ODYSSEY - X86J4125、ODYSSEY - X86J4125 V2で構成されています。これらはIntel Celeron J4105/J4125をベースにしており、標準的なコンピュータに必要なすべての優れた機能を備えています。例えば、8GB LPDDR4 RAM、64GB eMMCストレージ(eMMCバージョンのみ)、オンボードWi-Fi/BLE、デュアル1GbE/2.5GbEポート、オーディオ入力と出力、USBポート、HDMI、SATAコネクタ、PCIeなどがあります。

ODYSSEY - X86J4105ODYSSEY - X86J4125ODYSSEY - X86J4125 V2

主な特徴:​

  • Intel® Celeron® J4105/ J4125
  • デュアルバンド周波数 2.5GHz/5GHz WiFi と Bluetooth 5.0
  • Intel® UHD Graphics 600
  • デュアル 1GbE/ 2.5GbE
  • 統合コプロセッサ: Arduino ATSAMD21 ARM® Cortex®-M0+/ Raspberry Pi RP2040 デュアルコア ARM® Cortex®-M0+
  • Raspberry Pi 40ピン互換
  • 2 x M.2 PCIe (BキーとMキー)
  • Windows 10 Enterprise/ Windows 11 Pro プリインストール
  • Groveエコシステムと互換性あり

ハードウェア仕様​

コンポーネントODYSSEY - X86J4105ODYSSEY - X86J4125ODYSSEY - X86J4125 V2
プロセッサIntel® Celeron® J4105 (周波数: 1.5 - 2.5GHz)Intel® Celeron® J4125 (周波数: 2.0 - 2.7GHz)
コプロセッサMicrochip® ATSAMD21G18 32-bit ARM® Cortex® M0+Raspberry Pi RP2040 32-bit デュアルコア ARM® Cortex®-M0+
グラフィックスIntel® UHD Graphics 600 (周波数: 250 – 750MHz)
メモリLPDDR4 8GB
ストレージ64GB eMMC V5.1 (eMMCバージョンのみ)
ワイヤレスWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac @ 2.4/5 GHz HT160 & Bluetooth® 5.0
ネットワーキングIntel® I211AT PCIe ギガビットLANIntel® I226-V PCIe 2.5GbE LAN x 2
オーディオマイク + ヘッドフォンコンボコネクタ
ヘッダーSAMD21G18からの28ピンヘッダー & Raspberry Pi互換の40ピンヘッダーRaspberry Pi RP2040からの28ピンヘッダー
USBUSB 2.0 Type-A x2, USB 3.1 Type-A x1, USB 3.1 Type-C x1
ビデオインターフェースHDMI2.0a: 最大 4096x2160 @ 60Hz 24bpp / DP1.2a: 最大 4096x2160 @60Hz 24bpp
拡張スロットM.2(Key B, 2242/2280): SATA III, USB2.0, UIM; M.2 (Key M, 2242/2280):
PCIe 2.0 ×4; Micro SDカードソケット; SIMカードソケット; SATA III
RTCJST 1.0 CR2032 3V
TPM内蔵TPM (2.0)内蔵TPM (2.0)、外部TPMオプション
電源コネクタDCジャック 5.5/2.1mm または Type-C PD
電源供給 (ベアボード用)DCジャック入力: 最小:12V @ 300mA - 1.2A, 最大:19V @ 200mA - 0.7A
Type-C入力: 最小: 15V @ 0.27A, 最大:15V @ 0.93A
寸法110x110mm
認証FCC, CE
注記

ODYSSEY – X86J41x5で3.5インチHDDドライブを使用する場合は、12V@2AのDC電源または15V@2AのType-C電源を使用してください。

ヒント

ODYSSEY – X86J41x5は、USB PDプロトコルを備えたパワーバンクを使用して電源供給することができます。USB Cを介して接続してください。また、USB C電源とDC電源の間でシームレスに切り替えることが可能です。

ハードウェア概要​

ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125​

ODYSSEY - X86J4125 V2​

ピンアウト図​

ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125​

ODYSSEY - X86J4125 V2​

必要なハードウェア​

  1. ODYSSEY - X86J41x5

  2. 電源アダプタ(付属)

  3. 外部モニター

  4. HDMIケーブル

  5. キーボードとマウス

外部ストレージの接続​

ODYSSEY - X86J41x5の64GB EMMCストレージバージョンを使用している場合、このステップをスキップできます。ただし、必要に応じてストレージを追加したい場合は、以下の手順に従ってください。

ODYSSEY - X86J41x5には4つのストレージ追加方法がありますが、オペレーティングシステムのインストールをサポートするのは3つの方法(M.2 SATA、M.2 PCIE、SATA)のみで、Micro SDカードスロットは外部ストレージとしてのみ使用できます。

  • 方法1 - M.2 PCIEコネクタ

  • 方法2 - M.2 SATAコネクタ

  • 方法3 - SATAコネクタ

  • 方法4 - Micro SDカードスロット

オペレーティングシステムのインストール​

ODYSSEY - X86J41x5は、WindowsおよびLinuxの両方のオペレーティングシステムをサポートしています。

  • Non-EMMCバージョンの場合、前述の手順に従って外部ストレージを接続し、ブータブルUSBドライブを使用して希望のオペレーティングシステムをインストールしてください。

  • EMMCバージョンの場合、Windows 10 Enterpriseがプリインストールされています。

ステップ1​

ブータブルUSBドライブをODYSSEY - X86J41x5のUSBポートの1つに接続します。

注記

ブータブルUSBドライブの作成およびOSのインストールに関する詳細は、「Creating Bootable USB and Installing OS」を参照してください。

ステップ2​

電源ボタンを押し、キーボードのF7キーを押し続けて、ブートマネージャ画面が表示されるまで待ちます。

ステップ3​

接続されたUSBドライブを1番目のブートドライブとして選択し、Enterキーを押します。

ステップ4​

インストールの指示に従って、オペレーティングシステムのインストールを完了してください。

注記

BIOSセットアップにアクセスするには、起動時にDELキーを押し続けてください。

アンテナの接続​

2本のアンテナをボード上の2つのソケットに接続します。

注記

1本のアンテナはWi-FiおよびBluetooth用で、もう1本は強力な5G接続用です。

4Gセルラー接続の追加​

4Gセルラー接続を利用するには、標準SIMカードをボードのSIMカードスロットに挿入します。

PCIE 4Gモジュールの挿入​

注意: 接続されたSIMカードを使用するには、このモジュールが必要です。

ディスプレイへの接続​

ディスプレイ接続には2つの方法があります:

方法1 - HDMIポート​

方法2 - USB-Cポート経由のDP​

キーボードとマウスの接続​

USBポートを介してキーボードとマウスを接続します。

電源を入れる​

ODYSSEY - X86J41x5 の電源を入れる方法は2つあります。

注記

「PWR」ピンは基板上の電源オンピンとして機能し、「PWR」ピンをグランドに短絡することでデバイスの電源を入れることができます。

方法 1​

最も簡単な方法は、パッケージに含まれている12V/2A電源アダプターを使用し、ODYSSEY - X86J41x5のDCジャックに接続することです。

方法 2​

ODYSSEY - X86J41x5をUSB-Cポートを介して12V入力で電源供給することもできます。さらに、モニターがUSB-PDをサポートしている場合、1本のケーブルだけでODYSSEY - X86J41x5の電源供給と表示を行うことができます!

パフォーマンス統計​

Wi-Fi接続​

Bluetooth接続​

コンピューターとしての操作​

  • YouTubeでのブラウジングと動画視聴

  • Google T-Rexゲームのプレイ!

WindowsでODYSSEY - X86J4105/ X86J4125のArduino Core (ATSAMD21G18) を使用する​

Odyssey J4105/J4125 v1​

ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125はArduino Core (ATSAMD21G18) を搭載しており、基板にさらなる機能を提供します。使用するには、Arduino IDE をダウンロードし、Windows版をインストールしてください。

  1. File -> Preferences -> Additional Boards Manager URL: をクリックし、以下のリンクをコピーして貼り付けます:
    https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

  2. Tools -> Board: -> Boards Manager... をクリックすると、Boards Managerが表示されます。Seeeduino Zero ボードライブラリを検索してインストールします。

  1. アップロードする前に正しいポートとボードを選択してください。
  • Port -> COMxx(Seeeduno Zero)

  • Board -> Seeeduino Zero

ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125で創造性を自由に探求してください!

Odyssey J4125 v2​

ODYSSEY - X86J4125 v2はArduino Core (RP2040) を搭載しており、基板にさらなる機能を提供します。使用するには、Arduino IDE をダウンロードし、Windows版をインストールしてください。

  1. Wikiで説明されている方法と同様にArduinoをインストールします。
    Getting Started with ODYSSEY - X86J41x5 | Seeed Studio Wiki

  2. File -> Preferences -> Additional Boards Manager URL: をクリックし、以下のリンクをコピーして貼り付けます:
    https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json

  1. Tools -> Board -> Boards Manager… に移動し、検索ボックスにRP2040と入力します。最新バージョンのRaspberry Pi Pico/RP2040を選択してインストールします。

  1. Raspberry Pi Picoと対応するポートを選択します。

  2. これでUbuntu 20.04上でArduino IDE用のOdyssey J4125V2 RP2040のセットアップが完了しました。簡単なプログラムを書き、シリアルモニターが期待通りに表示されます。

ODYSSEY - X86J4125 v2で創造性を自由に探求してください!

ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125でLinux OS上のArduino Core (ATSAMD21G18)を使用する方法​

Linux OSをインストールしている場合は、Arduino IDEのLinuxバージョンをダウンロードし、以下の手順でインストールしてください。

Arduino IDEのインストール​

  1. ターミナルを開き、Downloadsディレクトリに移動します。
cd ~/Downloads
  1. File->Preferences->Additional Boards Manager URL:をクリックし、以下のリンクをコピーして貼り付けます:https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json。

  2. tarコマンドを使用してダウンロードしたファイルを解凍します。

tar -xvf arduino -1.8.10-linux64.tar.xz
  1. ファイルを/optディレクトリに移動します。
sudo mv arduino-1.8.10 /opt
  1. Arduino IDEをインストールし、デスクトップショートカットを作成します。
cd /opt/arduino-1.8.10/ && chmod +x install.sh && ./install.sh
  1. Arduinoがアップロードできるように権限を付与します。
cd /opt/arduino-1.8.10 && ./arduino-linux-setup.sh

ボードライブラリのインストール​

Odyssey J4105/J4125 v1​

  1. File->Preferences->Additional Boards Manager URL:をクリックし、以下のリンクをコピーして貼り付けます:https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json。

  2. Tools->Board:->Boards Manager...をクリックすると、Boards Managerが表示されます。**Seeeduino Zero**ボードライブラリを検索してインストールします。

  1. アップロード前に正しいポートとボードを選択します。
  • Port -> ttyACM0(Seeeduno Zero)

  • Board -> Seeeduino Zero

Odyssey J4125 v2​

  1. File->Preferences->Additional Boards Manager URL:をクリックし、以下のリンクをコピーして貼り付けます:https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json。

  1. Tools > Board > Boards Manager…に移動し、検索ボックスにRP2040と入力します。最新バージョンのRaspberry Pi Pico/RP2040を選択してインストールします。

  1. Raspberry Pi Picoと対応するポートを選択します。

FAQ​

BIOSセットアップにアクセスする方法​

電源ボタンを押し、DELキーを押し続けるとBIOSセットアップが表示されます。

Arduino IDEがODYSSEY - X86J4105/ X86J4125のオンボードマイクロコントローラーを認識しない​

SAMD21の28ピンの左側にある4ピンヘッダーのRSTピンとGNDピンの間にジャンパーワイヤーを追加してAMSAMDG21をリセットしてください。

Wi-FiとBluetoothに接続できない​

BIOS設定を確認し、BIOSからWi-FiとBluetoothを有効にしてください。

ODYSSEY - X86J41x5が起動しない​

同梱されている12V/2A電源アダプターを使用していることを確認し、接続を確認してください。

ODYSSEY - X86J41x5の電源ボタンの異なる状態​

他のコンピューターと同じ電源ボタンの状態を持っています:

  • 短押し(電源オフ時) -> 電源オン

  • 短押し(電源オン時) -> スリープ

  • 長押し(電源オン時) -> 強制シャットダウン

内蔵ファンは制御可能か​

現在、ファンはBIOSによって制御されており、ユーザーによる制御はできません。ファン速度はCPU温度に応じて設定されています。詳細はBIOSセットアップ画面のChipset -> FAN Controlを確認してください。

BIOSをアップグレードする方法​

BIOSアップグレードの手順については、OSインストールセクションを確認してください。

ODYSSEY - X86J41x5を電源接続時に自動的に電源オンに設定する方法​

これもBIOSで設定する必要があります。DELキーを押してBIOS設定に入り、Chipset -> Restore on AC Power Lossに移動し、設定をLast Stateに変更します。

ファンが回らない​

ODYSSEY - X86J41x5のファンはEmbedded Controller (EC)によって制御されており、システムが起動する前にデバイスを初期化します。BIOS内の温度はECによって検出され、温度センサーはIntel CPUの近くに配置されていますが、センサーピンはありません。つまり、温度はCPUの直接的な値ではなく、5℃程度の誤差がある可能性があります。システム内で表示される温度値はCPU内部からのフィードバックであり、BIOS画面で表示される温度はECからのフィードバックです。ファンの動作はECの値に基づいています。

  • EC検出値(BIOS画面)とファン速度のテーブルは以下の通りです:

ファン停止状態: 停止

通常ファン状態: 40°C未満–停止,45-50°C–50%,50-60℃–60%,60℃以上–80%

積極的ファン状態: 40°C未満–停止,45-50°C–70%,50-60℃–80%,60℃以上–100%

ファンのピン配置​

DIYや独自のファンに交換するために5V PWMファンのピン配置を知りたい場合があります。Odysseyには通常の5Vピンヘッダーよりも小さいヘッダーを持つ5V PWMピンがあります。適合させるためにヘッダーを交換する必要があるかもしれません。

元のWindowsの再インストール​

ODYSSEY - X86J41x5のeMMCバージョンにはWindows 10がプリインストールされています。他のOSをインストールした後、元のWindows 10に戻したい場合は、以下を確認してください:

  • 元のWindows 10イメージ

    • このイメージは自動フラッシュをサポートしています。上記のイメージをダウンロードし、ファイルを解凍してUSBドライブのルートディレクトリに配置してください。

    • USBドライブをODYSSEY-X86J41x5に接続し、USBドライブから起動します。これにより、元のWindows 10イメージがeMMCに自動的にフラッシュされます。

ODYSSEY-X86J41x5にはTPMが搭載されていますか?​

ODYSSEY-X86J4105、ODYSSEY-X86J4125、ODYSSEY-X86J4125 V2には、すべてプロセッサに統合されたfTPMがあります。さらに、ODYSSEY-X86J4125 V2にはオプションの外部TPMがあります。

ODYSSEYボードにはセキュアブート用のBoot Guardがありますか?​

はい、BIOSで"Security Boot"オプションを有効にすることができます。これを有効にすると、BIOSは認証されていないデバイスからの起動を無効にします。

Odysseyがシャットダウンした後もGPIOが動作しているのはなぜですか?​

これを設定するには、提供されている最新のBIOSに更新する必要があります。最新のBIOSでは、GPIOとODYSSEYの両方をオフにするために、ここで有効から無効に変更することができます。

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...