メインコンテンツまでスキップ

Android-x86 インストール

このチュートリアルでは、ODYSSEY-X86J41x5 に Android-x86 をインストールし、Kodi を使用してスマート TV ボックスとしてライブストリーム TV を視聴したり、NAS などのローカルストレージからメディアを再生したりする方法を説明します。

Android-x86 は、Android オープンソースプロジェクトを x86 プラットフォームに移植するプロジェクトで、以前は「Android x86 サポートのためのパッチホスティング」として知られていました。詳細については、公式サイト Android-x86 をご覧ください。

ハードウェア要件​

  • 動作するコンピュータ

  • USB ドライブ x 1 (8GB 以上推奨)

  • モニター

  • キーボード

Android-x86 OS イメージのダウンロード​

まず、Android-x86 OS イメージ をドライブにダウンロードします。ファイル形式は .iso である必要があります。

このチュートリアルでは、android-x86-7.1-r4-k419 を使用します。

ブータブル USB の作成​

ステップ 1 - ブータブル USB の準備​

USB ドライブをフォーマットします。Windows ユーザーの場合、USB ドライブを右クリックして「フォーマット」を選択することでフォーマットできます。

注意: ファイルシステムには FAT32 を選択してください。

ステップ 2 - フラッシュバーナーのダウンロード​

オープンソースのフラッシュバーナー balenaEtcher をダウンロードします。お使いのオペレーティングシステム(Windows/macOS/Linux)に応じたバージョンをダウンロードしてください。

ステップ 3 - OS イメージを USB に書き込む​

ダウンロードしたオペレーティングシステムイメージを選択し、フォーマット済みの USB ドライブを選択してフラッシュします。これでブータブル USB の準備が整いました。

Android-x86 のインストール​

ステップ 1 - ODYSSEY - X86J41x5 での CSM モードの有効化​

ブータブル USB、モニター、キーボードを ODYSSEY - X86J41x5 に接続し、電源を入れます。起動中に DEL キーを押し続けてセットアップ画面に入ります。Advanced -> CSM Support に移動し、Enter キーを押して有効にします。

ステップ 2 - OS のインストール​

ODYSSEY - X86J41x5 を再起動し、F7 キーを押し続けてブートマネージャ画面に入ります。ブータブル USB(インストーラー)を選択して Enter キーを押します。

注意: Android-x86 の iso イメージが含まれているものを選択してください。

ステップ 3 - インストールプロセス​

GRUB オプションで、Advanced options を選択します。

Android-x86** Auto Install to specific harddisk を選択します。

これでインストールプロセスが開始され、Android-x86 を ODYSSEY-X86 にインストールする場所を選択できます。この例では、オンボード eMMC にインストールします。

確認のために Yes を選択します。

インストールプロセスが進行し、完了したら Reboot を選択します。

ブータブル USB を取り外し、デバイスを再起動します。Android-x86 が起動するはずです。

!!!注意 正しく起動しない場合は、F7 を押して Android-x86 をインストールしたドライブを選択して起動してください。

設定​

すべてが正常に進むと、以下の画面のように Android-x86 が起動します:

これは、Android 搭載のスマートフォンを使用している方にはおなじみの画面かもしれません!

スマート TV ボックスとしての設定​

ODYSSEY-X86J41x5 をスマート TV ボックスとして動作させるには、Kodi をインストールする必要があります。

Kodi は、Android スマートフォンから家庭用 PC まで、さまざまなデバイスで動作する無料のオープンソースのメディアセンターソフトウェアです。そしてもちろん、Android-x86 もサポートしています!

Android-x86 用 Kodi のダウンロードとインストール​

こちらから Android-x86 用の Kodi をダウンロードできます。他の PC からダウンロードし、.apk ファイルを USB ドライブに保存して、USB 経由でアプリをインストールすることをお勧めします。

Kodi IPTV 設定​

Kodi を開き、TV -> More Add-on に移動します:

PVR clients を選択します:

PVR IPTV Simple Client を選択します:

configure を選択し、IPTV ストリーミング m3u URL を入力します。この iptv repo を参考にすることができます。OK を選択し、有効化することを忘れないでください。

Kodi を再起動すると、チャンネルが読み込まれるはずです!これで ODYSSEY-X86 をスマート TV ボックスに変えることができました!

起動時に自動起動​

ODYSSEY-X86 を起動時に Kodi を自動起動させたい場合は、Google Play ストアから Boot apps をインストールするだけで簡単に実現できます!

アプリをインストールし、Kodi を起動時のアプリとして選択してください!

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...