メインコンテンツまでスキップ

オリジナルOS

このチュートリアルでは、ブート可能なUSBドライブを作成し、Linux OS(Ubuntu Desktop 18.04)をODYSSEY - X86J41x5にインストールする方法を説明します。

ハードウェア要件

  • 動作するコンピュータ

  • USBドライブ(8GB以上推奨)

  • モニター

  • キーボードとマウス

ブート可能なUSBの作成

ステップ1 - オペレーティングシステムイメージのダウンロード

必要なOSイメージをローカルドライブにダウンロードします。このチュートリアルでは、Ubuntu Desktop 18.04を使用してODYSSEY - X86J41x5へのインストールを説明します。

  • Ubuntu OSイメージをこちらからダウンロードできます。

ステップ2 - ブート可能なUSBの準備

USBドライブをフォーマットします。Windowsユーザーの場合、USBドライブを右クリックしてフォーマットを選択することでフォーマットできます。

注意: ファイルシステムにはFAT32を選択してください。

ステップ3 - フラッシュバーナーのダウンロード

オープンソースのフラッシュバーナーbalenaEtcherをダウンロードします。お使いのオペレーティングシステム(Windows/macOS/Linux)に応じたバージョンをダウンロードしてください。

ステップ4 - OSイメージをUSBに書き込む

ダウンロードしたオペレーティングシステムイメージを選択し、フォーマット済みのUSBドライブを選択してフラッシュします。これでブート可能なUSBの準備が完了です。

オペレーティングシステム(Ubuntu)のインストール

ステップ1 - ブートデバイスとしてブート可能なUSBを選択

ブート可能なUSB、モニター、キーボードをODYSSEY - X86J41x5に接続し、電源を入れます。起動時に**F7**を押し続けてブートマネージャ画面に入ります。キーボードの↑および↓キーを使用してブート可能なUSBを選択します。

このチュートリアルでは、UEFI: Mass Storage Device 1.00がブート可能なUSBです。

ステップ2 - OSのインストール

**Install ubuntu**を選択してEnterキーを押します。画面上のインストール手順(システム言語、ユーザー名、場所など)に従って進めます。

注意: Ubuntuのインストール手順の詳細については、こちらのビデオをご覧ください。インストール部分はビデオの3:20から始まります。

ステップ3 - 再起動して新しいOSを楽しむ

すべてが正常に進めば、UbuntuがODYSSEY - X86J41x5にインストールされ、新しいOSを楽しむことができます!

注意事項

  • Ubuntu 16はODYSSEY - X86J41x5ではサポートされていません

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...