メインコンテンツまでスキップ

OpenWRTインストール

このチュートリアルでは、ルーターネットワーク用のオープンソースOSをインストールする方法を説明します。OpenWrtを使用することで、ODYSSEY - X86J41x5をルーターに変え、自宅のネットワークを管理することができます!

ハードウェア要件

  • 動作するコンピュータ

  • USBドライブ(推奨容量:8GB以上)

  • モニター

  • キーボードとマウス

  • イーサネットケーブル x 2

OpenWrt OSイメージのダウンロード

まず、OpenWrt OSイメージをダウンロードします。希望するバージョンを選択し、x86 -> 64に移動して必要なバージョンをダウンロードしてください。

このチュートリアルでは、19.07バージョンを使用します。こちらをクリックしてダウンロードしてください。

ブート可能なUSBの作成

ステップ1 - ブート可能なUSBの準備

USBドライブをフォーマットします。Windowsユーザーの場合、USBドライブを右クリックしてフォーマットを選択することでフォーマットできます。

注意: ファイルシステムにはFAT32を選択してください。

ステップ2 - フラッシュバーナーのダウンロード

オープンソースのフラッシュバーナーbalenaEtcherをダウンロードします。使用しているオペレーティングシステム(Windows/macOS/Linux)に応じたバージョンをダウンロードしてください。

ステップ3 - OSイメージをUSBに書き込む

ダウンロードしたオペレーティングシステムイメージを選択し、フォーマット済みのUSBドライブを選択してフラッシュします。これでブート可能なUSBの準備が整いました。

OpenWrtのインストール

ステップ1 - ODYSSEY - X86J41x5でCSMモードを有効化

ブート可能なUSB、モニター、キーボードをODYSSEY - X86J41x5に接続し、電源を入れます。起動中に**DELキーを押し続けてセットアップ画面に入ります。Advanced** -> **CSM Support**に移動し、Enterキーを押して有効化します。

ステップ2 - OSのインストール

ODYSSEY - X86J41x5を再起動し、**F7**キーを押し続けてブートマネージャ画面に入ります。ブート可能なUSBを選択し、Enterキーを押します。

ステップ3 - インストールプロセス

**OpenWrt**を選択してEnterキーを押します。画面上のインストール手順に従って進めます。

インストールが完了したらEnterキーを押します。以下の画面が表示されるはずです:

これでOpenWrtがインストールされ、使用する準備が整いました!

設定

次に、別のPCからWebインターフェースを使用してOpenWrtシステムにアクセスできるように設定します。OpenWrtのシェルで以下を入力してください:

vi /etc/config/network

そして、設定を以下のように変更します:

ここで、LAN設定のステーションIPアドレスを変更し、このIPを使用してルーターにアクセスできるようにします。この例では、IPを 192.168.10.1 に変更しています。

注意: vimでは、最初に i を押して挿入モードに入り、編集を行います。編集が完了したら、ESC キーを押して :wq と入力し、Enterキーを押して保存して終了します。

別のPCからのアクセス

これで、別のコンピュータからLuCI Webインターフェースを介してOpenWrtにアクセスできるようになります。HDMIポートに近いEthernetポートにEthernetケーブルを接続してください。もう1本のEthernetケーブルをODYSSEY - X86J41x5のもう一方のEthernetポートに接続し、インターネットに接続します(PPPoE方式など、接続方法は異なる場合があります)。

次に、コンピュータのWebブラウザで 192.168.10.1(先ほど指定したIPアドレス)を入力すると、以下の画面が表示されます:

これで、別のPCからOpenWrtにアクセスできるようになりました!

LANおよびWANの設定

Network -> Interfaces に移動し、インターネットアクセスのためにWAN設定を構成します:

これは、OpenWrtのすべてのインターフェース設定を示しています。ここでは、WAN(eth1)ポートがインターネットに接続されており、以下のようにDHCPクライアントプロトコルに設定されていることを確認してください:

これで、コンピュータがインターネットにアクセスできるようになり、ルーターの設定が完了しました!

さらなる開発のために、Adブロックやポートミラーリングなど、さまざまなアプリケーションをダウンロードして展開することができます!詳細については、OpenWrtをご覧ください。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社の製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...