メインコンテンツまでスキップ

ODYSSEY 用 LTE モジュール

この Wiki では、ODYSSEY-X86 上で LTE モジュールを Windows および Linux OS の両方で使用する方法を説明します。この例では、M.2 フォームファクターの Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 Module を使用します。

両方の OS で、ホットスポット機能を使用して Wi-Fi を有効にし、4G LTE を Wi-Fi 信号に変換する方法を示します。これにより、ODYSSEY-X86 を簡単に4G Wi-Fi ルーターとして使用できます!

ハードウェア接続​

  • LTE モジュールを ODYSSEY-X86 の M.2 コネクタに接続します:
  • 4G SIM カードをスロットに接続します。

  • LTE モジュールにアンテナを接続します。

設定​

Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 Module は、Windows 7/8/8.1/10、Linux、Android、DFOTA などの USB ドライバーを備えています。これにより、非常に簡単に開始でき、ドライバーをインストールする必要がありません。

Windows​

LTE モジュールを接続して Windows を起動すると、USB ドライバーが自動的にインストールされ、使用可能になります:

Windows での Wi-Fi ホットスポット​

LTE モジュールでインターネットに接続したら、Windows のホットスポット機能を使用して Wi-Fi を作成できます:

注記

Intel ネットワークカードにもアンテナが接続されていることを確認してください。

Linux​

Linux では、非常に簡単です。ブロードバンド設定を実行します:

注記

Ubuntu 18.04 を参考にしています。

国の地域を選択し、ネットワークプロバイダーを選択します:

プランを選択します(デフォルト):

詳細を確認し、適用をクリックします:

これで、LTE モジュールの設定が完了し、インターネットを閲覧できるようになります!

Linux での Wi-Fi ホットスポット​

Linux でも、4G ネットワークを使用して Wi-Fi ホットスポットを作成できます。以下は Ubuntu での手順です。

  • Ubuntu のネットワーク設定を開き、ターミナルで以下のコマンドを実行します:
nm-connection-editor

以下のウィンドウが表示されます:

  • 接続タイプとして Wi-Fi を選択します:
  • 以下のように Wi-Fi 設定を構成します。モードが Hotspot であることを確認してください:


  • 他のデバイスで Wi-Fi を認識させるには、Wi-Fi を自分で接続する必要があります。Wi-Fi の下で Connect To Hidden Network を選択します。作成したネットワークを選択し、接続します。

  • これで、Wi-Fi が接続可能になりました!

参考資料​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...