メインコンテンツまでスキップ

pfSense インストール

このチュートリアルでは、pfSense を ODYSSEY-X86J41x5 にインストールする方法を説明します。

pfSense は、FreeBSD をベースにしたオープンソースのファイアウォール/ルーター用コンピュータソフトウェアディストリビューションです。物理コンピュータまたは仮想マシンにインストールして、ネットワーク用の専用ファイアウォール/ルーターを作成します。

さらに詳しく知りたい場合は、公式の pfSense ドキュメント を参照してください!

ハードウェア要件​

  • 動作するコンピュータ

  • USB ドライブ x 2(8GB未満推奨)

  • モニター

  • キーボード

  • インターネット & イーサネットケーブル

pfSense OS イメージのダウンロード​

まず、pfSense OS イメージ をドライブにダウンロードします。

ODYSSEY-X86J41x5 用に上記の設定を選択し、ダウンロードをクリックします。

ブータブル USB の作成​

ステップ 1 - ブータブル USB の準備​

USB ドライブをフォーマットします。Windows ユーザーの場合、USB ドライブを右クリックして フォーマット を選択することでフォーマットできます。

注意: ファイルシステムには FAT32 を選択してください。

ステップ 2 - フラッシュバーナーのダウンロード​

オープンソースのフラッシュバーナー balenaEtcher をダウンロードします。お使いのオペレーティングシステム(Windows/macOS/Linux)に応じたバージョンをダウンロードしてください。

ステップ 3 - OS イメージを USB に書き込む​

ダウンロードしたオペレーティングシステムイメージを選択し、フォーマット済みの USB ドライブを選択してフラッシュします!これでブータブル USB の準備が整いました。


注意: パーティションテーブルが含まれていないという警告が表示された場合は、続行 をクリックしてメッセージを無視してください。

pfSense OS のインストール​

ステップ 1 - ODYSSEY - X86J41x5 での CSM モードの有効化​

ブータブル USB、モニター、キーボードを ODYSSEY - X86J41x5 に接続し、電源を入れます。起動中に DEL キーを押し続けてセットアップ画面に入ります。Advanced -> CSM Support に移動し、Enter を押して有効にします。

ステップ 2 - OS のインストール​

ODYSSEY - X86J41x5 を再起動し、F7 キーを押し続けてブートマネージャ画面に入ります。ブータブル USB(インストーラー)を選択し、Enter を押します。

注意: pfSense の iso イメージが含まれているものを選択してください。

ステップ 3 - インストールプロセス​

上記のようなブート画面が表示されます。Enter を押して Boot Multi User(pfSense インストーラー)を選択します。


インストーラーに入り、Enter を押して 同意 します。

次のようなオプションメニューが表示されます。Install を選択し、Enter を押します。

次に、キーボードの正しいキーマップを選択するか、Continue with default keymap を選択して Enter を押します。

ここでは、pfSense を ODYSSEY-X86J41x5 に自動インストールするために Auto を選択できますが、インストール先を正確に選択するために Manual を使用することをお勧めします。

注意: このチュートリアルでは、利便性のために pfSense を USB ドライブにインストールしています。そのため、Auto よりも Manual を選択するもう一つの理由があります。

ここでは、すべてのハードドライブとパーティションが表示されます。pfSense をインストールしたいハードドライブを選択します。矢印キーを使用してハードドライブを選択します。ここでは、da1 が私の 2 番目の USB ドライブであり、pfSense をインストールするために使用されます。このハードドライブで pfSense の自動パーティションを行うには Auto を選択します。

正しいハードドライブの下で、OK を選択します。

これでインストールプロセスが開始されます。

インストール後、次のウィンドウが表示されます。No を選択します。

再起動を選択すると、pfSenseのインストールが完了します!

pfSenseの設定​

ODYSSEY-X86J41x5を再起動し、正しいハードドライブを選択してpfSense OSを起動します。ODYSSEY-X86J41x5のEthernetポートのいずれかにイーサネットケーブルを接続してください。pfSenseが正常に起動し、以下の画面が表示されるはずです。

注意: LANがすでに設定されている場合は、1を選択してインターフェースを割り当て、WAN用の正しいポートを選択してLANを削除することができます。例えば、以下の画像では、LANは一時的に削除されています。

WANとともに、デバイスに割り当てられたIPが表示されるはずです。このIPは後で使用します。同じネットワークに接続された別のPCを使用してWeb GUIにログインしてみてください!

pfSense WebGUIプロトコルの変更(オプション)​

pfSenseはWeb GUIにhttpsプロトコルを使用しており、これが原因でWeb GUIへのログインに失敗する場合があります。Web GUIへのログインに失敗した場合は、以下の手順でhttpsプロトコルをhttpプロトコルに変更してください。

**8**を選択してpfSenseのシェルに入ります。以下のコマンドを入力して設定を行います:

viconfig

以下のような設定ファイルが表示されます。<webgui>セッションを見つけて、httpsプロトコルをhttpに変更してください。

注意: これはvimエディタを使用しています。キーボードのxキーを使用して削除します。その後、Escキーを押して:wq!と入力し、保存して終了します。

これで、再度IPアドレスを使用してpfSense Web GUIにログインしてみてください。

pfSense Web GUIの設定​

別のPCから、先ほど表示されたIPアドレスを使用してpfSense Web GUIにログインできます。

注意: デフォルトのログインは**admin、デフォルトのパスワードはpfsense**です。

これで、ODYSSEY-X86J41x5上で動作しているpfSenseを簡単に管理できます!

パッケージのインストール​

パッケージをインストールするには、System -> Package managerに移動し、必要なパッケージを検索するだけです!


pfSenseについてさらに詳しく知りたい場合は、公式の pfSense Forum を訪問してください!

リソース​

その他の便利なアプリケーション:

技術サポートと製品に関する議論​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...