メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal を複数回再起動した後のプログラム消失を回避する方法

複数回の再起動後に Wio Terminal が正常に起動しない状況に遭遇した場合は、解決策について以下の Wiki を参照してください:

電源のオン/オフプロセス中に、チップが安定する前にブートローダープログラムがフラッシュメモリにアクセスしようとすると、予期しないデータ損失が発生する可能性があります。この状況では、ブートローダーがフラッシュメモリに保存されているアプリケーションコードやデータを正しく読み取れないため、アプリケーションプログラムが開始できなくなる可能性があります。

この問題を解決するために、チップが安定した後にのみフラッシュメモリにアクセスするよう、ブートローダーを以下のバージョンに更新することをお勧めします。以下の手順に従ってガイダンスを参照してください:

ステップ 1: 最新のブートローダーをこちらからダウンロードします

ステップ 2: USB Type-C を使用して Seeeduino Wio Terminal を PC に接続します。

ステップ 3: 電源スイッチを素早く 2 回スライドしてブートローダーモードに入ります。詳細については、こちらも参照してください

ステップ 4: PC に Arduino という名前の外部ドライブが表示されます。ダウンロードした update-bootloader-wio_terminal-v3.15.0-4-gaa4429b.uf2 ファイルを Arduino ドライブにドラッグします。

これでブートローダーの更新が正常に完了しました。Wio Terminal をお楽しみください!

Loading Comments...