メインコンテンツまでスキップ

プロジェクト5 – リレー制御

このプロジェクトでは、リレーを使用する方法を説明します。ボタンを使用して、ボタン1でリレーをオンにし、ボタン2でオフにします。前述のように、リレーは250V、10アンペアのピーク電圧に対応できます。

低電圧やマイクロエレクトロニクスに精通している場合でも、主電源電圧を扱う資格がない場合は、作業を完了するために有資格の電気技師に相談してください。

ツインボタンをD1/D2入力ジャックに接続します。

ツインボタンGroveの赤いボタンはD1コネクタを使用してArduinoのD1デジタル入力に信号を送信し、緑のボタンはD2コネクタを使用してArduinoのD2デジタル入力に信号を送信します。

リレーをD6/D7入力ジャックに接続します。

ArduinoのD6ピンはD1コネクタ上のリレーに信号を送信します。リレーGroveの赤いライトはリレーがオンかオフかを示し、リレーが切り替わるときにクリック音がします。

次のArduinoスケッチをアップロードしてください:

// プロジェクト5 - リレー制御
//

void setup()
{
pinMode(1, INPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
}

void loop()
{
if (digitalRead(1)==HIGH)
{
digitalWrite(6, HIGH);
delay(100);
}
if (digitalRead(2)==HIGH)
{
digitalWrite(6, LOW);
}
}

XBeeキャリアを使用する場合、リレーを確実に引き込むために、XBeeキャリア上のMOSFETが十分な電力を供給できるように、出力16を低に設定する必要があることに注意してください。

リレーを高または低に設定した後のdelay関数の理由は、スケッチを一時停止させるためです。これにより、0.1秒間ボタンを無視します。これは一般的に「ソフトウェアデバウンス」として知られています。この例では必須ではないように見えるかもしれませんが、このようにすることは良い習慣です。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...