メインコンテンツまでスキップ

プロジェクト7 - 温度

次に進む Grove の旅では、温度センサーを使用します。このセンサーはアナログ形式の入力であり、前述の通り、周囲温度に応じた電圧ポテンシャルを返します。この電圧をアナログピンで測定し、温度に変換します。

温度センサーをアナログ A0/A1 入力ジャックに接続してください。
Grove ユニットは D1 出力でアナログ電圧を生成し、それが Arduino の A0 アナログ入力に接続されます。

次に、以下の Arduino スケッチをアップロードしてください:

// プロジェクト7 - 温度
//

int a;
int del=1000; // 温度測定間の間隔
float ctemperature;
float ftemperature;
int B=3975;
float resistance;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
a=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-a)*10000/a;
ctemperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;
ftemperature=ctemperature*9/5+32;
Serial.print(ctemperature);
Serial.print("C ");
Serial.print(ftemperature);
Serial.println("F");
delay(del);
}

上記のコードをコピーして貼り付けることで、独自のスケッチに温度機能を追加することができます。

スケッチをアップロードした後、Arduino IDE のシリアルモニターウィンドウを開くと、以下のようなボックスが表示されるはずです:

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...