メインコンテンツまでスキップ

24GHz mmWave センサー - 人体静的存在モジュール (MR24HPB1)

はじめに

人体静的存在レーダーセンサーは、24GHzで動作する自己完結型、プライバシー保護、安全なmmWaveモジュールです。強化されたInfineonドップラーレーダーと標準アルゴリズムにより、このモジュールはスマートホーム、スマートホテル、危険警報などの個別アプリケーションに理想的なソリューションです。

アプリケーション

  • スマートホーム

特徴

  • 信頼性の高い技術:Infineon mmWave FMCW産業用レーダー
  • 有効な理論:24GHzで動作する近距離センサー(NDS)を使用したドップラーレーダー技術を適用
  • 標準アルゴリズム:自己適応環境において占有/非占有状態を区別し、人間の活動を識別
  • 完璧なプライバシー保護:識別なしで監視機能を提供
  • 柔軟な設置場所:遮蔽物に関係なく適切に動作
  • 無害な動作状態:10 dBmの無害なエネルギー出力
  • 高精度:非生物オブジェクトの干渉を減少させ、出力結果は95%以上の精度を達成
  • 高い堅牢性:異なる温度、湿度、ノイズ、気流、ほこり、光などを含む複雑な環境で適切な機能を維持
  • 高性能アンテナ:水平90°/垂直60°のファンビームパターンで微細な動きも感知
  • 測定距離:
    • 動作感知最大距離:最大12メートル
    • 微細動作感知最大距離:最大5メートル
    • 身体感知最大距離:最大3メートル
  • 検出時間:
    • 非占有から占有状態:0.5秒以内
    • 有人から無人状態:1分以上
  • カスタマイズ可能なレーダー:レーダーパラメータ、プロトコル、アンテナ、機能を含む二次開発をサポート

ハードウェア概要

  1. S1出力:高レベル - 占有、低レベル - 非占有。
  2. S2出力:高レベル - アクティブ、低レベル - 静止
  3. GP1からGP4はパラメータ選択制御で、ユーザー要件に応じて再定義可能です。
  4. このインターフェースの出力信号はすべて3.3Vレベルです。
注意

製品の消費電力は500mWで、長期間の電源供給には適していません。

特性

入門ガイド

Arduinoライブラリ概要

ヒント

Arduinoを初めて使用する場合は、Getting Started with Arduinoを参照することを強くお勧めします。

この例で使用されるライブラリコードは、下のアイコンをクリックしてダウンロードできます。

スケッチの開発を始める前に、ライブラリの利用可能な関数を見てみましょう。

  • void recvRadarBytes() —— この関数は、レーダーから返される現在のフレームの長さを取得します。フレームはその長さに応じて配列に格納されます。 入力パラメータ: なし 戻り値: なし

  • void Bodysign_judgment(byte inf[], float Move_min, float Move_max) —— レーダーから返されるデータには大量の物理データが含まれています。ユーザーは、この関数によって提供される符号データとデコードアルゴリズムに基づいて、検出された動作情報を柔軟に調整できます。判定の内容はシリアルポート経由で出力されます。 入力パラメータ:

    • byte inf[] —— レーダーから送信されるデータフレーム。

    • float Move_min —— ユーザーが静止または非占有状態にあることを判定する閾値。

    • float Move_max —— ユーザーが静止状態または誰かが動いている状態にあることを判定する閾値。

      戻り値: なし 符号パラメータの説明について:理論的には、符号パラメータの計算値は0から100の範囲です。計算値が0の場合、周囲の環境で誰も検出されていないことを意味します。計算値が1の場合、環境が占有されており静止状態にあることが検出されたことを意味します。計算値が2から100の場合、周囲が占有されておりアクティブであることが検出されたことを示します。

  • void Situation_judgment(byte inf[]) —— この関数は、レーダー内部のアルゴリズムに従って、人体がレーダーの設置場所に近づいているか遠ざかっているかを検出し、人体の動きを判定します。この情報はシリアルポート経由で出力されます。 入力パラメータ:

    • byte inf[] —— レーダーから送信されるデータフレーム。

      戻り値: なし

  • void Fall_inf(byte inf[]) —— この関数は、レーダーから返される転倒検出情報のデコードを完了し、シリアルポート経由でレーダー検出の結果を印刷します。 入力パラメータ:

    • byte inf[] —— レーダーから送信されるデータフレーム。

      戻り値: なし

  • unsigned short int us_CalculateCrc16(unsigned char *lpuc_Frame, unsigned short int lus_Len) —— この関数はCRC16チェックサムを生成するために使用されます。 入力パラメータ:

    • unsigned char *lpuc_Frame —— レーダーに送信したいデータフレーム(最終的な2バイトのチェックサムフレームは含まない)。

    • unsigned short int lus_Len —— レーダーに送信したいデータフレームの長さ。

      戻り値: 2バイト整数型チェックディジット。

      戻り値: なし

  • void SerialInit() —— レーダーシリアルポートのボーレートを9600に設定します。Seeeduinoボードの場合、ソフトシリアルポートをRX: 2、TX: 3に設定します。 入力パラメータ: なし 戻り値: なし

インストール

ステップ1. Arduinoソフトウェアをインストールする必要があります。

ステップ2. Arduinoアプリケーションを起動します。

ステップ3. 開発ボードモデルを選択し、Arduino IDEに追加します。

  • 後のルーチンでSeeeduino V4.2を使用したい場合は、このチュートリアルを参照して追加を完了してください。

  • 後のルーチンでSeeeduino XIAOを使用したい場合は、このチュートリアルを参照して追加を完了してください。

  • 後のルーチンでXIAO RP2040を使用したい場合は、このチュートリアルを参照して追加を完了してください。

  • 後のルーチンでXIAO BLEを使用したい場合は、このチュートリアルを参照して追加を完了してください。

ステップ4. Arduinoコードライブラリをインストールします。

まずGitHubからコードベースを取得し、ローカルコンピューターにダウンロードします。

zipライブラリをダウンロードしたので、Arduino IDEを開き、Sketch > Include Library > Add .ZIP Libraryをクリックします。ダウンロードしたzipファイルを選択し、ライブラリが正しくインストールされると、通知ウィンドウにLibrary added to your librariesと表示されます。これはライブラリが正常にインストールされたことを意味します。

必要な材料

以下の例を完了する前に、以下の材料を準備する必要があります。

24GHz mmWave レーダーセンサーSeeed XIAO BLE nRF52840 Sense2mmから2.54mmピッチリボンケーブル

ステップ1. メインボードを通してデバイスをコンピューターに接続します。配線図を下の表に示します。

レーダーセンサーメインボード
5V-->5V
GND-->GND
RX-->D6
TX-->D7

ステップ 2. Arduino IDE の左上のメニューバーで tool を選択し、使用している開発ボードの種類を選択し、対応するシリアルポートを選択します。

ヒント

MacOS を使用している場合、デバイスのシリアルポート名は多くの場合 /dev/cu.usbmodem xxx で始まり、デバイス名で終わります。Windows を使用している場合、デバイスのシリアルポート名は多くの場合 COM で始まり、同様にデバイス名で終わります。

この例では、レーダーが人気製品 XIAO BLE とどのように動作するかを実演します。

デモ1 特徴パラメータ解析を使用した人体動作の取得

レーダーから返される大量のデータの中で、物理データの情報が情報の大部分を占めています。時には、レーダー自身のアルゴリズムに過度に依存すると、一部のシナリオで満足のいく結果が得られない場合があります。その場合、レーダーから返される情報を使用して、実際のアプリケーションシナリオに応じて適切な調整を行うことを選択できます。

この例のコードは以下の通りです。

//Physical_Parameters_Example.ino

#include <sleepbreathingradar.h>

SleepBreathingRadar radar;

void setup()
{
radar.SerialInit();
Serial.begin(9600);
delay(1500);
Serial.println("Readly");
}

void loop()
{
radar.recvRadarBytes(); //Receive radar data and start processing
if (radar.newData == true) { //The data is received and transferred to the new list dataMsg[]
byte dataMsg[radar.dataLen+1] = {0x00};
dataMsg[0] = 0x55; //Add the header frame as the first element of the array
for (byte n = 0; n < radar.dataLen; n++)dataMsg[n+1] = radar.Msg[n]; //Frame-by-frame transfer
radar.newData = false; //A complete set of data frames is saved

//radar.ShowData(dataMsg); //Serial port prints a set of received data frames
radar.Bodysign_judgment(dataMsg, 1, 15); //Output of human movement using sign parameters
}
}
radar.Bodysign_judgment(dataMsg, 1, 15);

dataMsg 配列が取得されたら、この配列のデータを Bodysign_judgment() 関数の最初の引数として渡すことができます。この関数は符号パラメータを解析します。

関数 Bodysign_judgment() の2番目と3番目のパラメータは、それぞれ無人状態と静止している人体を判定する臨界値、静止している人体と動いている人体を判定する臨界値です。

(1, 15) は、体徴の計算値が1未満の場合、環境に誰もいないことを出力することを意味します。体徴値が1以上15未満の場合、現在の環境に静止状態の人がいることを出力します。体徴値が35以上の場合、環境に動いている人がいることを出力します。

プログラムをアップロードします。シリアルモニターをボーレート9600で開くと結果が表示されるはずです。出力は以下の画像のようになるはずです。

ヒント

出力データフレームに続く値は、計算された符号値を表します。

デモ 2 レーダーへのデータ送信

レーダーは、情報を取得し、レーダーの感度やシーンを設定するための非常に多くのインターフェースを開いています。このルーチンでは、ユーザーマニュアルを使用してレーダーにデータメッセージを送信し、レーダーのパラメータを調整したり、必要なデータ情報を取得したりする方法をユーザーに指示します。

ステップ 1. 必要なクエリに基づいてデータフレームを取得します。

リソースエリアからユーザーマニュアルをダウンロードし、第8.2章で、クエリまたは設定する必要があるフレームの内容を見つけて整理します。

この例では、レーダーデバイスのIDを調べたいと仮定すると、必要な機能コード、アドレスコード1、アドレスコード2を取得できるはずです。

ステップ 2. Arduino IDE でサンプルコードを開きます。

この例のコードは以下の通りです。

//CRC_Checksum_Generation.ino

#include <sleepbreathingradar.h>

SleepBreathingRadar radar;
char buff[30];

void setup()
{
radar.SerialInit();
Serial.begin(9600);
delay(1500);
Serial.println("Readly");
}

void loop()
{
//Please fill in the data frame you want to set according to the datasheet(Excluding 2 Byte checksum frames)
unsigned char data[] = {0x55, 0x08, 0x00, 0x05, 0x01, 0x04, 0x03};

unsigned int length = sizeof(data)/sizeof(unsigned char);
unsigned char datas[length + 2];
for (int n = 0; n < length; n++)datas[n] = data[n];
unsigned short int crc_data = radar.us_CalculateCrc16(data, length);
sprintf(buff, "The CRC16 values is: %04x", crc_data);
Serial.println(buff);
datas[length] = (crc_data & 0xff00) >> 8;
datas[length+1] = crc_data & 0xff;
Serial.print("The datas send to the radar: ");
for (int n = 0; n < length + 2; n++){
char buffsend[1];
sprintf(buffsend, "0x%02x ", datas[n]);
Serial.print(buffsend);
}
Serial.println();
delay(6000);
}

ステップ 3. データフレームの内容を変更して、レーダーに送信する完全なデータフレームを生成します。

変更する必要があるのは、ループ内の data[] 配列です。

//Please fill in the data frame you want to set according to the datasheet(Excluding 2 Byte checksum frames)
unsigned char data[] = {0x55, 0x08, 0x00, 0x05, 0x01, 0x04, 0x03};

変更する必要がある場所は、2番目の要素、4番目から最後の要素です。ヘッダーフレーム0x55は固定で、変更する必要はありません。2番目のフレームは長さフレームです。送信するデータの長さに応じて変更してください。3番目のフレームは0x00に固定されています。4番目のフレームは機能コード、5番目のフレームはアドレスコード1、以下同様です。

ヒント

長さフレームの計算方法について:
長さ = データ長 + 機能コード + アドレスコード1 + アドレスコード2 + データ + チェックサム。(ヘッダーフレームは含まれません)

フレーム形式とルールの詳細については、ユーザーマニュアルの第8章を参照してください。

プログラムをアップロードします。シリアルモニターをボーレート9600で開くと結果が表示されるはずです。出力は以下の画像のようになるはずです。

レーダーに送信する必要がある完全なデータがシリアルモニターに表示されます。

その他の方法

マスターを使用して完全なデータフレームを生成したくない場合は、以下のコードをCプログラムを実行できるエディターに貼り付けることもできます。上記の手順に従って、配列データにフレームの内容を入力してください。

#include <stdio.h>

const unsigned char cuc_CRCHi[256]= {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
};

const unsigned char cuc_CRCLo[256]= {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,
0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,
0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,
0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,
0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,
0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,
0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,
0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,
0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,
0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};

static unsigned short int us_CalculateCrc16(unsigned char *lpuc_Frame, unsigned short int lus_Len){
unsigned char luc_CRCHi = 0xFF;
unsigned char luc_CRCLo = 0xFF;
int li_Index=0;
while(lus_Len--){
li_Index = luc_CRCLo ^ *( lpuc_Frame++);
luc_CRCLo = (unsigned char)( luc_CRCHi ^ cuc_CRCHi[li_Index]);
luc_CRCHi = cuc_CRCLo[li_Index];
}
return (unsigned short int )(luc_CRCLo << 8 | luc_CRCHi);
}

int main() {
//Please fill in the data frame you want to set according to the datasheet(Excluding 2 Byte checksum frames)
unsigned char data[] = {0x55, 0x07, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01};

unsigned short int crc_data = 0x0000;
unsigned int length = sizeof(data)/sizeof(unsigned char);
unsigned char datas[length + 2];
for (int n = 0; n < length; n++)datas[n] = data[n];
printf("The data frame length is: %d\n", length);
crc_data = us_CalculateCrc16(data, length);
datas[length] = (crc_data & 0xff00) >> 8;
datas[length+1] = crc_data & 0xff;
printf("The last two CRC check digits are: %04x\n", crc_data);
printf("The datas send to the radar: ");
for (int n = 0; n < length + 2; n++){
printf("0x%02x ", datas[n]);
}
printf("\n");
return 0;
}

エディタの実行後、レーダーに送信する必要がある完全なデータフレームを出力することも可能です。

ステップ 4. レーダーにデータフレームを送信します。

UART to USB デバイスを介してレーダーを直接コンピュータのUSBポートに接続します。配線は以下の表に示されています。

レーダーセンサーメインボード
5V-->5V
GND-->GND
RX-->TX
TX-->RX

シリアルデバッグアシスタントなどのソフトウェアを使用して、レーダーが接続されているシリアルポートを選択します。

注意

24GHzレーダーには5V電源が必要です。そうでなければレーダーが正常に動作しない可能性があります。

接続が成功すると、レーダーが継続的にメッセージを送信しているのが確認できます。

ステップ3で取得した完全なデータフレームをソフトウェアの送信エリアに貼り付けます。その後、送信をクリックします。

3番目の要素が0x03であるデータセットが返されることを確認してください。このデータセットは、クエリ後に取得された情報です。レーダーのパラメータを調整するデータを送信した場合も、同様の情報が返されます。

注意

データ送信形式としてASCIIを選択した場合、各データセットには0xのプレフィックスが必要です。HEXを選択した場合、各データセットに0xのプレフィックスは不要です。

トラブルシューティング

FAQ1: Seeeduino(またはArduino)にコードを適用するにはどうすればよいですか?

ハードウェア設計の違いにより、XIAO シリーズやWio TerminalのシリアルポートはSerial1と名付けられていますが、SeeeduinoやArduinoではソフトシリアルポートを使用する必要があります。Seeeduino用にレーダーを使用したい場合は、ソフトシリアルポートを変更するか、ピン2(RX)と3(TX)を使用してください。

FAQ2: XIAO BLEとレーダーが長時間データを収集してコードをアップロードできない場合はどうすればよいですか?

この場合、XIAO BLE上部のリセットボタンを指で軽く押して、プログラムを再アップロードして実行してください。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...