Raspberry PI B+ ケース

このアクリルケースは Raspberry Pi B+ 用に設計されています。アクリル板で作られており、レーザー切断、CNCミリング、ホットベンディングによって製造されています。ほぼすべて手作業で作られており、とてもコンパクトで美しいデザインです。合計4枚のシートで構成されているため、組み立てが簡単です。他の6枚のアクリルシートケースのように壊れやすくありません。ケースの角は丸く、エッジは斜めに加工されており、手に持ったときに非常に快適に感じられます。

特徴
- シンプルな構造
- 組み立てが簡単
- コンパクトな外観
Seeedstudioによるケースの製造方法
このケースは、一般的な6枚のアクリルシートをレーザー切断したケースや射出成形モデルとは異なります。これらは安価で迅速に製造できますが、個性がないと感じる人もいるかもしれません。現在、Seeedstudioのエンジニアによって設計された、一般的ではないRaspberry Pi B+用ケースがあります。このケースは、射出成形や単純なレーザー切断のような大量生産方法ではなく、レーザー切断、CNCミリング、ホットベンディングという3種類の製造プロセスを必要とします。これらのプロセスは、小規模プロジェクトに適しています。
第一工程——レーザー切断
レーザー切断機を使用して切断します。この方法は安価で迅速です。

第二工程——CNCミリング
レーザー切断後、組み立てやベンディングを容易にするために構造を加工します。


第三工程——ホットベンディング
最後の工程はホットベンディングです。CNCミリング機で加工されたアクリルの切り欠きをヒーターで加熱します。

これらの3つの工程を理解すれば、このケースが一般的なものとは異なる理由が分かるでしょう。

使用方法
組み立て図は以下の通りです:

| 部品 | パッケージ | 数量 |
|---|---|---|
| 上部ケース | 厚さ4mm | 1 |
| 下部ケース | 厚さ4mm | 1 |
| SDカードシート | 厚さ2.5mm | 1 |
| USBコネクターシート | 厚さ2.5mm | 1 |
| 金属ネジ | M3*4 | 4 |
| ナイロンネジ | M3*6 | 4 |
| ネジ柱 | M3*7 | 4 |
| ナイロンリベット | R2048 | 4 |
| シリコンクッション | Ø10X3 | 4 |
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。