メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi® は、Raspberry Pi Foundation によって開発された、クレジットカードサイズの ARM ベースの SBC(シングルボードコンピュータ)です。Raspberry Pi は Debian ベースの GNU/Linux オペレーティングシステム Raspberry Pi OS を実行し、この SBC 用に多くの他の OS の移植版も存在します。

はじめに

必要なもの

  • Raspberry Pi 4/3B+/3B/3/3A+/2B/B/Zero
  • Wi-Fi ネットワーク/モバイルホットスポット
  • 4GB(またはそれ以上)の SD カードと SD リーダー
  • PC または Mac
  • 5V 3A USB アダプター(オプション)
  • 1 本の USB-C データケーブル(例として Pi 4 を使用)
注記

USB ケーブルを挿入する際は優しく行ってください。そうしないとインターフェースが損傷する可能性があります。内部に 4 本のケーブルがある USB ケーブルを使用してください。内部に 2 本のケーブルしかない USB ケーブルではデータを転送できません。ケーブルが適切かどうかわからない場合は、こちらで購入できます。

SD カードからの起動

Raspberry Pi OS の書き込み方法

1. Raspberry Pi OS Stretch のダウンロード

Raspberry Pi OS を Raspberry Pi の公式ウェブサイトからダウンロードし、「デスクトップと推奨ソフトウェア付き」バージョンを選択します。

2. Etcher

Etcher をここからダウンロードし、*.img.xz ファイルを直接 SD カードに書き込みます。または、*.img.xz ファイルを解凍して *.img ファイルに変換し、他のイメージ書き込みツールを使用して SD カードに書き込むこともできます。


  • プラスアイコンをクリックしてダウンロードしたイメージを追加します。ソフトウェアは挿入した SD カードを自動的に選択します。その後、Flash! をクリックして書き込みを開始します。完了まで約 10 分かかります。
  • イメージャーを終了し、SD カードを取り出します。
  • イメージを SD カードに書き込んだ後、SD カードを Raspberry Pi に挿入します。USB アダプターと USB-C インターフェースを使用して電源を供給します。書き込みプロセス中に SD カードを取り外さないでください。Raspberry Pi は SD カードから起動します。

基本設定

無線接続と SSH

1. 「wpa_supplicant.conf」という名前のファイルを /boot フォルダに作成し、以下のコードをコピーします。

country=CN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="WiFi-name"
psk="WiFi-password"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=1
}
注記

Wi-Fi 名とパスワードは、PC が接続しているローカル Wi-Fi と同じである必要があります(PC と Raspberry Pi が同じ LAN にあることを確認してください)。

2. 「ssh」という名前の空のファイルを /boot フォルダに作成します。

3. Raspberry Pi OS をインストールした SD カードを Raspberry Pi に挿入します。

4. Raspberry Pi を電源に接続して起動します。

5. Putty を開いて PC を Raspberry Pi に接続します。

Putty のダウンロード:https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Raspberry Pi デフォルトのユーザー名 : pi
デフォルトのパスワード : raspberry

VNC 設定

1. ターミナルで以下のコマンドを入力して raspi-config を開きます。

sudo raspi-config

矢印キーで「5 Interfacing Options」に移動し、「Enter」を押して選択します。

矢印キーで「P3 VNC」に移動し、「Enter」を押して選択します。

「Yes」を選択して有効にします。

「Ok」を選択します。

2. VNC Viewer のインストール

VNC Viewer をダウンロードします。

VNC Viewer を開き、Raspberry Pi の IP アドレスを入力します。Raspberry Pi のターミナルで ifconfig コマンドを入力して IP アドレスを確認するか、raspberrypi.local を入力することもできます。

注記

raspberrypi.local を使用して Pi にログインする場合、LAN 内で使用している Raspberry Pi が 1 台だけであることを確認してください。

デフォルトのユーザー名とパスワードを入力すると、Raspberry Pi のリモートデスクトップにアクセスできます!

成功!

UART 有効化

  • miniuart-bt を有効化

GrovePi と一緒に使用する

Grove Base Hat for Raspberry Pi wiki を参照してください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験を提供できるよう、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...