メインコンテンツまでスキップ

RePhoneの紹介

RePhone Kitは、オープンソースのモジュール式電話キットであり、電話の使用方法を変革します。これは新しい形の電話カスタマイズを提供し、ウェアラブル/IoT開発に最も簡単なソリューションを提供します。

RePhoneを使用すると、スリムなモジュール、アクセス可能なソフトウェア、カスタマイズ可能な電話ケースを使用して数分で自分の電話を作成できます。また、周囲の物をハックして、無生物にセルラー通信の力を与え、ペット、植物、おもちゃ、オートバイのヘルメット、ロボット、ドローンとセルラー接続を通じて会話することができます。

特徴

  • 世界初のオープンソースでモジュール式の電話
  • Lua、Javascript、Arduino IDE、Eclipse IDEをサポート
  • 機能拡張のための豊富なアドオンモジュール
  • DIY電話
  • 約25時間のスタンバイ時間(RePhone Kit Create)

RePhoneファミリー

RePhoneのコアは、Xadow GSM+BLEまたはRePhone Core 3Gモジュール(近日公開予定)によって提供されます。この2つのコアモジュールに加えて、機能と機能を拡張するための8つのチェーン可能なアドオンモジュールがあります。これには、Xadow 1.54インチタッチスクリーン、Xadow Audio、Xadow GSM Breakout、Xadow LED 5x7、Xadow Basic Sensors、Xadow Duino、Xadow GPS v2、Xadow NFC v2が含まれます。

Xadow GPS v2Xadow Basic SensorsXadow NFC v2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
詳細を見る詳細を見る詳細を見る
Xadow LED 5 x 7Xadow GSM + BLEXadow 1.54インチタッチスクリーン
enter image description hereenter image description hereenter image description here
詳細を見る詳細を見る詳細を見る
Xadow AudioXadow GSM BreakoutXadow Duino
enter image description hereenter image description hereenter image description here
詳細を見る詳細を見る詳細を見る

RePhone キット作成

RePhone Pebble用ストラップキット

RePhone Geo Kit

RePhone Lumi キット

RePhone 拡張パック

開発環境

私たちは、Arduino IDE、Lua、JavaScript に対応した豊富なライブラリを開発しており、詳細なサンプルスケッチを提供することで、初心者のプログラマーが RePhone モジュールを簡単かつ迅速に開発できるよう支援しています。また、C/C++ 開発者向けに Eclipse IDE をベースとした高機能な SDK も提供しており、高度なアプリケーション開発をサポートします。

以下をご確認ください:

Arduino IDE for RePhone Kit

Eclipse IDE for RePhone Kit

Lua for RePhone Kit

JavaScript for RePhone Kit

Building RePhone Applications on Mac OS X

また、他の Arduino 互換開発ボードをベースに RePhone モジュールを開発する場合は、以下を参照してください:

RePhone APIs for Arduino

Eclipse IDE をベースにした RePhone Kit Create のソースコードはこちらで見つけることができます:

RePhone Kit Create Source Code

RePhone SDK は GitHub ページで随時更新しています:

RePhone SDK

RePhone をデフォルト設定にリセットする

RePhone をデフォルト設定にリセットすると、RePhone 内のすべての設定やファイル(画像、音楽など)が削除されます。リセットを実行する前に、この点を十分にご注意ください。

RePhone を デフォルト設定にリセット する手順:

  1. "ファームウェアの更新/フラッシュ" セクションの指示に従ってファームウェアをフラッシュします。
  2. RePhone_Create_Kit_VXP ファイルをダウンロードします。
  3. RePhone マスストレージモード に入ります。
  4. "RePhone Create Kit VXP" という名前のフォルダ内のすべてのファイルを RePhone の 5MB マスストレージにコピーします。
  5. RePhone を再起動すれば完了です。リセットによりすべてのファイルが削除されているため、着信音として使用するために mp3 ファイルをマスストレージに追加する必要があります。

RePhone コミュニティ

私たちは、RePhone の支援者(ユーザー)が集まり、温かく快適に会話を楽しみ、技術的な問題を議論し、アイデアやプロジェクトを共有し、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供できる場所を探してきました。そして、ここに RePhone コミュニティが誕生しました。

今すぐ RePhone コミュニティ に参加しましょう。

一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。

よくある質問

RePhone コミュニティで寄せられるよくある質問を収集し、「RePhone のよくある質問 (FAQ)」 というトピックで回答しています。このトピックは、新しい FAQ が出るたびに随時更新されます。

回路図オンラインビューア

リソース

RePhoneモジュールの回路図は以下のリンクから提供されています:

これには以下が含まれます:

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...