メインコンテンツまでスキップ

RePhone APIs - オーディオ

RePhoneは、SDカードまたは内蔵フラッシュ上のオーディオファイルの再生をサポートしています。サポートされる形式には、WAVMP3AACなどがあります。このライブラリを使用すると、再生プロセスを再生一時停止停止し、音量を調整することができます。

再生(デコード)処理はLinkItによって内部的に処理されます。そのため、すべての関数は非同期であり、playFile()を呼び出した後、オーディオが再生され、すぐにプログラムに戻ります。

getStatus()を使用して現在のステータスを確認し、それに応じて動作してください。オーディオのステータスは「再生中」、「再生終了」、「再生一時停止」などです。オーディオはLinkItボードのイヤホンジャックを通じて出力されます。

注意

以前の再生が終了する前に別のオーディオファイルを再生しようとすると、以前の再生は自動的に停止され、新しいオーディオが再生されます。

[]

関数リスト

  • begin()
  • playFile()
  • setVolume()
  • pause()
  • resume()
  • stop()
  • getStatus()

API

LAudio.begin()

オーディオモジュールを初期化します。

  • 構文

LAudio.begin()

  • パラメータ

なし

  • 戻り値

なし

#include <LAudio.h>
 
void setup()
{
LAudio.begin();
LAudio.setVolume(2);
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
}
 
void loop()
{
 
}

LAudio.playFile()

SDカードまたはフラッシュストレージ上のオーディオファイルを再生します。

  • 構文
LAudio.playFile(StorageEnum drv, char *songName)
LAudio.playFile(StorageEnum drv, wchar_t* songName)
  • パラメータ

    • drv - ストレージ、storageSD(SDカード)またはstorageFlash(フラッシュストレージ)
    • songName - オーディオファイルのパス(ascii(char*)またはunicode(wchar_t*)エンコーディング)
  • 戻り値

なし

#include <LAudio.h>
 
void setup()
{
LAudio.begin();
LAudio.setVolume(2);
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
}
 
void loop()
{
 
}

LAudio.setVolume()

再生音量を調整します。範囲は0(無音)から6(最大)です。

  • 構文

LAudio.setVolume(unsigned char volume)

  • パラメータ

    • volume: 音量レベル、0から6まで設定可能。0は無音、6は最大音量。
  • 戻り値

なし

#include <LAudio.h>
 
void setup()
{
LAudio.begin();
LAudio.setVolume(2);
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
}
 
void loop()
{
 
}

LAudio.pause()

再生を一時停止します。これは、再生中(playFile()による)の場合にのみ機能します。

  • 構文

LAudio.pause()

  • パラメータ

なし

  • 戻り値

なし

#include <LAudio.h>
 
void setup()
{
LAudio.begin();
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
LAudio.setVolume(2);
delay(5000);
LAudio.pause(); // 5秒再生して一時停止
 
delay(5000);
LAudio.resume(); // さらに5秒待って再開
 
delay(5000);
LAudio.stop(); // さらに5秒待って停止
}
 
void loop()
{
 
}

LAudio.resume()

再生を再開します。一時停止中の場合にのみ機能します。

  • 構文

LAudio.resume()

  • パラメータ

なし

  • 戻り値

なし

#include <LAudio.h>

void setup()
{
LAudio.begin();
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
LAudio.setVolume(2);
delay(5000);
LAudio.pause(); // 5秒再生して一時停止
 
delay(5000);
LAudio.resume(); // さらに5秒待って再開
 
delay(5000);
LAudio.stop(); // さらに5秒待って停止
}
 
void loop()
{
 
}

LAudio.stop()

再生を停止します。

  • 構文

LAudio.stop()

  • パラメータ

なし

  • 戻り値

なし

#include <LAudio.h>
 
void setup()
{
LAudio.begin();
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
LAudio.setVolume(2);
delay(5000);
LAudio.pause(); // 5秒再生して一時停止
 
delay(5000);
LAudio.resume(); // さらに5秒待って再開
 
delay(5000);
LAudio.stop(); // さらに5秒待って停止
}
 
void loop()
{
 
}

LAudio.getStatus()

現在の再生ステータスを照会します。

  • 構文

LAudio.getStatus()

  • パラメータ

なし

  • 戻り値

    • AudioStatus - 再生ステータス、以下のいずれか:
    • AudioStop - 再生が停止しています。
    • AudioPause - 再生が一時停止中(再開可能)。
    • AudioResume - 再生が再開中。
    • AudioEndOfFile - 再生が終了しました。
    • AudioCommonFailed - 再生に失敗しました(例:オーディオファイルが破損している)。
#include <LAudio.h>
 
void setup()
{
LAudio.begin();
LAudio.setVolume(2);
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
}
 
void loop()
{
AudioStatus status;
status = LAudio.getStatus();
if(AudioEndOfFile == status) // 再生終了を確認して再起動
{
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"sample.mp3");
}
}

  • 説明

この例では、mp3ファイルを再生できます。シリアルモニタを開いて番号を入力し、再生を制御します。

以下のコマンドを使用します:

  1. 再生
  2. 音量設定
  3. 一時停止
  4. 再開
  5. 停止
  • コード

コードは以下で見つけることができます:File -> Examples -> LAudio -> AudioPlayer

/*
RePhone オーディオテストデモ
まず、mp3ファイルをストレージに配置する必要があります
次にシリアルモニタを開き、番号を入力してステータスを変更します
1 - 再生
2 - 音量設定
3 - 一時停止
4 - 再開
5 - 停止
*/
#include <LAudio.h>
 
// 音楽ファイル名をここに追加
#define FILE_NAME "music.mp3"
 
#define PLAY 1
#define SETVOLUME 2
#define PAUSE 3
#define RESUME 4
#define STOP 5
 
unsigned char Status_Value = STOP;
 
int volume = 6;
 
void changeVolume()
{
volume++;
volume = volume>6 ? 1 : volume;
}
 
void setup()
{
LAudio.begin();
Serial.begin(115200);
Serial.println("Play - 1");
Serial.println("Setvolume - 2");
Serial.println("Pause - 3");
Serial.println("Resume - 4");
Serial.println("Stop - 5");
Change_Status(PLAY);
}
 
char StatusFlag = 0;
 
void loop()
{
unsigned char KEY_NUM;
AudioStatus status;
 
KEY_NUM = task_uart_key();
 
if(KEY_NUM > 0)
{
Change_Status(KEY_NUM);
KEY_NUM = 0;
}
 
status = LAudio.getStatus();
if(StatusFlag != status)
{
StatusFlag = status;
Serial.print("LAudio status is ");
Serial.println(status);
}
 
if(status == AudioEndOfFile)
{
Status_Value = PLAY;
Change_Status(Status_Value);
}
}
 
void Change_Status(unsigned char status)
{
switch(status)
{
case 1:
LAudio.playFile(storageFlash,(char*)"music.mp3");
LAudio.setVolume(volume);
Serial.println("playOne");
break;
 
case 2:
LAudio.setVolume(volume);
changeVolume();
Serial.print("set volume to ");
Serial.println(volume);
break;
 
case 3:
LAudio.pause();
Serial.println("pause");
break;
 
case 4:
LAudio.resume();
Serial.println("resume");
break;
 
case 5:
LAudio.stop();
Serial.println("stop");
break;
 
default:
break;
}
}
 
unsigned int task_uart_key()
{
String inString = "";
unsigned int keyValue = 0;
unsigned char bitCount = 0;
unsigned char dataTemp1[10] = {0};
while(Serial.available() > 0)
{
unsigned char inChar = Serial.read();
inString += (char)inChar;
dataTemp1[bitCount] = inChar - '0';
bitCount += 1;
delay(10);
}
if(inString != "")
{
if(bitCount > 4)
{
Serial.println("Key input error.");
}
else
{
for(char i=0;i<bitCount;i++)
{
unsigned int dataTemp2 = 1;
for(char j=0;j<(bitCount-i-1);j++)dataTemp2 *= 10;
keyValue += (dataTemp1[i] * dataTemp2);
}
Serial.print("Key value is: ");
Serial.println(keyValue);
}
}
return keyValue;
}

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...