メインコンテンツまでスキップ

Rephone Core 2G-Atmel32u4

RePhoneは、Seeed Studioによって作られた最もユニークで興味深い開発ボードプラットフォームの1つです。RePhoneを使用すると、自分だけの特別な電話をDIYするだけでなく、周囲のものにセルラー接続を付加することができます。RePhoneコアの初版はXadow – GSM+BLEでしたが、今回はより高性能で低消費電力の2つの新しいRePhoneコアエディションを提供します。その1つがRePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0です。

RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0は、新しいArduino互換のRePhone Core 2Gボードで、Atmel32u4とSIM800Hをベースにしています。RePhone Core 2G Atmel32u4 v1.0のほとんどの機能はXadow – GSM+BLEと同じで、GSM、GPRS、Bluetoothなどの豊富な通信プロトコルを提供し、850/900/1800/1900MHzのクアッドバンドをサポートし、2G Nano SDカードをサポートします。しかし、Atmel32u4とSIM800Hの組み合わせにより、Xadow – GSM+BLEと比較して消費電力が大幅に削減されています。高性能で低消費電力のRePhoneコアを探しているなら、この新しいRePhone Core 2Gモジュールが最適な選択です。

さらに強力な新しいRePhone Core 2Gバージョンも提供しています。このバージョンはAtmelSAMD21+SIM800を採用しています。こちらをクリックして詳細をご覧ください。

警告
  1. この製品にはリポバッテリーは含まれていません。また、Bazaarではリポバッテリーの販売も行っていません。3.7Vのリポバッテリーであれば使用可能です。
  2. この製品にはマイク、スピーカー、3.5mmハンドセット入力は含まれていません。これらの機能を使用するには、Xadow Audioを購入する必要があります。

特徴

Arduino/プロセッサ

  • Atmega32u4が16MHzで動作
  • Arduino IDEで動作(Arduino Leonardoブートローダーに基づく)
  • リチウムバッテリー管理チップを内蔵
  • ユーザーボタン搭載

SIM800H

  • クアッドバンド 850/900/1800/1900MHz
  • GPRSマルチスロットクラス12/10
  • GPRSモバイルステーションクラスB
  • GSM 2/2+標準に準拠
    • クラス4 (2 W @850/900MHz)
    • クラス1 (1 W @1800/1900MHz)
  • Bluetooth: 3.0+EDR互換
  • FM: バンド範囲 76~109MHz、50KHzステップで調整可能
  • ATコマンドによる制御 3GPP TS 27.007, 27.005およびSIMCOM拡張ATコマンドセット
  • SIM USAT対応
  • 低消費電力
  • 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C

仕様

項目
マイクロコントローラーAtmega32U4
動作電圧3.3V
I/OピンあたりのDC電流50
フラッシュメモリ32 KB(うち4KBはブートローダーで使用)
SRAM2.5 KB
EEPROM1 KB
クロックスピード16 MHz
長さ68 mm
30 mm
重量12 g

ハードウェア概要

  • **1- **11ピンXadowコネクタ
  • **2- **ユーザーボタン(D3)
  • **3- **プログラミングおよび電源用Micro USBコネクタ
  • **4- **35ピンXadowコネクタ
  • **5- **JST1.0バッテリーコネクタ
  • **6- **Nano SIMカード(iPhone 5/6/7と同じ)
  • **7- **Atmega32U4 IC
  • **8- **充電状態モニターLED
    • 点滅 - バッテリー未挿入
    • 点灯 - 充電中
    • 消灯 - 充電完了
  • **9- **IC - ETA6003(データシート)
  • **A- **ICSPパッド
  • **B- **アンテナコネクタ
  • **C- **I/O PINパッド
  • **D- **SIM800H

ピンマップ

ヒント

こちらをクリックして画像を拡大表示してください。

注記
  • INT1はD7に接続されています
  • INT2はD12に接続されています

Arduino IDE

最新のArduino IDEをダウンロードしてインストールした後、こちらをクリックしてArduino IDEにボードを追加してください。

ドライバのインストール (Windowsの場合)

初めてボードを挿入すると、RePhone 2G SAMD21という名前のUSB COMデバイスが表示され、ドライバをインストールする必要があります。以下のボタンをクリックしてボード用のドライバをダウンロードしてください。

ドライバが正常にインストールされたことを確認するには、デバイスマネージャーを開き、RePhone 2G 32U4が存在するか確認してください。

Hello World

次に、最初のデモ「Hello World」をボードにアップロードします。

Arduino IDEを開き、以下のコードをコピーしてください:

void setup()
{
Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
Serial.println("Hello world!");
delay(1000);
}

その後、

  • ツール > ボード > RePhone core 2G-Atmel32u4をクリックしてください。

RePhone core 2G-Atmel32u4が見つからない場合は、SeeedボードをArduino IDEに追加する方法を確認してください。

  • ツール > ポートをクリックして正しいポート番号を選択してください。(COM1は選択しないでください

次に、Arduino IDEの左上にあるアップロードボタンをクリックしてください。数秒後、スケッチが正常にアップロードされます。

アップロードが成功すると、赤色でいくつかの情報が表示されます。

Arduino IDEのシリアルモニターを開くと、毎秒「Hello World」が表示されます。

ATコマンドモード

RePhone core 2GボードはATコマンドモードをサポートしています。SIM800HのTX/RXはAtemlSAMD21のSerial1(D0/D1)に接続されています。

以下のコードをコピーしてボードにアップロードしてください。

#include "atmel32u4_gprs.h"

void setup()
{
Serial.begin(9600);
while(!Serial);

Serial.println("SIM800 Serial Debug Test ...");
gsm.preInit();

while(0 != gsm.sendATTest())
{
Serial.println("sim800 init error!");
}

Serial.println("sim800 init O.K!");
}

void loop()
{
gsm.ATDebug();
}

シリアルモニターを開き、***GSM init ok.***がモニターに表示されるのを待ちます。その後、コマンドを入力できます。 「AT」と入力して「OK」を取得してみてください。

ヒント

すべてのコマンドは新しい行(\r\n)で終了する必要があります。

以下のボタンをクリックして詳細なATコマンドのドキュメントを取得してください。

このモジュールの動作を示すために、多くの例を用意しました。
最初に以下の手順を実行してください:

  1. nano SIMカードを挿入する
  2. アンテナを接続する
  3. リポバッテリーをお持ちの場合は、ボードに接続する

File > Examples をクリックすると、これらの例を開くことができます。

Atmel32U4_SIM800

  • Bluetooth_AT_Command_And_Music_Play: Bluetoothを介して音楽を再生する
  • GSM_GPRS_HTTP_GET: mbed.org から hello.txt をHTTP GETする
  • GSM_Receive_SMS: SMSを受信する
  • GSM_Voice_Call: 音声通話を受信する
  • SIM800_Serial_Debug: ATコマンドモード

RePhone_API_for_Arduino

rephone_button

  • button_test: オンボードボタンのテスト

rephone_lcm

  • lcm_display_test: LCDディスプレイの例

rephone_menu_gsm

  • rephone_menu_test

RePhone ファミリー

機能を拡張するためのいくつかのチェーン可能なアドオンモジュールがあります。これには、Xadow Audio、Xadow LED 5x7、Xadow Basic Sensors、Xadow Duino、Xadow GPS v2、Xadow NFC v2 が含まれます。

GPS v2Basic SensorsNFC v2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
詳細を見る詳細を見る詳細を見る
LED 5 x 7AudioXadow GSM Breakout
詳細を見る詳細を見る詳細を見る

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...