メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker USB Mic Array

important

この製品は現在、販売終了(EOL)となっています。 新規に購入またはプロジェクトを開始する場合は、新しくサポートされている代替製品である XVF3000 の使用を強く推奨します。 本製品はすでに製造および積極的な保守が行われていません。

箱から出してすぐに使える音声ピックアップデバイスは、まさにお客様の声です。

過去 1 年間で、Respeaker Mic Array V2.0 は開発ボードの形態で 1 万台以上販売されました。お客様からは、音響の原理を考慮すると自分たちで設計するのが難しいため、筐体付きの完成品デバイスを求める声が絶えませんでした。

そこで Seeed は、その答えとして ReSpeaker USB Mic Array を提供します。

  • よく設計された音響構造を備えた、箱から出してすぐに使えるデバイスであり、お客様のソリューションへ組み込む柔軟性をもたらします。
  • 金型成形された筐体が利用可能で、市場投入までの時間と金型コストを削減できます。

ReSpeaker USB Mic Array 内部の PCBA と Respeaker Mic Array V2.0 の違い:

  • 電源回路の最適化
  • オーディオジャックと micro USB ポートを背面に移動

特長

  • ファーフィールド音声キャプチャ
  • USB Audio Class 1.0 (UAC 1.0) をサポート
  • 4 マイクアレイ
  • 12 個のプログラマブル RGB LED インジケータ
  • 音声アルゴリズムと機能
    • Voice Activity Detection
    • Direction of Arrival
    • ビームフォーミング
    • ノイズ抑圧
    • 残響除去
    • アコースティックエコーキャンセレーション

仕様

  • XMOS 製 XVF-3000
  • 高性能デジタルマイク 4 個
  • ファーフィールド音声キャプチャ対応
  • 音声アルゴリズムをオンチップ実装
  • 12 個のプログラマブル RGB LED インジケータ
  • マイク:ST MP34DT01TR-M
  • 感度:-26 dBFS(無指向性)
  • 音響過負荷点:120 dBSPL
  • SNR:61 dB
  • 電源:Micro USB からの 5V DC
  • 寸法:70mm(直径)
  • 3.5mm オーディオジャック出力ソケット
  • 消費電力:5V、LED オン時 180mA、LED オフ時 170mA
  • 最大サンプリングレート:16Khz

ハードウェア概要

  • XMOS XVF-3000: Acoustic Echo Cancellation (AEC)、ビームフォーミング、残響除去、ノイズ抑圧、ゲイン制御などの高度な DSP アルゴリズムを統合しています。

  • デジタルマイク: MP34DT01-M は、容量検知素子と IC インターフェースで構成された、超小型・低消費電力・無指向性のデジタル MEMS マイクです。

  • RGB LED: 3 色 RGB LED。

  • USB ポート: マイクアレイに電源を供給し、制御を行います。

  • 3.5mm ヘッドホンジャック: オーディオを出力します。このポートにアクティブスピーカーまたはヘッドホンを接続できます。

  • WM8960: WM8960 は、クラス D スピーカードライバを備えた低消費電力ステレオコーデックで、8 Ω 負荷に対して 1 チャンネルあたり 1 W を提供します。

システムダイアグラム

応用例

  • USB 音声キャプチャ
  • スマートスピーカー
  • インテリジェント音声アシスタントシステム
  • ボイスレコーダー
  • 音声会議システム
  • 会議用コミュニケーション機器
  • 音声対話ロボット
  • 車載音声アシスタント
  • その他の音声インターフェースシナリオ

はじめに

注記

ReSpeaker USB Mic Array は Windows、Mac、Linux システムおよび andriod と互換性があります。以下のスクリプトは Python2.7 でテストされています。

ファームウェアの更新

違いを示す表は次のとおりです。

ファームウェアチャンネル数備考
1_channel_firmware.bin1ASR 用に処理されたオーディオ
6_channels_firmware.bin6チャンネル 0:ASR 用に処理されたオーディオ、チャンネル 1-4:4 つのマイクの生データ、チャンネル 5:再生(工場出荷時ファームウェア)

Linux の場合: Mic array は USB DFU をサポートします。USB 経由でファームウェアを更新するために、python スクリプト dfu.py を開発しました。

sudo apt-get update
sudo pip install pyusb click
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
sudo python dfu.py --download 6_channels_firmware.bin # The 6 channels version

# if you want to use 1 channel,then the command should be like:

sudo python dfu.py --download 1_channel_firmware.bin

これはファームウェアのダウンロード結果です。

Windows/Mac の場合: Windows/Mac と Linux 仮想マシンを使用してファームウェアを更新することは推奨しません。

Out of Box デモ

これは 6 チャンネルファームウェアを用いた Acoustic Echo Cancellation の例です。

  • ステップ 1. USB ケーブルを PC に接続し、オーディオジャックをスピーカーに接続します。

  • ステップ 2. PC 側で出力デバイスとして mic array v2.1 を選択します。
  • ステップ 3. audacity を起動して録音を開始します。
  • ステップ 4. まず PC 側で音楽を再生し、その後に話します。
  • ステップ 5. 下図のような audacity の画面が表示されます。各チャンネルのオーディオを聞くには Solo をクリックしてください。

チャンネル 0 のオーディオ(アルゴリズムで処理済み):

チャンネル 1 のオーディオ(Mic1 生データ):

チャンネル 5 のオーディオ(再生データ):

DOA と AEC に関するビデオはこちらです。

DFU と LED 制御ドライバのインストール

  • Windows: オーディオの録音と再生はデフォルトで問題なく動作します。Windows 上で LED と DSP パラメータを制御するには、libusb-win32 ドライバのみが必要です。便利なツール - Zadig を使用して、SEEED DFUSEEED Control の両方に libusb-win32 ドライバをインストールします(ReSpeaker Mic Array は Windows デバイスマネージャ上で 2 つのデバイスとして認識されます)。

注意

WinUSB や libusbK ではなく、必ず libusb-win32 が選択されていることを確認してください。

  • MAC: ドライバは不要です。
  • Linux: ドライバは不要です。

チューニング

Linux/Mac/Windows の場合: 内蔵アルゴリズムのいくつかのパラメータを設定できます。

  • すべてのパラメータ一覧を取得します。詳細については FAQ を参照してください。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
python tuning.py -p
  • 例 1:Automatic Gain Control (AGC) をオフにできます。
sudo python tuning.py AGCONOFF 0
  • 例 2:DOA 角度を確認できます。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180

LED の制御

USB を介して ReSpeaker USB Mic Array の LED を制御できます。USB デバイスには Vendor Specific Class Interface があり、USB Control Transfer を使用してデータを送信できます。pyusb python library を参考にし、usb_pixel_ring python library を作成しました。

LED 制御コマンドは pyusb の usb.core.Device.ctrl_transfer() によって送信され、そのパラメータは次のとおりです:

ctrl_transfer(usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE, 0, command, 0x1C, data, TIMEOUT)

以下は usb_pixel_ring の API です。

コマンドデータAPI備考
0[0]pixel_ring.trace()trace モード、LED は VAD* と DOA* に応じて変化
1[red, green, blue, 0]pixel_ring.mono()mono モード、すべての RGB LED を単一色に設定、例:Red(0xFF0000)、Green(0x00FF00),Blue(0x0000FF)
2[0]pixel_ring.listen()listen モード、trace モードに似ていますが、LED をオフにしません
3[0]pixel_ring.speak()wait モード
4[0]pixel_ring.think()speak モード
5[0]pixel_ring.spin()spin モード
6[r, g, b, 0] * 12pixel_ring.customize()custom モード、各 LED を個別の色に設定
0x20[brightness]pixel_ring.set_brightness()輝度を設定、範囲:0x00~0x1F
0x21[r1, g1, b1, 0, r2, g2, b2, 0]pixel_ring.set_color_palette()カラーパレットを設定、例:pixel_ring.set_color_palette(0xff0000, 0x00ff00) を pixel_ring.think() と併用
0x22[vad_led]pixel_ring.set_vad_led()中央 LED を設定:0 - オフ、1 - オン、それ以外 - VAD に依存
0x23[volume]pixel_ring.set_volume()音量を表示、範囲:0 ~ 12
0x24[pattern]pixel_ring.change_pattern()パターンを設定、0 - Google Home パターン、その他 - Echo パターン

Linux の場合: ここでは LED を制御するための例を示します。以下のコマンドに従ってデモを実行してください。

git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring
sudo python setup.py install
sudo python examples/usb_mic_array.py

これは usb_mic_array.py のコードです。

import time
from pixel_ring import pixel_ring


if __name__ == '__main__':
while True:

try:
pixel_ring.wakeup()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.speak()
time.sleep(6)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break


pixel_ring.off()
time.sleep(1)

Windows/Mac の場合: ここでは LED を制御するための例を示します。

  • ステップ 1. pixel_ring をダウンロードします。
git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring/pixel_ring
  • ステップ 2. 以下のコードで led_control.py を作成し、'python led_control.py' を実行します。
from usb_pixel_ring_v2 import PixelRing
import usb.core
import usb.util
import time

dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
print dev
if dev:
pixel_ring = PixelRing(dev)

while True:
try:
pixel_ring.wakeup(180)
time.sleep(3)
pixel_ring.listen()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.set_volume(8)
time.sleep(3)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break

pixel_ring.off()
注記

もし画面に "None" と表示された場合は、libusb-win32 ドライバを再インストールしてください。

DOA (Direction of Arrival)

Windows/Mac/Linux の場合: ここでは DOA を表示するための例を示します。緑色の LED が音声方向のインジケータです。角度についてはハードウェア概要を参照してください。

  • ステップ 1. usb_4_mic_array をダウンロードします。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
  • ステップ 2. usb_4_mic_array フォルダ内に以下のコードで DOA.py を作成し、'sudo python DOA.py' を実行します。
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time

dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)

if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.direction
while True:
try:
print Mic_tuning.direction
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
  • ステップ 3. 以下のように DOA が表示されます。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python doa.py 
184
183
175
105
104
104
103

VAD (Voice Activity Detection)

Windows/Mac/Linux の場合: ここでは VAD を表示するための例を示します。赤色の LED が VAD のインジケータです。

  • ステップ 1. usb_4_mic_array をダウンロードします。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
  • ステップ 2. usb_4_mic_array フォルダ内に以下のコードで VAD.py を作成し、'sudo python VAD.py' を実行します。
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time

dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
#print dev
if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.is_voice()
while True:
try:
print Mic_tuning.is_voice()
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
  • ステップ 3. 以下のように DOA が表示されます。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python VAD.py 
0
0
0
1
0
1
0
注記

VAD のしきい値については、GAMMAVAD_SR を使用して設定することもできます。詳細は Tuning を参照してください。

音声の抽出

PyAudio python library を使用して、USB 経由で音声を抽出します。

Linux の場合: 以下のコマンドを使用して音声を録音または再生できます。

arecord -D plughw:1,0 -f cd test.wav # record, please use the arecord -l to check the card and hardware first
aplay -D plughw:1,0 -f cd test.wav # play, please use the aplay -l to check the card and hardware first
arecord -D plughw:1,0 -f cd |aplay -D plughw:1,0 -f cd # record and play at the same time

また、python スクリプトを使用して音声を抽出することもできます。

  • ステップ 1. Mic Array のデバイスインデックス番号を取得するために、次のスクリプトを実行する必要があります。
sudo pip install pyaudio
cd ~
nano get_index.py
  • ステップ 2. 以下のコードをコピーして get_index.py に貼り付けます。
import pyaudio

p = pyaudio.PyAudio()
info = p.get_host_api_info_by_index(0)
numdevices = info.get('deviceCount')

for i in range(0, numdevices):
if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')
  • ステップ 3. Ctrl + X を押して終了し、Y を押して保存します。

  • ステップ 4. 'sudo python get_index.py' を実行すると、以下のようにデバイス ID が表示されます。

Input Device id  2  -  ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0): USB Audio (hw:1,0)
  • ステップ 5. RESPEAKER_INDEX = 2 をインデックス番号に変更します。python スクリプト record.py を実行して音声を録音します。
import pyaudio
import wave

RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # change base on firmwares, 1_channel_firmware.bin as 1 or 6_channels_firmware.bin as 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 2 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)

print("* recording")

frames = []

for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)

print("* done recording")

stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()

wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
  • ステップ 6. 6 チャンネルからチャンネル 0 のデータを抽出したい場合は、以下のコードに従ってください。他のチャンネル X の場合は、[0::6] を [X::6] に変更してください。
import pyaudio
import wave
import numpy as np

RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # change base on firmwares, 1_channel_firmware.bin as 1 or 6_channels_firmware.bin as 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 3 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 3
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)

print("* recording")

frames = []

for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
# extract channel 0 data from 6 channels, if you want to extract channel 1, please change to [1::6]
a = np.fromstring(data,dtype=np.int16)[0::6]
frames.append(a.tostring())

print("* done recording")

stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()

wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(1)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()

Windows の場合:

  • ステップ 1. 以下のコマンドを実行して pyaudio をインストールします。
 pip install pyaudio
  • ステップ 2. get_index.py を使用してデバイスインデックスを取得します。
C:\Users\XXX\Desktop>python get_index.py
Input Device id 0 - Microsoft Sound Mapper - Input
Input Device id 1 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
Input Device id 2 - Internal Microphone (Conexant I)
  • ステップ 3. record.py のデバイスインデックスとチャンネルを変更し、その後音声を抽出します。
C:\Users\XXX\Desktop>python record.py
* recording
* done recording
注意

"Error: %1 is not a valid Win32 application." と表示された場合は、Python の Win32 バージョンをインストールしてください。

MAC の場合:

  • ステップ 1. 以下のコマンドを実行して pyaudio をインストールします。
 pip install pyaudio
  • ステップ 2. get_index.py を使用してデバイスインデックスを取得します。
MacBook-Air:Desktop XXX$ python get_index.py 
Input Device id 0 - Built-in Microphone
Input Device id 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
  • ステップ 3. record.py のデバイスインデックスとチャンネルを変更し、その後音声を抽出します。
MacBook-Air:Desktop XXX$ python record.py 
2018-03-24 14:53:02.400 Python[2360:16629] 14:53:02.399 WARNING: 140: This application, or a library it uses, is using the deprecated Carbon Component Manager for hosting Audio Units. Support for this will be removed in a future release. Also, this makes the host incompatible with version 3 audio units. Please transition to the API's in AudioComponent.h.
* recording
* done recording

リアルタイム音源定位およびトラッキング

ODAS は Open embeddeD Audition System の略です。これは、音源の定位、トラッキング、分離、およびポストフィルタリングを実行するためのライブラリです。これを使って楽しんでみましょう。

Linux の場合:

  • ステップ 1. ODAS を取得してビルドします。
sudo apt-get install libfftw3-dev libconfig-dev libasound2-dev libgconf-2-4
git clone https://github.com/introlab/odas.git
mkdir odas/build
cd odas/build
cmake ..
make
  • ステップ 2. ODAS Studio を入手して開きます。

  • ステップ 3. odascore は odas/bin/odaslive にあり、config fileodas.cfg です。

  • ステップ 4. 4 チャンネルの生オーディオデータを含む 6_channels_firmware.bin で mic array をアップグレードします。

FAQ

Q1: 内蔵アルゴリズムのパラメータ

pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ python tuning.py -p
name type max min r/w info
-------------------------------
AECFREEZEONOFF int 1 0 rw Adaptive Echo Canceler updates inhibit.
0 = Adaptation enabled
1 = Freeze adaptation, filter only
AECNORM float 16 0.25 rw Limit on norm of AEC filter coefficients
AECPATHCHANGE int 1 0 ro AEC Path Change Detection.
0 = false (no path change detected)
1 = true (path change detected)
AECSILENCELEVEL float 1 1e-09 rw Threshold for signal detection in AEC [-inf .. 0] dBov (Default: -80dBov = 10log10(1x10-8))
AECSILENCEMODE int 1 0 ro AEC far-end silence detection status.
0 = false (signal detected)
1 = true (silence detected)
AGCDESIREDLEVEL float 0.99 1e-08 rw Target power level of the output signal.
[−inf .. 0] dBov (default: −23dBov = 10log10(0.005))
AGCGAIN float 1000 1 rw Current AGC gain factor.
[0 .. 60] dB (default: 0.0dB = 20log10(1.0))
AGCMAXGAIN float 1000 1 rw Maximum AGC gain factor.
[0 .. 60] dB (default 30dB = 20log10(31.6))
AGCONOFF int 1 0 rw Automatic Gain Control.
0 = OFF
1 = ON
AGCTIME float 1 0.1 rw Ramps-up / down time-constant in seconds.
CNIONOFF int 1 0 rw Comfort Noise Insertion.
0 = OFF
1 = ON
DOAANGLE int 359 0 ro DOA angle. Current value. Orientation depends on build configuration.
ECHOONOFF int 1 0 rw Echo suppression.
0 = OFF
1 = ON
FREEZEONOFF int 1 0 rw Adaptive beamformer updates.
0 = Adaptation enabled
1 = Freeze adaptation, filter only
FSBPATHCHANGE int 1 0 ro FSB Path Change Detection.
0 = false (no path change detected)
1 = true (path change detected)
FSBUPDATED int 1 0 ro FSB Update Decision.
0 = false (FSB was not updated)
1 = true (FSB was updated)
GAMMAVAD_SR float 1000 0 rw Set the threshold for voice activity detection.
[−inf .. 60] dB (default: 3.5dB 20log10(1.5))
GAMMA_E float 3 0 rw Over-subtraction factor of echo (direct and early components). min .. max attenuation
GAMMA_ENL float 5 0 rw Over-subtraction factor of non-linear echo. min .. max attenuation
GAMMA_ETAIL float 3 0 rw Over-subtraction factor of echo (tail components). min .. max attenuation
GAMMA_NN float 3 0 rw Over-subtraction factor of non- stationary noise. min .. max attenuation
GAMMA_NN_SR float 3 0 rw Over-subtraction factor of non-stationary noise for ASR.
[0.0 .. 3.0] (default: 1.1)
GAMMA_NS float 3 0 rw Over-subtraction factor of stationary noise. min .. max attenuation
GAMMA_NS_SR float 3 0 rw Over-subtraction factor of stationary noise for ASR.
[0.0 .. 3.0] (default: 1.0)
HPFONOFF int 3 0 rw High-pass Filter on microphone signals.
0 = OFF
1 = ON - 70 Hz cut-off
2 = ON - 125 Hz cut-off
3 = ON - 180 Hz cut-off
MIN_NN float 1 0 rw Gain-floor for non-stationary noise suppression.
[−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NN_SR float 1 0 rw Gain-floor for non-stationary noise suppression for ASR.
[−inf .. 0] dB (default: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NS float 1 0 rw Gain-floor for stationary noise suppression.
[−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
MIN_NS_SR float 1 0 rw Gain-floor for stationary noise suppression for ASR.
[−inf .. 0] dB (default: −16dB = 20log10(0.15))
NLAEC_MODE int 2 0 rw Non-Linear AEC training mode.
0 = OFF
1 = ON - phase 1
2 = ON - phase 2
NLATTENONOFF int 1 0 rw Non-Linear echo attenuation.
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF int 1 0 rw Non-stationary noise suppression.
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw Non-stationary noise suppression for ASR.
0 = OFF
1 = ON
RT60 float 0.9 0.25 ro Current RT60 estimate in seconds
RT60ONOFF int 1 0 rw RT60 Estimation for AES. 0 = OFF 1 = ON
SPEECHDETECTED int 1 0 ro Speech detection status.
0 = false (no speech detected)
1 = true (speech detected)
STATNOISEONOFF int 1 0 rw Stationary noise suppression.
0 = OFF
1 = ON
STATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw Stationary noise suppression for ASR.
0 = OFF
1 = ON
TRANSIENTONOFF int 1 0 rw Transient echo suppression.
0 = OFF
1 = ON
VOICEACTIVITY int 1 0 ro VAD voice activity status.
0 = false (no voice activity)
1 = true (voice activity)

Q2: ImportError: No module named usb.core

A2: sudo pip install pyusb を実行して pyusb をインストールします。

pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
Traceback (most recent call last):
File "tuning.py", line 5, in <module>
import usb.core
ImportError: No module named usb.core
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo pip install pyusb
Collecting pyusb
Downloading pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
100% |████████████████████████████████| 61kB 101kB/s
Building wheels for collected packages: pyusb
Running setup.py bdist_wheel for pyusb ... done
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/8b/7f/fe/baf08bc0dac02ba17f3c9120f5dd1cf74aec4c54463bc85cf9
Successfully built pyusb
Installing collected packages: pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180

Q3: Raspberry alexa アプリケーションのサンプルはありますか?

A3: はい、mic array v2.0 を Raspberry の USB ポートに接続し、Raspberry Pi Quick Start Guide with Script に従って alexa との音声対話を行うことができます。

Q4: Mic array v2.1 を ROS システムで使うサンプルはありますか?

A4: はい、ReSpeaker USB Mic Array with ROS (Robot Operating System) Middleware を統合するためのパッケージを共有してくれた Yuki に感謝します。

Q5: 3.5mm オーディオポートを有効にして、USB ポートと同時に信号を受信するにはどうすればよいですか?

A5: new firmware をダウンロードし、How to update firmware に従って XMOS を書き込みしてください。

Q6: "sudo pip install pyaudio" を実行するときに #include "portaudio.h" エラーが出ます。

A6: 以下のコマンドを実行して問題を解決してください。

sudo apt-get install portaudio19-dev

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...