メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi 向け reSpeaker 6-Mic Circular Array Kit

enter image description here

Seeed の ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit は Raspberry Pi 用に設計された拡張ボード、いわゆる HAT です。これは 6 個のマイクを備えた円形マイクアレイキットで、AI や音声アプリケーション向けに設計されています。つまり、Amazon Alexa Voice Service や Google Assistant などを統合できる Raspberry Pi を使って、より強力で柔軟な音声プロダクトを構築できます。

Raspberry Pi 向け ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit は 2 枚のボードで構成されており、1 枚は Voice Accessory HAT、もう 1 枚は 6 マイクの円形アレイです。

Raspberry Pi 向け ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit は Raspbian システムで 8 チャンネル入力と 8 チャンネル出力をサポートします。最初の 6 つの入力チャンネルはマイク録音用で、残り 2 つの入力チャンネルは再生のエコーチャンネルです。最初の 2 つの出力チャンネルは再生用で、残り 6 つの出力チャンネルはダミーです。

特徴

  • 2 つの ADC チップと 1 つの DAC チップ
  • 8 チャンネル入力および 8 チャンネル出力
  • 6 マイクアレイ
  • Grove 対応
  • Raspberry Pi 互換(Raspberry Pi Zero および Zero W、Raspberry Pi B+、Raspberry Pi 2 B、Raspberry Pi 3 B、Raspberry Pi 3 B+、Raspberry Pi 3 A+、Raspberry Pi 4 をサポート)
  • ヘッドセットおよびスピーカー音声出力

仕様

  • 2 x X-Power AC108 ADC
  • 6 x 高性能マイク
  • 1 x X-Power AC101 DAC
  • 音声出力:
    • 3.5mm ヘッドセットオーディオジャック
    • スピーカージャック
  • Raspberry Pi 40 ピンヘッダと互換
  • マイク: MSM321A3729H9CP
  • 感度: -22 dBFS(無指向性)
  • SNR: 59 dB
  • 最大サンプリングレート: 48Khz

応用例

  • スマートスピーカー
  • インテリジェント音声アシスタントシステム
  • ボイスレコーダー
  • 音声会議システム
  • 会議用通信機器
  • 音声対話ロボット
  • 車載音声アシスタント
  • その他、音声コマンドが必要なシナリオ

ハードウェア概要

システム図

インターフェース

注記

接続後、必ずマルチメータを使用して、回路の導通が上図のとおりになっているか確認してください。

組立図

はじめに

ハードウェア

前提条件

ReSpeaker 6-Mic Circular Array x1

Raspberry Pi 3B または 3B+ x1

Micro-USB Cable x1

PC x1

イヤホンまたはスピーカー x1

ヒント

実際には ReSpeaker 6-Mic Circular Array は Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi 1 B+、Raspberry Pi 2 B、Raspberry Pi 3 B、Raspberry Pi 3 model B+、Raspberry Pi 3 A+、Raspberry Pi 4 をサポートしており、この Wiki では Raspberry Pi 3 を使用しています。

接続

ステップ 1. ReSpeaker Voice Accessory HATReSpeaker 6-Mic circular Array をリボンケーブルで接続します

ステップ 2. ReSpeaker Voice Accessory HAT を 40 ピン GPIO を介して Raspberry Pi に挿し込みます

ステップ 3. earphone3.5mm headset audio jack に挿し込むか、speakerJST 2.0 speaker jack に接続します

ステップ 4. micro-USB ケーブルで Raspberry PiPC を接続します

Pics here

ソフトウェア

前提条件

Plan A

PUTTY

Putty もしくは他の ssh ツールを使用して Raspberry Pi に接続する必要があります。開始する前に、次の点を確認してください:

1- ssh 機能を有効にして、putty から接続できるようにします。ssh の有効化方法がわからない場合は、how to setup ssh raspberry pi を Google で検索してください

2- Raspberry Pi と PC が同じ WiFi ネットワーク上で動作していることを確認します。WiFi の設定方法がわからない場合は、how to setup wifi raspberry pi を Google で検索してください

3- Raspberry Pi の IP アドレスを取得します。IP アドレスの取得方法がわからない場合は、raspberry offical documentation を参照してください

4- その IP アドレスを使用して、putty ssh サーバ経由で Raspberry Pi と PC を接続します。

pic

その後、ホスト名とパスワードを入力してください。デフォルトの ID は pi、パスワードは raspberry です。

login as: pi
[email protected]'s password:raspberry

これでログインできたので、putty でコマンドを入力して Raspberry Pi を操作できます。

VNC Viewer

このキットを alexa または dueros と連携させるには、認証を取得するために Web サイトを開く必要があります。そのため、VNC Viewer を使用して Amazon または Baidu アカウントにログインする必要があります。したがって、Raspberry Pi の VNC サービスを有効にしていることを確認してください。

あるいは、単に Plan B を検討してもかまいません。

Plan B

上記の手順が面倒な場合は、HDMI モニタを使用し、USB キーボードと USB マウスを Raspberry Pi に接続するだけでも動作します。シンプルで簡単です。

ステップ 1. seeed-voicecard をインストール

seeed voice card のソースコードを取得し、Linux カーネルドライバをすべてインストールします。

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard.git
cd seeed-voicecard
sudo ./install.sh
sudo reboot

ステップ 2. サウンドカードを確認

以下のコマンドを入力して録音デバイスを確認します。

pi@raspberrypi:~ $ arecord -L

次のように表示されるはずです:

pi@raspberrypi:~ $ arecord -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
ac108
dmixer
ac101
sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
seeed-8mic-voicecard,
Default Audio Device
dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Direct sample snooping device
hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Hardware device with all software conversions

次のコマンドを使用して再生デバイスを確認します。

pi@raspberrypi:~ $ aplay -L

次のように表示されるはずです:

pi@raspberrypi:~ $ aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
ac108
dmixer
ac101
sysdefault:CARD=ALSA
bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
Default Audio Device
dmix:CARD=ALSA,DEV=0
bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
Direct sample mixing device
dmix:CARD=ALSA,DEV=1
bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
Direct sample snooping device
hw:CARD=ALSA,DEV=0
bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=ALSA,DEV=1
bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=ALSA,DEV=0
bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=ALSA,DEV=1
bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
Hardware device with all software conversions
sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
seeed-8mic-voicecard,
Default Audio Device
dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Direct sample snooping device
hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
seeed-8mic-voicecard,
Hardware device with all software conversions

ステップ 3. 録音と再生

録音してから再生することも、録音と再生を同時に行うこともできます。

#It will capture sound on AC108 and save as a.wav
arecord -Dac108 -f S32_LE -r 16000 -c 8 a.wav
#Take care of that the captured mic audio is on the first 6 channels

#It will play sound file a.wav on AC101
aplay -D ac101 a.wav
#Do not use -D plughw:1,0 directly except your wave file is single channel only.

#Doing capture && playback the same time
arecord -D hw:1,0 -f S32_LE -r 16000 -c 8 to_be_record.wav &
#mono_to_play.wav is a mono channel wave file to play
aplay -D plughw:1,0 -r 16000 mono_to_play.wav

注記

6-Mic Circular Array Kit(または 4-Mics Linear Array Kit)を使用して同時にキャプチャと再生を行う開発者向けの制限事項:

-1. キャプチャを必ず先に開始してください。そうしないと、キャプチャチャンネルが乱れる可能性があります。

-2. 再生出力チャンネルには、8 つすべて同じチャンネルデータ、または 4 つすべて同じステレオチャンネルデータを入力する必要があります。そうしないと、スピーカーやヘッドホンから音が出ない可能性があります。

-3. 同時に再生と録音を行いたい場合、aplay する音楽ファイルはモノラルでなければなりません。そうでないと、このコマンドを使って再生することはできません。

Audacity を使って再生および録音することもできます。

ヒント

Audacity は VNC 経由で開くか、モニタを接続して開いてください

sudo apt update
sudo apt install audacity
audacity // run audacity

LED で遊ぶ

6-mic circular array には 12 個の GRB LED があり、自分で LED を設定できます。ここでは、それらをどのように点灯させるかを見ていきます。

git clone --depth 1 https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring
pip install -U -e .
python examples/respeaker_4mic_array.py

LED が点灯して走る様子が見えるはずです。また、python examples/respeaker_4mic_array.py ファイルを参照して、自分だけのエフェクトを作成できます。

リアルタイム音源定位とトラッキング

ODAS は Open embeddeD Audition System の略です。これは、音源の定位、トラッキング、分離、およびポストフィルタリングを行うためのライブラリです。これを使って遊んでみましょう。

  • ステップ 1. ODAS を取得してビルドします。
sudo apt-get install libfftw3-dev libconfig-dev libasound2-dev libgconf-2-4
sudo apt-get install cmake
git clone https://github.com/introlab/odas.git
mkdir odas/build
cd odas/build
cmake ..
make
  • ステップ 2. ODAS Studio を入手して開きます。

  • ステップ 3. odascore は odas/bin/odaslive にあり、config fileこちらにあります。

音声の抽出

PyAudio python library を使用して音声を抽出します。

  • ステップ 1. 6 Mic pi hat のデバイスインデックス番号を取得するために、次のスクリプトを実行する必要があります。
sudo pip install pyaudio
cd ~
nano get_index.py
  • ステップ 2. 以下のコードをコピーして get_index.py に貼り付けます。
import pyaudio

p = pyaudio.PyAudio()
info = p.get_host_api_info_by_index(0)
numdevices = info.get('deviceCount')

for i in range(0, numdevices):
if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')
  • ステップ 3. Ctrl + X を押して終了し、Y を押して保存します。

  • ステップ 4. 'sudo python get_index.py' を実行すると、以下のようにデバイス ID が表示されます。

Input Device id  2  -  seeed-8mic-voicecard: - (hw:1,0)
  • ステップ 5. RESPEAKER_INDEX = 2 をインデックス番号に変更します。python スクリプト record.py を実行して音声を録音します。
import pyaudio
import wave

RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 8
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 2 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)

print("* recording")

frames = []

for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)

print("* done recording")

stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()

wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
  • ステップ 6. 8 チャンネルからチャンネル 0 のデータを抽出したい場合は、以下のコードに従ってください。ほかのチャンネル X の場合は、[0::8] を [X::8] に変更してください。
import pyaudio
import wave
import numpy as np

RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 8
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 2 # refer to input device id
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 3
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)

print("* recording")

frames = []

for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
# extract channel 0 data from 8 channels, if you want to extract channel 1, please change to [1::8]
a = np.fromstring(data,dtype=np.int16)[0::8]
frames.append(a.tostring())

print("* done recording")

stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()

wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(1)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()

DOA

キーワード付き DOA

必要条件

  • pyaudio
  • numpy
  • snowboy

インストール

pyaudio、numpy、snowboy をインストールします。virtualenv を使って仮想の python 環境を作成します。

sudo apt install python-pyaudio python-numpy python-virtualenv
sudo apt-get install swig python-dev libatlas-base-dev build-essential make
git clone --depth 1 https://github.com/Kitt-AI/snowboy.git
cd snowboy
virtualenv --system-site-packages env
source env/bin/activate
python setup.py build
python setup.py bdist_wheel
pip install dist/snowboy*.whl
git clone https://github.com/voice-engine/voice-engine.git
cd voice-engine
python setup.py bdist_wheel
pip install dist/*.whl

snowboy と言ってみましょう

  • ステップ 1. kws_doa.py を実行します
cd ~/voice-engine/examples/respeaker_6mic_array_for_pi/
python kws_doa.py

ここに kws_doa.py のコードがあります

"""
Search the keyword "snowboy".
After finding the keyword, Direction Of Arrival (DOA) is estimated.

Hardware: ReSpeaker 6 Mic Array for Raspberry Pi
"""

import sys
import time
from voice_engine.source import Source
from voice_engine.channel_picker import ChannelPicker
from voice_engine.kws import KWS
from voice_engine.doa_respeaker_6mic_array import DOA


def main():
src = Source(rate=16000, channels=8)
ch0 = ChannelPicker(channels=src.channels, pick=0)
kws = KWS(model='snowboy', sensitivity=0.6, verbose=True)
doa = DOA(rate=16000)

src.link(ch0)
ch0.link(kws)
src.link(doa)

def on_detected(keyword):
print('detected {} at direction {}'.format(keyword, doa.get_direction()))

kws.set_callback(on_detected)

src.recursive_start()
while True:
try:
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break

src.recursive_stop()

# wait a second to allow other threads to exit
time.sleep(1)


if __name__ == '__main__':
main()
  • ステップ 2. snowboy と言ってみると、DOA の出力は次のようになります。
(env) pi@raspberrypi:~/voice-engine/examples/respeaker_6mic_array_for_pi $ python kws_doa.py 
['arecord', '-t', 'raw', '-f', 'S16_LE', '-c', '8', '-r', '16000', '-D', 'default', '-q']
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222222/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/voice_engine-0.1.3-py2.7.egg/voice_engine/gcc_phat.py:22: RuntimeWarning: invalid value encountered in divide
cc = np.fft.irfft(R / np.abs(R), n=(interp * n))
detected 1 at direction 283.32811392
3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222222detected 1 at direction 210.0
30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222222detected 1 at direction 62.5448292531
30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222222222detected 1 at direction 62.5448292531
300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222detected 1 at direction 223.32811392
300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222222222222222222222222222222222222detected 1 at direction 223.32811392
30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222222222222222222222222222222222222222detected 1 at direction 283.32811392
300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222detected 1 at direction 237.455170747

ボタン

reSpeaker_6-Mic が Raspberry 上に正しくインストールされているか確認したい場合、ボタンは良いアイデアです。以下のコードを使って確認できます。


import RPi.GPIO as GPIO
import time

BUTTON = 26

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BUTTON, GPIO.IN)

while True:
state = GPIO.input(BUTTON)
if state:
print("off")
else:
print("on")
time.sleep(1)

FAQ

Q1: Mic Array には 6 個のマイクしかないのに、どうして 8 チャンネルなのですか?

A1: このアレイには 2 つの AC108 があり、各 AC108 チップは 4 チャンネル出力を持っています。そのため合計 8 チャンネルとなり、そのうち 6 チャンネルがマイク用で、残り 2 チャンネルが再生用チャンネルです。

Q2: Raspberry が ReSpeaker 2-mics hat を検出できるのに、ReSpeaker 6-mics Circular array を検出できない場合は?

A2: raspberry -> Preferences -> Raspberry Pi Configuration をクリックし、Interfaces タブを選択して、1-Wire が Disabled になっていることを確認してください。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...