ReSpeaker Core V2 & Wio Link
ここでは、ReSpeaker Core V2を使用してIFTTTを通じてWio Linkを制御する方法についてのチュートリアルです。
1. ReSpeaker Core v2.0のセットアップ
ReSpeaker Core v2.0のOut of Box Demoに従って、respeaker coreをセットアップし、ユーザー名とパスワードでalexaにログインしてください。
2. Wio APPを通じたWio Linkのセットアップ
Wio Link Get Startingに従って、D0ポートにLEDを接続し、Wio APPをセットアップしてください。
3. IFTTTのセットアップ
- ステップ 1. IFTTTアカウントにサインアップします。
- ステップ 2. My Appletsを選択します
- ステップ 3. New Appletを選択します
- ステップ 4. +thisをクリックします

- ステップ 5. amazon alexaを選択し、ReSpeaker Core v2.0と同じamazonアカウントでログインします。

- ステップ 6. Say a specific phraseを選択します

- ステップ 7. 小文字のキーワードonを入力し、Create Triggerをクリックします

- ステップ 8. +thatをクリックします

- ステップ 9. アクションサービスとしてSeeed Wioを選択します。

- ステップ 10. on, off or trigger Groveを選択します

- ステップ 11. 正しいオンラインGroveモジュールを選択し、doとしてonを選択します。

- ステップ 12. ステップ3〜ステップ11に従ってoff機能を追加します。
4. Alexaで楽しもう
「Alexa trigger on」と言うとGrove-LEDが点灯し、「Alexa trigger off」と言うとLEDが消灯します。Wio Linkの他の機能、例えばLEDストリングなども使用できます。
注記
google assistantを使ってWio Linkと連携することもできます。
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。