メインコンテンツまでスキップ

ReSpeaker Drive Unit

ReSpeaker Drive Unitは、ReSpeaker Core専用に設計された独立したスピーカードライブユニットです。

このドライブユニットを使用することで、Amazon Alexa Voice Servicesやその他の音声サービスを使った独自のスマートスピーカーを構築できます。さらに、Airplayをサポートしているため、スマートフォン、PC、Macから音楽をストリーミングできます。もちろん、ローカル音楽の再生も可能です。

ReSpeaker Coreは強力な拡張機能を備えており、プロトタイプ/製品に音声機能を簡単に追加できるよう支援します。

特徴

  • 充電式バッテリー内蔵
  • タッチボタン
  • Airplayサポート
  • インピーダンス4Ω、定格出力5W
  • ReSpeaker Core上のインジケーターLED

仕様

  • 定格出力: 5W
  • インピーダンス: 4Ω
  • SNR: ≥ 75dBA
  • 感度: 550 ± 50mV
  • 歪み率: ≤ 0.5%
  • 周波数応答: 85Hz - 20kHz
  • 電源: USB経由5Vまたは3.7V、1500mAhバッテリー経由
  • スピーカー直径: 40mm

開封ガイド

ReSpeaker Coreの準備

Meow King ドライブユニットを駆動するには、ReSpeaker Coreのファームウェアを更新する必要があります。元のストックファームウェアとこのファームウェアの違いについては、こちらの変更ログを参照してください。

それでは、ファームウェアを更新しましょう。まず、OneDriveからramips-openwrt-v1.0.01-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.binをダウンロードします。ファームウェアをSDカードにコピーし、SDカードをReSpeaker Coreに挿入します。こちらの手順に従ってシリアルコンソールを取得してください。なお、USBシリアルを動作させるには、変更した場合はArduinoチップ(ATMega32U4)のデフォルトファームウェアを復元する必要があります。USBシリアルを取得した後、以下のコマンドを入力してファームウェアを更新します:

mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
cd /mnt
sysupgrade -n -F ramips-openwrt-v1.0.01-LinkIt7688-squashfs-sysupgrade.bin

システムイメージが書き込まれた後、ReSpeaker Coreは再起動します。

組み立て

下の画像のように、ReSpeaker CoreをMeow King ドライブユニットに接続します。

電源ロゴを5秒以上押すと、ドライブユニットが電源オンになり、ReSpeaker Coreボードも電源が入ります。

注記

電源制御回路はドライブユニット内にあるため、ReSpeaker Coreを取り外した状態でも、電源ロゴを5秒以上押すとドライブユニットの電源が入ります。

デバイス全体の電源を切るには、電源ロゴを再度5秒以上押してください。

デバイスの電源が入ると、ReSpeaker Coreは起動プロセスに入ります。LEDリングが1秒間赤色に点灯し、ReSpeaker Coreが起動中であることを示します。

数秒待ってから、スマートフォンを用意してMeow King ドライブユニットに音楽をストリーミングする準備をします。

音楽のストリーミング

iOS用

  1. iOSデバイスとReSpeakerを同じWi-Fiネットワークに接続します。
  2. iOSデバイスで、画面下部から上にスワイプしてコントロールセンターを開きます。
  3. コントロールセンターで、水平にスワイプして「再生中」画面を見つけます。
  4. 以下の画像のようにReSpeakerを選択します:
  1. ヘッドフォン/スピーカーをrespeakerに接続すると、音楽を楽しめます。

Android用

  1. スマートフォンをReSpeakerのWi-Fiに接続します。
  2. スマートフォンで、AllConnectなどのAirPlayクライアントソフトウェアを開きます。
  3. 以下の画像のようにReSpeakerを選択します:
  1. ヘッドフォン/スピーカーをrespeakerに接続すると、音楽を楽しめます。
注記

再生後に音が聞こえない場合は、プレーヤーアプリケーションの音量を上げてみてください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...