メインコンテンツまでスキップ

ReSpeaker Mic Array

概要

ReSpeaker Mic Array は ReSpeaker Core の上に直接スタック(接続)することができ、音声インタラクション体験を大幅に向上させます。XMOS の XVSM-2000 Smart Microphone をベースに開発されています。このボードは 7 つの PDM マイクロフォンを統合し、ReSpeaker の音響 DSP 性能をより高いレベルに向上させます。

主な特徴

  • 遠距離音声キャプチャ
  • 音響ソース定位
  • ビームフォーミング
  • ノイズ抑制
  • 残響除去
  • 音響エコーキャンセレーション

技術仕様

  • XVSM-2000(16コア内蔵):
    • 2つのxCoreタイル上に16のリアルタイム論理コア
    • デュアルイシューモードで最大2000MIPSを共有
    • 512KB内部シングルサイクルSRAMと2MB内蔵フラッシュ
    • 16KB内部OTP(タイルあたり最大8KB)
    • USB PHY、USB 2.0仕様に完全準拠
    • プログラマブルI/O
    • DFUモード対応
  • 7つのデジタルマイクロフォン:
    • 遠距離音声認識または音源定位用途
    • ST MP34DT01-M
    • -26 dBFS感度
    • 120 dBSPL音響過負荷点
    • 61 dB信号対雑音比
    • 無指向性感度
    • PDM出力
  • 12個のRGB LED:
    • 256レベル輝度
    • 800kHzラインデータ伝送
  • 音声出力:
    • オンボード3.5mm Aux出力
    • WOLFSON WM8960
    • 24または16bit 16kHzステレオ出力
    • 16Ω @ 3.3Vで40mW出力パワー
  • クロック同期:
    • オンボードPLL
    • DAC、MIC用プログラマブルサンプルクロック (XVSM-2000でDSPを使用する場合は無効)
  • 電源供給:
    • Micro USBまたは拡張ヘッダーから5V供給
  • サイズ:
    • 直径70mm
  • 重量:
    • 15.25g

ReSpeaker Mic Array用ドライバー

  • Windowsユーザーの場合、こちらをクリックしてドライバーをインストールしてください
  • LinuxまたはMacユーザーの場合、ドライバーのインストールは不要です

ReSpeaker Coreで音声を抽出

Mic ArrayがReSpeaker Core上にスタックされている場合、自動的に検出されます(aplay -lで確認)。音声インタラクションアプリケーションの開発には、respeaker_python_libraryの使用をお勧めします。これにより、Mic Arrayが接続されているかどうかを気にする必要がありません。ライブラリがこれをチェックし、接続されている場合はMic Arrayを選択します。

また、そのライブラリのPyaudioベースのclass Microphoneには、音声を抽出するためのlistenというメソッドがあります。使用方法については、サンプルコードをご覧ください。

PC、Mac、Linux、Raspberry Piで音声を抽出

以下はPyaudioベースの例です:

まず、Mic Arrayのデバイスインデックス番号を取得するために、以下のスクリプトを実行する必要があります:

import pyaudio

p = pyaudio.PyAudio()
info = p.get_host_api_info_by_index(0)
numdevices = info.get('deviceCount')

for i in range(0, numdevices):
if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')

次に、RESPEAKER_INDEX = 1をあなたのインデックス番号に変更してください。スクリプトを実行して音声を録音します。

import pyaudio
import wave

RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 2
RESPEAKER_WIDTH = 2
# run getDeviceInfo.py to get index
RESPEAKER_INDEX = 1
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"

p = pyaudio.PyAudio()

stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)

print("* recording")

frames = []

for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)

print("* done recording")

stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()

wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()

ReSpeaker Mic Array用ファームウェア

ReSpeaker Mic array用のDFUファームウェアはこちらからダウンロードできます。2つのバージョンを提供しています:

  • xvsmバージョン : 初期バージョン、dspサポート付きで2チャンネルデータを出力します。
  • rawバージョン : 8チャンネルマイクの生データを出力します。このファームウェアはxvsm dspサポートなしのため、DOA、AECなどの一部機能をサポートしていません。

Linux上でのファームウェア更新についてはこちらをご覧ください。 Mac上でのファームウェア更新についてはこちらをご覧ください。

ReSpeaker Mic Array制御用HID

ユーザーはUSB HID経由でReSpeaker Mic Arrayを制御できます。通信プロトコルをご覧ください。

最新のrawバージョンを使用している場合は、LEDのみ制御できることにご注意ください。

以下はpythonの例です:

#!/usr/bin/env python

import respeaker.usb_hid as usb_hid

class MicArray:
def __init__(self):
self.hid = usb_hid.get()

def write(self, address, data):
data = self.to_bytearray(data)
length = len(data)
if self.hid:
packet = bytearray([address & 0xFF, (address >> 8) & 0x7F, length & 0xFF, (length >> 8) & 0xFF]) + data
packet = list(packet)
self.hid.write(packet)

def read(self, address, length):
self.hid.write(list(bytearray([address & 0xFF, (address >> 8) & 0xFF | 0x80, length & 0xFF, (length >> 8) & 0xFF])))
for _ in range(6):
data = self.hid.read()
# print [int(x) for x in data]
# skip VAD data
if int(data[0]) != 0xFF and int(data[1]) != 0xFF:
return data[4:(4 + length)]

@staticmethod
def to_bytearray(data):
if type(data) is int:
array = bytearray([data & 0xFF])
elif type(data) is bytearray:
array = data
elif type(data) is str:
array = bytearray(data)
elif type(data) is list:
array = bytearray(data)
else:
raise TypeError('%s is not supported' % type(data))
return array

def main():
import sys
import struct

mic = MicArray()

print("Using: %s" % usb_hid.usb_backend)

if len(sys.argv) < 3:
print('Usage: python {} w 0x0 0x000003'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

try:
if sys.argv[2].startswith('0x'):
address = int(sys.argv[2], 16)
else:
address = int(sys.argv[2])

if sys.argv[1] == 'w':
if sys.argv[3].startswith('0x'):
data = int(sys.argv[3], 16)
else:
data = int(sys.argv[3])

if data > 0xFFFF:
data = struct.pack('<I', data)
elif data > 0xFF:
data = struct.pack('<H', data)

mic.write(address, data)
else:
print [int(x) for x in mic.read(address, 4)]
except Exception as e:
print(e.message)

if __name__ == '__main__':
main()

FAQ

Q1: xvsm バージョン ファームウェアを使用して Mic Array から音声ソース方向を取得する方法は?

Windows を使用する場合は、ガイド に従うか、当社の HID ツール を使用してください。

Python & C hidapi の例は こちら にあります

Q2: Windows で audacity を使用して 8 チャンネルの生データを抽出する方法は?

Windows WASA を選択してください。画像は以下の通りです。ファームウェアバージョンを 0x032 から 0x082 に切り替えたい場合は、その前にデバイス管理でデバイスをアンインストールしてください。アンインストール後、DFU 経由でファームウェアを更新し、デバイスを再インストールしてください。

Q3: Mic array は Respeaker Core とどのように通信しますか?

Mic array は USB を通じて Respeaker Core と通信します。

Q4: ReSpeaker-Microphone-Array-HID-tool の VAD は何を表しますか?

DataDegree
1e, 030
e, 1270
d2,0210
96,0150

回路図オンラインビューア

Resources

Project

ReSpeaker Mic Array を使用して RPi で Google Assistant を構築: ReSpeaker Mic Array を使用して、Raspberry Pi で Google Assistant を構築できます!

技術サポート・製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただき、ありがとうございます!当社の製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...