メインコンテンツまでスキップ

ReSpeaker 製品ガイド

開発者向けオープンボイスエコシステム

All ReSpeaker Dev Boards

自分に合った ReSpeaker の選び方

すでに solutions pageintroduction page から、ReSpeaker ラインの目的や使い方について少しご存じかもしれませんが、実際にはどの製品があなたのニーズに合うのでしょうか?心配はいりません ― この自己紹介的なページが、その手助けをします。

3 つのカテゴリ

現在、ReSpeaker ラインには主に 3 つのボードカテゴリがあります。これら 3 つのカテゴリはいずれも音声インターフェースを実現するために設計されていますが、プロジェクトへの統合方法はそれぞれ異なります。

  • SBC ソリューション
  • マイクアレイソリューション
  • Raspberry Pi 用マイクアレイソリューション

SBC ソリューション

SBC Solution

音声インタラクションを中心としたプロジェクトには、ReSpeaker Core ラインが最適です。SBC として動作し、音声を聞き取るだけでなく、フロントエンドのオーディオ処理のためのソフトウェアベース DSP を実行し、さらにプロジェクト全体の処理を制御することができます。ハードウェアの制御から高度なユーザーアプリケーションコードの実行まで、ReSpeaker Core ラインはプロジェクトの中心となるよう設計されています。

推奨ユーザー:開発者、企業

ReSpeaker Core v2.0 は、高い処理能力と統合された 6 マイク円形アレイを備えています。ボード中央には SoC、メモリ(RAM)、PMU を含むコアモジュールがあり、ボード外周にはコネクタ、WiFi モジュール、LED、マイクアレイなどの周辺機器が配置されています。これによりカスタマイズが容易になり、ReSpeaker Core v2.0 はプロジェクトに最適なオールインワンボードソリューションとなり、量産段階に移行する際のコスト削減にもつながります。

マイクアレイソリューション

MicArraySolution

ReSpeaker Mic Array ラインは、フロントエンドのアクセラレーションにハードウェア DSP を使用し、統合先のシステムにクリーンな音声を返します。これにより、音声インターフェースを追加したい既存プロジェクトへの組み込みに最適です。

推奨ユーザー:開発者、メーカープロ、企業

ReSpeaker Mic Array v2.0 は、XMOS XVF3000 を搭載した円形マイクアレイです。ハードウェアによるフロントエンドオーディオ処理を備え、Windows、macOS、多くの Linux ディストリビューションなど、一般的な OS のほとんどに対応しています。オーディオ出力にも対応しており、使用時には AEC を実現できます。マイクの構成も設定・カスタマイズが可能です。

Raspberry Pi 用マイクアレイソリューション

a

私たちは Raspberry Pi 向けに複数の ReSpeaker シールドを用意しています。簡単な音声コマンドを試したい方、自作の Amazon Echo や Google Home を作りたい方、あるいは Raspberry Pi 上で開発したい方にとって、Raspberry Pi 用マイクアレイは最適な選択肢です。他の ReSpeaker 製品と同様に、これらもカスタマイズが可能です。

推奨ユーザー:メイカー、メーカープロ、開発者

ReSpeaker 4-Mic Linear Array Kit は、壁際などに固定して設置するプロジェクトに最適です。180° の音声検出が可能で、このキットは相対的な位置を検出したり、特定の方向にフォーカスして他の音声入力を無視したりできます。アレイにはフレキシブルケーブルが付属しており、さまざまな向きに配置できるため、エンクロージャ設計の自由度が高まります。他のボードと異なり、青色 LED を 1 個のみ搭載しています。

主な特長:

  • 4 マイク直線アレイ
  • 柔軟な配置が可能なリボンケーブル
  • 青色 LED × 1
  • Grove コネクタ × 2(I2C & Digital)
  • 3.5mm オーディオジャック × 1(ステレオ)
  • JST スピーカーコネクタ × 1(モノラル)

ReSpeaker 6-Mic Circular Array Kit は、人の輪の中心などに設置されるプロジェクトに最適です。360° の音声検出が可能で、このキットは相対的な位置を検出したり、特定の方向にフォーカスして他の音声入力を無視したりできます。アレイにはフレキシブルケーブルが付属しており、さまざまな向きに配置できるため、エンクロージャ設計の自由度が高まります。

主な特長:

  • 6 マイク円形アレイ
  • 柔軟な配置が可能なリボンケーブル
  • RGB LED × 12
  • Grove コネクタ × 2(I2C & Digital)
  • 3.5mm オーディオジャック × 1(ステレオ)
  • JST スピーカーコネクタ × 1(モノラル)

ReSpeaker 4-Mic Array(円形)は、360° の音声検出が可能です。ただし、他のボードと異なりオーディオ出力機能を持たないため、出力オーディオはすべて Raspberry Pi 側で対応する必要があります。ボードには 4 つのマイク、12 個の RGB LED、2 つの Grove コネクタが搭載されています。

主な特長:

  • 4 マイク円形アレイ
  • RGB LED × 12
  • Grove コネクタ × 2(I2C & GPIO)
注記

ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi にはオーディオ出力インターフェースはありません。音声キャプチャ専用です。オーディオ出力には Raspberry Pi の headphone jack を使用できます。プロジェクトでより高品質なオーディオ出力が必要な場合は、別の製品をお選びください。

ReSpeaker 2-Mic Pi HAT は、エントリーレベルとして非常に良い選択肢です。このカテゴリ内の他の製品と異なり、2-Mic HAT は話者の方向を検出できず、遠距離音声入力専用に設計されている点に注意してください。

主な特長:

  • デュアルマイク
  • 柔軟な配置が可能なリボンケーブル
  • RGB LED × 3
  • Grove コネクタ × 2(I2C & Digital)
  • 3.5mm オーディオジャック × 1(ステレオ)
  • JST スピーカーコネクタ × 1(モノラル)

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...