メインコンテンツまでスキップ

DSO nano用交換用LCDスクリーン

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/P1230020.jpg

DSO nano用交換用LCDスクリーンです。DSOの元のスクリーンを破損した場合に購入してください。このLCDをDSOに取り付けるには、基本的なはんだ付けスキルが必要です。

使用方法

ハードウェアの取り付け

DSO nanoの分解

DSO nanoの分解は非常に簡単ですが、分解する前にDSO nanoの内部がどのようになっているかを知るためのチュートリアルを書く価値があります。

注意: このチュートリアルは情報提供を目的としています。DSO nanoを分解し、このチュートリアルに従う場合は自己責任で行ってください!

必要なもの:

  1. 鋭いナイフ(または他の鋭利なもの)

  2. 1.4mmのドライバー

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230049.jpg

まず、鋭いナイフを使ってトップパネルを取り外す必要があります。トップパネルは本体に接着剤で固定されていますので、ゆっくりと作業してください。そうしないとアクリルパネルを損傷する可能性があります。

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/123.jpg

トップパネルを取り外すと、6つのネジ(白い円でマークされています)が見えます。1.4mmのドライバーを使ってこれらを取り外し、次のステップに進みます。

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230039.jpg https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230043-300x225.jpg

残りの2つのネジを取り外します。これで、サブボードをマザーボードから分離できるはずです。

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230031-300x225.jpg https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230028-300x225.jpg

サブボードの詳細画像です。6つの金属ドームボタンが上面に取り付けられており、1×3.5mm TRSコネクタ、1×ミニUSBコネクタが底面にあります。また、2つの分離されたPCBを接続するためのボード間コネクタもあります。

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230019.jpg

これで、スクリーンとマザーボードをケースから取り外すことができます。

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230020.jpg https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/dsoboard2%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

  1. コントローラー: STM32

  2. 安定化電源: 3.3V出力

  3. 安定化電源: 3.0V出力

  4. 安定化電源: P3232 RS-232トランシーバーを使用して+5Vおよび-5Vを出力

  5. 汎用デュアルJ-FETオペアンプ: 入力信号を分離およびスケーリング

  6. 8チャンネルアナログマルチプレクサ: 異なるV/divに対応するチャンネルを切り替え

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が当社の製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...