メインコンテンツまでスキップ

SEEED IOT BUTTON FOR AWS

Seeed IoT Button For AWSは、Wi-Fiベースのプログラム可能なボタンで、設定が簡単で使いやすいデバイスです。このボタンを使用することで、顧客に時間のかかるアンケートを負担させることなく、迅速なフィードバックを収集できます。このデバイスは、AWS IoT 1-Clickサービスを使用して、既存のビジネスワークフローやシステムに簡単に統合できるように設計されています。また、このIoTボタンは公式のAWS IoT 1-Click iOSアプリおよびAndroidアプリと完全に互換性があります。このデバイスのバッテリーはNCR18650B充電式リチウムイオンバッテリーです。パッケージにはバッテリーが含まれていないため、顧客自身で準備する必要があります。推奨されるバッテリーはPanasonic NCR18650B 3.6V 3400mAhです。このIoTボタンにはブラケットが付属しており、壁やその他の表面に貼り付けてボタンを簡単に取り付けたり取り外したりできます。Seeed IoT Button For AWSは、シングルクリック、ダブルクリック、長押しの3種類のクリックをサポートし、異なるインジケーション用の3つのLEDを備えています。

特徴

  • シングル/ダブル/長押しクリックイベント
  • オンボードの電源/イベント/Wi-Fi設定ステータスLED
  • Realtek RTL8720DN搭載、デュアルバンド2.4GHz / 5GHz Wi-Fi
  • 取り外し可能で充電可能なNCR18650Bバッテリー
  • バッテリー極性逆転保護とインジケーション
  • USB Type-C充電
  • 貼り付け可能なブラケット

仕様

パラメータ
サイズ92*32*25mm
MCURealteak, RTL8720DNL 20MHz Cortex M0; 200MHz Cortex M4F
フラッシュ4MB
ボタン100,000回のサイクル
LEDRGB
Wi-Fi802.11 a/b/g/n 2.4GHz & 5GHz
BluetoothBLE 5.0
バッテリー3.6Vリチウムイオン18650充電式バッテリー
充電インターフェースUSB Type-C
充電電流500mA
充電時間4-6時間(バッテリー容量による)
バッテリー保護過充電、過電流、過放電、逆極性保護
ファームウェア更新OTA対応

ハードウェア概要

LEDステータスインジケーション

電源LEDステータスインジケーション
バッテリー逆挿入
バッテリー充電中緑点灯
バッテリー充電完了緑消灯
イベントLEDステータスインジケーション
赤点灯証明書がフラッシュされていない、または証明書が無効
白点滅 -> 緑イベント送信成功
白点滅 -> 赤イベント送信失敗
白点滅 -> オレンジWi-Fi接続失敗、ルーターを確認するかネットワーク設定を変更してください
白点滅 -> 紫サーバー接続失敗、ネットワーク環境を確認してください
Wi-Fi設定LEDステータスインジケーション
青点滅BLEネットワーク設定中

初期設定

電源オン

初期設定の最初のステップは、IoTボタンの電源をオンにすることです。ボタンを電源オンにする方法は2つあります。

方法1 - USB Type-C

USB Type-CケーブルをUSBポートに接続するだけでデバイスの電源をオンにできます。電源インジケーションLEDがに一度点滅するのが確認できます。

注記

緑のライトが一度点滅した後、非常に低い明るさで緑のライトが点滅するのが確認できます。暗い環境で見ることができます。

方法2 - バッテリー使用

バッテリーを使用してIoTボタンの電源をオンにすることもできます。ケースを開け(以下のGIFを参照)、バッテリーを挿入します。バッテリーを取り付けた後、バッテリー回路を初期化するためにUSB Type-Cを介してコンピュータまたは電源アダプタに一度接続する必要があります。電源インジケーションLEDがに点灯するのが確認できます。その後、USB接続を取り外し、LEDが消灯し、すべてが設定されます。

注記

電源ステータスLEDが赤の場合、バッテリーが逆挿入されていることを示します!

ケースの取り外し方法

以下のGIFは、パッケージに含まれている三角形のプラスチックプライオープニングツールを使用してケースを取り外す方法を示しています。

ボタンのWi-Fi設定

  1. Apple App StoreまたはGoogle Play Storeから最新のAWS IoT 1-Clickアプリをダウンロードします。

  2. AWS IoT 1-Clickアプリを起動し、Amazon AWSアカウントでサインアップします。

注記

Bluetoothがオンになっていることを確認してください。そうでない場合、以下のようなエラーが表示されます。

  1. アプリでClaim with Device IDを押します。アプリでScanを押し、Seeed IoT Button for AWSの底部にあるDSNをスキャンします。
  1. Configureを押します。

  2. Seeed IoT Button for AWSを7秒間押し続け、青いライトが点滅するまで待ちます。

  1. ネットワークリストからWi-Fiネットワークを選択します。これはボタンが使用するWi-Fiネットワークです。
  1. Wi-Fiネットワークのパスワード(必要な場合)を入力し、続行します。
  1. アプリで設定成功が表示されるまで待ち、Finishを押します。設定が完了しました。

これでAWS 1-Clickサービスを使用して楽しむ準備が整いました!

最新のファームウェアに更新するには、こちらを参照してください。

操作手順

  • シングルクリック: シングルクリックイベントを送信

  • ダブルクリック: ダブルクリックイベントを送信

  • 長押し(2秒~5秒): 長押しイベントを送信

  • 長押し(>7秒): BLEネットワーク設定モードに入ります。このモードでは他のイベントがブロックされます。BLE配信モードを手動で終了する必要がある場合は、再度7秒以上押し続けると自動的に終了します(2分後に自動終了)。

OTA更新

新しいバージョンのアップグレードを検索するには、15秒間長押しします:

  1. 長押し(>7秒)、Wi-Fi設定LEDが点滅を開始します。この時点でリリースするとネットワーク設定モードに入ります。

  2. さらに8秒以上押し続ける(合計15秒以上)、イベントステータスLEDが青く点滅し、OTAモードに入ります。

最新バージョンの場合、イベントステータスLEDがからに点滅します。詳細については、以下の表を参照してください:

イベントLEDステータスインジケーション
青点滅 -> 緑更新送信成功
青点滅 -> 赤更新送信失敗
青点滅 -> オレンジWi-Fi接続失敗、ルーターを確認するかネットワーク設定を変更してください
青点滅 -> 紫サーバー接続失敗、ネットワーク環境を確認してください

FAQs

Q1. 外部ケースのSN(シリアル番号)が擦り切れている。

AWSボタンケース内のバッテリーの下にバックアップSNステッカーがあります。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...