メインコンテンツまでスキップ

シークレットボックス

機能

LinkIt ONEとGrove - Light Sensorを箱に入れます。箱が開けられると、メッセージがあなたの携帯電話に送信されます。

接続

  • GSMアンテナ

  • SIMカード

  • リチウムバッテリー

コード

// Groveスターターキットのデモ - LinkIt ONE用
// シークレットボックス

#include <LGSM.h>

char num[20] = "13425171053"; // ここにあなたの電話番号を記入
char text[100] = "警告: あなたの箱が開けられました!!"; // 送信したいメッセージ


const int pinLight = A0; // 光センサーをA0に接続

bool isLightInBox()
{
return (analogRead(pinLight)<50); // データが50未満の場合、光センサーが箱の中にあることを意味します
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);

while(!isLightInBox()); // 箱に入れるまで待機
delay(2000);
}


void loop()
{
if(!isLightInBox()) // 箱が開けられた場合
{
Serial.println("箱が開けられました");

while(!LSMS.ready())
{
delay(1000);
}

Serial.println("SIMが作業可能です!");
LSMS.beginSMS(num);
LSMS.print(text);

if(LSMS.endSMS())
{
Serial.println("SMSが送信されました");
}
else
{
Serial.println("SMS送信失敗");
}

while(!isLightInBox()); // 箱に戻されるまで待機
delay(2000);
}

delay(10);
}

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...