メインコンテンツまでスキップ

Arduino IDEにSeeedボードを追加する方法

SeeedはArduino IDEで動作する多くのボードを設計しています。以下を含みます:

注意

上記のボードはAT SAMD21マイクロコントローラーシリーズです。以下のURLをステップ2の追加のボードマネージャーURLにコピーしてください。

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json
  • Seeeduino V3/4
注記

上記のSeeeduino V3からRePhoneシリーズまでのボードはAT SAMD21マイクロコントローラーシリーズではありません。以下のURLをステップ2の追加のボードマネージャーURLにコピーしてください。

https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_legacy_seeeduino_boards_index.json

Arduino IDEの新機能のおかげで、これらのボードをArduino IDEに簡単に追加できるようになりました。

以下の手順を実行してください。

ステップ1. 最新のArduino IDEをダウンロードする

バージョン1.6.4以降のArduino IDEが必要です。コンピュータにArduino IDEがインストールされていない場合は、ダウンロードしてください。

ステップ2. Arduino IDEの設定

Arduino IDEを開き、ファイル > 設定をクリックし、以下のURLを追加のボードマネージャーURLにコピーしてください。

ステップ3. ボードマネージャー

ツール > ボード > ボードマネージャーをクリックします。

ボード名で検索できます。例えば、LinkIt ONEを使用する場合はLinkItと検索し、RePhone Seriesを使用する場合はRePhoneと入力してください。このWikiでは、Seeeduino Stalker V3を例にします。

Seeeduino Stalker V3をクリックするとインストールボタンが表示されます。それをクリックしてステップを完了してください。このプロセスはネットワーク速度によって約5分から30分かかります。

ステップ4. ボードを選択する

ステップ3が成功すると、Seeeduino Stalker V3という名前のボードがボードリストに表示されます。

ツール > ボードをクリックすると、Seeeduino Stalker V3が利用可能になります。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...