メインコンテンツまでスキップ

Rainbow Cube Kit アクリルハーネス

Rainbow Cube Kit アクリルハーネスは、Rainbow_Cube_Kit_Acrylic_Harness Kit専用にカスタム設計された、透明で組み立てが簡単なアクリルケースです。このハーネスはRiley Porter @Synthetosによって設計されました。このハーネスは、6枚のアクリル板、2袋のキー、4つの16mm高さのプラスチック柱、およびいくつかのネジナットで構成されています。

注意: ボックスを分解する際は、以下の分解手順に従い注意してください。

キーは強い引っ張りに耐えるほど強くありません。ボックスを分解する際は、左手で2本の脚を押しながら、右手でキーを引き抜く必要があります。以下の画像で説明されています。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...