メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino Nano

画像を入力してください

Seeeduino Nanoは、Seeeduino V4.2/Arduino UNOに似たコンパクトなボードであり、ピン配置とサイズにおいてArduino Nanoと完全に互換性があります。

Seeeduino V4.2と同様に、Seeeduino NanoはAtmega328P -- 8ビットAVRマイクロコントローラーを中心に構築されています。そのため、両方のボードで同じプログラムコードを使用することができます。ただし、2つのボードの寸法は大きく異なります。サイズは4分の1以下ですが、ほぼ同じ機能を備えており、Seeeduino Nanoはプロジェクトのスペースを節約し、スペースが制約される場面により適しています。

画像を入力してください

Seeeduino Nanoは、Arduino Nanoと同じ機能と高品質な体験を提供しながら、価格は半分以下です。一方で、Seeeduino NanoはArduino Nanoと比較して以下の改善を行っています。1- Mini-USBをType-Cに変更し、対称的でリバーシブルな設計に。2- Grove I2Cコネクタを1つ追加。Groveシステムを利用することで、センサーやアクチュエータを簡単に接続して使用できます。

さらに、オンボードのGroveコネクタが1つだけでは足りない場合を考慮して、Grove Shield for Arduino Nanoを作成しました。このシールドには、3つのGroveデジタルコネクタ、3つのGroveアナログコネクタ、1つのGrove I2Cコネクタ、1つのGrove UARTコネクタが含まれています。

画像を入力してください

特徴

  • 43mm*18mmの小型ボード
  • 16M ATmega328P
  • Arduino Nanoと完全互換
  • プログラミングと電源供給用のUSB Type C
  • オンボードのGrove I2Cコネクタ
  • ブレッドボードに適した設計

仕様

項目
マイクロコントローラーATmega328P
電源入力USB Type C
動作電圧USB:5V
デジタルI/Oピン14
PWMチャンネル6
アナログ入力チャンネル8
各I/OピンのDC電流40 mA
I/O入力電圧5V
SRAM2 KB
フラッシュメモリ32KB
最大CPU周波数16 MHz

ハードウェア概要

画像を入力してください

画像を入力してください

注記

I2Cインターフェースにはプルアップ抵抗が装備されていません。使用する際には、4.7kΩの抵抗を使用してVCCにプルアップすることを推奨します。

電源

Type Cポートを使用して電源を供給する代わりに、VINおよびGNDピンを使用してSeeeduino Nanoに電源を供給することもできます。この場合、VINの入力範囲は7V ~ 12Vです。

画像を入力してください 画像を入力してください

最大電力パラメータ

項目
USB Type Cの最大入力電流2A
VCCの最大出力電流1A
3V3ピンの最大出力電流200mA

はじめに

ハードウェア

必要な材料

  • Seeeduino Nano x1
  • コンピュータ x1
  • USBタイプCケーブル x1
ヒント

一部のUSBケーブルは電力供給のみ可能で、データ転送ができない場合があります。USBケーブルを持っていない場合や、使用しているUSBケーブルがデータ転送可能かどうかわからない場合は、Seeed USBタイプC対応USB 3.1を確認してください。

USBケーブルを使用してSeeeduino Nanoをコンピュータに接続します。青色の電源LED(PWRとラベル付けされています)が点灯するはずです。

ソフトウェア

  • ステップ1. Arduinoソフトウェアをインストールする必要があります。

画像の説明を入力してください

Arduinoアプリケーションを起動する

以前にダウンロードしたArduinoアプリケーション(arduino.exe)をダブルクリックします。

注記

Arduinoソフトウェアが異なる言語で読み込まれる場合は、設定ダイアログで変更できます。詳細はArduinoソフトウェア(IDE)ページをご覧ください。

  • ステップ2. Blink例を開く
    LED点滅の例を開きます: ファイル > Examples > 01.Basics > Blink
図9. Blinkのパス
図10. キーワードはSeeeduino Nanoです
ヒント

Seeeduino AVRボードをインストールする際は、バージョン1.2.1以上を選択してください。

  • ステップ4. ボードとポートを選択する
    ツール > ボードメニューでArduinoに対応するエントリを選択する必要があります。Seeeduino Nanoを選択してください。
図11. 正しいボードを選択

Arduinoボードのシリアルデバイスをツール | シリアルポートメニューから選択します。これは通常COM3以上になります(COM1およびCOM2は通常ハードウェアシリアルポートに予約されています)。確認するには、Arduinoボードを取り外してメニューを再度開き、消えるエントリがArduinoボードであるはずです。ボードを再接続してそのシリアルポートを選択してください。

図12. 正しいポートを選択
  • ステップ5. プログラムをアップロードする
    環境内で「アップロード」ボタンをクリックするだけです。数秒待つと、アップロードが成功した場合、ステータスバーに「Done uploading.」というメッセージが表示されます。
図13. コードをアップロード

アップロードが完了して数秒後、ボード上のピン13(L)LEDが点滅(オレンジ色)を開始するはずです。点滅した場合、おめでとうございます!Arduinoが正常に動作しています。問題がある場合は、トラブルシューティングの提案を参照してください。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...