メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino購入ガイド

私たちは、さまざまな機能を実現するための多くのSeeeduinoボードを提供しています。しかし、それらの中から選ぶのが難しいと感じるかもしれません。そこで、以下のリストを作成しました。これが選択の助けになれば幸いです。

違いは何ですか?

画像をクリックすると、より鮮明に表示されます。

どのように選べばよいですか?

ヒント:以下のボード名をクリックすると購入リンクにジャンプできます。

Seeeduino Mega 制御用の十分なピンを持つボードが必要なら、Megaは完全にあなたの要求を満たします。70個のデジタルピンと14個のアナログピンがあります。小型化、柔軟性、機能性を追求したSeeeduino Megaは、Arduino Megaを基にしており、ATmega2560のパワーを活用してプロジェクト構築の体験を向上させます。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino Lotus Groveインターフェースが人気であることを受けて、より多くのGroveインターフェースを含むSeeeduinoボードを作成しました。それがSeeeduino Lotusです。デジタル、アナログ、UART、I2Cを含む12個のGroveインターフェースを備えています。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino V4.2 Seeeduino V4.2はATmga328P MCUを基にしたArduino互換ボードです。世界には多くのArduinoやArduino互換ボードがありますが、Seeeduino V4.2はその中でも最高の1つだと考えています。Seeeduino V4.2は非常に安定しており、使いやすく、見た目も良いです。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino Ethernet Seeeduino Ethernetは、データロギングと処理、デバイス制御、Ethernet通信を1つに統合したコンパクトで多機能な開発プラットフォームです。MEGA328PチップとWiz5100を搭載しており、前者はArduinoスタイルの制御を提供し、後者はTCPおよびUDP Ethernet通信機能を提供します。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino Stalker 屋外データロギングアプリケーションを作成する予定がある場合、Seeeduino Stalkerは最適なボードです。このシリーズを作成した主な目的は、X-beeキャリアボードを作成し、ユーザーが屋外アプリケーションをより便利に作成できるようにすることです。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino GPRS Seeeduino GPRSはIoTパネルであり、GPRS無線ネットワークを介してインターネットに接続できます。音声通話の発信/受信やSMSメッセージの送受信もサポートしています。また、Seeeduino GPRSはFMラジオ機能とBluetooth通信もサポートしています。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino Lite Seeeduino LiteはArduino Leonardoと多くの類似点を共有しています。Atmega32U4チップを基にしたマイクロコントローラーボードです。このチップは、Seeeduinoに搭載されているATmega328とほぼ同じ量のフラッシュ、RAM、機能を持っています。Seeeduino Liteは、電圧選択スイッチがI/O出力電圧に影響を与える点で、すべてのArduinoボードと異なります。I/O出力の高レベルは電圧スイッチと一致します。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino Cloud Seeeduino CloudはDragino WiFi IoTモジュールHEとATmega32u4を基にしたマイクロコントローラーボードです。Seeeduino CloudはEthernetとWiFiサポートを内蔵しており、USB-Aポートを備えているため、ネットワーク接続や大容量ストレージを必要とするプロトタイプ設計に非常に適しています。また、Seeeduino CloudをIoTゲートウェイとして使用するのも良いアイデアです。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino LoRaWAN Seeeduino LoRaWANはLoRaWanプロトコルを組み込んだArduino開発ボードであり、これを通じてIoT分野でのLoRaの利点を迅速に体験できます。詳細についてはこちらをクリックしてください。

Seeeduino LoRaWAN W/GPS Seeeduino LoRaWAN W/GPSはLoRaWanプロトコルとGPS機能を組み込んだArduino開発ボードであり、これを通じてIoT分野でのLoRaの利点を迅速に体験できます。詳細についてはこちらをクリックしてください。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...