メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino Ethernet

画像をここに入力してください

Seeeduino Ethernetは、データロギングと処理、デバイス制御、Ethernet通信を1つに統合したコンパクトで多機能な開発プラットフォームです。MEGA328PチップとWiz5100を搭載しており、前者はArduinoの制御スタイルを提供し、後者はTCPおよびUDP Ethernet通信機能を提供します。さらに統合されたSDカードモジュールにより、ネットワークを介したリモートデータロギング、処理、転送が便利で整然としています。

このバージョンでは、RJ45の高さをヘッダーとバランスを取るために低くしました。また、I2CおよびUART Groveポートが搭載されているため、対応するGroveモジュールをこのボードに簡単に接続できます。

画像をここに入力してください

仕様


  • 電圧: 6.2-13V

  • 電流: 140-550mA

  • 対応カードタイプ: Micro SDカード(必ずSanDisk製)、FAT/FAT32 (2GB以上は保証されません)

  • 対応接続: TCP/UDP

  • 正味重量: 23±2g

  • Ethernetジャック: 標準RJ45

デモンストレーション


Seeeduino EthernetのSDカードから情報を読み書きする機能と、A/Dデータをネットワークに送信する機能をテストします。 画像をここに入力してください

ステップ1: ハードウェアのインストール

まず、ハードウェアをインストールします。電源を接続する方法は2つあります。

方法1: Passive PoE Cable Setを使用して、電源とEthernet接続を同時に提供します。以下の画像のように接続します。

画像をここに入力してください

方法2: 電源ケーブルとEthernetケーブルを別々に使用します。

画像をここに入力してください

ステップ2: プログラミング

ハードウェアのインストールが完了したら、テストコードを試してみます。 このプログラムは、SDカードからデータを読み書きし、A/Dデータをネットワークに送信する機能をテストするために書かれています。 このデモコードは、テストプログラムとして使用できるだけでなく、ボードの機能をさらに探求したい場合の参考にもなります。

注意:
  1. 必要な".h"ファイルはすべてArduino IDE(1.0)に事前インストールされています。

  2. Micro SDカードをインストールしてください。Micro SDカードが満杯でないこと、またフォーマットがFATまたはFAT32であることを確認してください。

/*
SDカードの読み書き

この例では、SDカードファイルへのデータの読み書き方法を示します。
回路:
* SDカードは以下のようにSPIバスに接続されています:
** MOSI - ピン11
** MISO - ピン12
** CLK - ピン13
** CS - ピン4

Webサーバー

アナログ入力ピンの値を表示するシンプルなWebサーバー。
Arduino Wiznet Ethernetシールドを使用。

回路:
* Ethernetシールドはピン10, 11, 12, 13に接続されています。
* アナログ入力はピンA0からA5に接続されています(オプション)。

作成日: 2009年12月18日
作成者: David A. Mellis
修正日: 2010年9月4日
修正者: Tom Igoe

*/

#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// 以下にコントローラー用のMACアドレスとIPアドレスを入力してください。
// IPアドレスはローカルネットワークに依存します:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,177);

// Ethernetサーバーライブラリを初期化します。
// 使用するIPアドレスとポートを指定してください。
// (HTTPのデフォルトポートは80です):
EthernetServer server(80);

File myFile;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.print("SDカードを初期化中...");
// Ethernetシールドでは、CSはピン4です。デフォルトで出力として設定されています。
// CSピンとして使用されていなくても、ハードウェアSSピン
// (ほとんどのArduinoボードでは10、Megaでは53)は出力として設定する必要があります。
// そうしないとSDライブラリの機能が動作しません。
pinMode(10, OUTPUT);
// pinMode(4,OUTPUT);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("初期化に失敗しました!");
return;
}
Serial.println("初期化完了。");

// ファイルを開きます。注意: 一度に開けるファイルは1つだけです。
// 別のファイルを開く前にこのファイルを閉じる必要があります。

myFile = SD.open("test.txt",FILE_WRITE);
// ファイルが正常に開かれた場合、または作成された場合、データを書き込みます:
if (myFile) {
Serial.print("test.txtに書き込み中...");
myFile.println("テスト 1, 2, 3.");
// ファイルを閉じます:
myFile.close();
Serial.println("完了。");
} else {
// ファイルが開かなかった場合、エラーを表示します:
Serial.println("test.txtのオープンエラー");
}

// 読み取り用にファイルを再オープンします:
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");

// ファイルにデータがある限り読み取ります:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// ファイルを閉じます:
myFile.close();
} else {
// ファイルが開かなかった場合、エラーを表示します:
Serial.println("test.txtのオープンエラー");
}
// Ethernet接続とサーバーを開始します:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
}
unsigned char buff[6];
void loop()
{
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
// HTTPリクエストは空行で終了します
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
// 行の終わりに到達した場合(改行文字を受信した場合)、
// かつその行が空行の場合、HTTPリクエストが終了したとみなします。
// そのため、返信を送信できます。
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// 標準のHTTPレスポンスヘッダーを送信します
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();

// 各アナログ入力ピンの値を出力します
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
client.print("アナログ入力 ");
client.print(analogChannel);
client.print(" の値は ");
client.print(analogRead(analogChannel));
client.println("<br />");
buff[analogChannel] = analogRead(analogChannel);
}
break;
}
if (c == '\n') {
// 新しい行を開始します
currentLineIsBlank = true;
}
else if (c != '\r') {
// 現在の行に文字を取得しました
currentLineIsBlank = false;
}
}
}
// Webブラウザがデータを受信する時間を与えます
delay(1);
// 接続を閉じます:
client.stop();
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
myFile.print("アナログ入力 ");
myFile.print(analogChannel);
myFile.print(" の値は ");
myFile.println(analogRead(analogChannel));
}
// ファイルにデータがある限り読み取ります:
myFile.close();
}
else {
// ファイルが開かなかった場合、エラーを表示します:
Serial.println("test.txtのオープンエラー");
}

myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("test.txt:");

// ファイルにデータがある限り読み取ります:
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
}
// ファイルを閉じます:
myFile.close();
}
else {
// ファイルが開かなかった場合、エラーを表示します:
Serial.println("test.txtのオープンエラー");
}
}
}

ステップ 3: プログラムのダウンロード

ボードにはUSBコネクタがないため、Seeeduino Ethernetでプログラムをダウンロードするには、UartSBeeが必要です。

以下のようにUartSBeeをSeeeduino Ethernetに接続してください:

画像をここに入力

画像をここに入力

注記

プログラムをダウンロードする際は、ツールメニューでSeeeduino V3.0をボードとして選択してください。

ステップ 4: 結果のテスト

注意: Seeeduino Ethernetとコンピュータが同じローカルエリアネットワーク内にあることを確認してください。 プログラムをダウンロードした後、シリアルモニターを開きます。ボードの状態を確認できます。

画像をここに入力

ウェブブラウザを開き、ウェブアドレス「192.168.1.177」を入力すると、Seeeduino Ethernetから送信されたデータを確認できます:

画像をここに入力

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズや好みに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...