メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino LoRaWAN

画像説明を入力してください

Seeeduino LoRaWAN は、LoRaWanプロトコルが組み込まれたArduino開発ボードであり、これを使用することでIoT分野におけるLoRaの利点を迅速に体験することができます。通信モジュールRHF76-052AMを基盤としており、Seeeduino LoRaWAN はLoRaWAN Class A/Cに対応し、さまざまな通信周波数をサポートします。

オンボードの4つの標準Groveコネクタにより、Seeeduino LoRaWanはSeeedstudioの数百種類のGroveセンサーやアクチュエータと簡単に接続できるため、ユーザーは異なるモジュール間の互換性問題を心配することなく、アプリケーション自体に集中することができます。さらに、このボードには統合されたリチウムバッテリー管理チップが組み込まれており、USBインターフェースを介して充電することができます。低消費モードでは、フル充電されたリチウムバッテリーで数ヶ月間ボードを駆動することが可能です。

迅速にIoTアプリケーションを構築したい場合、Seeeduino LoRaWAN は最適な選択肢です。

製品バージョン発売日購入方法
Seeeduino LoRaWAN2016年12月20日画像説明を入力してください
Seeeduino LoRaWAN W/GPS2016年12月20日画像説明を入力してください

バージョン変更

項目Seeeduino LoRaWAN W/GPSSeeeduino LoRaWAN
メインチップATSAMD21ATSAMD21
GPS通信x
モジュールRHF76-052DMRHF76-052AM
モジュール発売時期20182018
注記

初めて使用する際はファームウェアを更新してください。USB電源供給が十分でない場合に備え、常に3.7Vリポバッテリーを接続してください。

ヒント

Seeeduino LoRaWAN W/GPSはGPSモジュールを含んでいます。

特徴

  • 最小電流 (3.7Vリポバッテリー) - 2mA
  • 最小電流 (3.7Vリポバッテリー & PWR LEDを取り外し) - 80uA

Arduino/プロセッサ

  • ATSAMD21G18 @ 48MHz、3.3Vロジック/電源
  • Arduino互換 (Arduino Zeroブートローダーに基づく)
  • リチウムバッテリー管理チップとステータスインジケータLEDを内蔵
  • 20 GPIO
  • オンボードGroveコネクタ4つ
  • 18 x PWMピン
  • 6 x アナログ入力
  • 1 x アナログ出力 (A0)
  • 3.3Vレギュレータ、200mA出力
  • リセットボタン

LoRaWAN/RHF76-052

  • WORモードでのスリープ電流1.45uA (モジュールの仕様、ボードではありません)
  • 160dBの高リンクバジェット。-140dBmの感度と19dBmの出力パワー。
  • デュアルバンド、434/470MHzおよび868/915MHz
    • 19dBm@434MHz/470MHz
    • 14dBm@868MHz/915MHz
  • LoRaWANプロトコル、Class A/C対応
  • 超長距離通信
  • 超低消費電力
  • ファームウェアアップグレード
  • 小型サイズ: 23mm X 28mm、33ピンSMTパッケージ
警告

ほとんどのArduino & Genuinoボードとは異なり、Zeroは3.3Vで動作します。I/Oピンが許容できる最大電圧は3.3Vです。I/Oピンに3.3Vを超える電圧を適用すると、ボードが損傷する可能性があります。

仕様

項目
マイクロコントローラーATSAMD21G18, 32ビット ARM Cortex M0+
動作電圧3.3V
デジタルI/Oピン20
PWMピンピン2と7以外すべて
UART2 (ネイティブおよびプログラミング)
アナログ入力ピン6, 12ビットADCチャンネル
アナログ出力ピン1, 10ビットDAC
外部割り込みピン4以外のすべてのピン
各I/OピンのDC電流7 mA
フラッシュメモリ256 KB
SRAM32 KB
EEPROMなし
クロックスピード48 MHz
長さ68 mm
53 mm
重量19.6g (GPSなし), 19.9g (GPSあり)

アプリケーションアイデア

  • モノのインターネット (IoT)
  • スマートハウス
  • セキュリティ
  • スマートグリッド
  • インテリジェントファーム
  • インテリジェントパーク
ヒント

Groveモジュールを使用してアプリケーションを拡張してください。

ボード上には4つのGroveコネクタがあります。Groveについて初めて聞いた場合は、Grove Systemをご覧ください。 簡単に言うと、Groveは標準スタイルのセンサー群で、センサー、アクチュエーター、ディスプレイ、通信モジュールで構成されています。

ハードウェア概要

画像をここに挿入

  • 1. Micro USB - ボードのプログラミングおよび電源供給
  • 2. Groveコネクタ
  • 3. JST2.0リポバッテリー入力 (3.7V) および充電ステータスLED
  • 4. DFUボタン - ファームウェアモードボタン
  • 5. リセットボタン
  • 6. Arduinoピン配置
  • 7. ICSPピン
  • 8. ファームウェアモードLED
  • 9. ワイヤアンテナ
  • A. uFLアンテナ
  • B. RFモジュール - RHF76-052AM
  • C. ARM Cortex M0プロセッサ - ATSAMD21G18
  • D. LED
    • RX/TX - UART(USBから/USBへのデータ)時に点滅
    • L - D13に接続されたLED
    • PWR - 電源
ヒント

ボード上の4つのGroveコネクタを使用する場合は、digitalWrite(38, HIGH)を使用してVCCをオンにしてください。そうしないと、Groveモジュールに電力を供給できません。

ピンマップ

ピン名GPIO番号外部割り込みPWMアナログ入力アナログ出力機能
0#0YESYESRX(Serial)
1#1YESYESTX(Serial)
2#2YES
3#3YESYES
4#4YES
5#5YESYES
6#6YESYES
7#7YES
8#8YESYES
9#9YESYES
10#10YESYES
11#11YESYES
12#12YESYES
13#13YESYES
SDA#20YESYES
SCL#21YESYES
A0#A0YESYESYESYES
A1#A1YESYESYES
A2#A2YESYESYES
A3#A3YESYESYES
A4#A4YESYESYESバッテリー電圧
A5#A5YESYESYES充電ステータス
注記

すべてのピンはデジタル入力および出力として動作可能です。

はじめに

注記

Arduino を初めて使用する場合は、Arduino の使い方を参照することを強くお勧めします。

まず、最新の Arduino IDE をインストールし、Seeeduino LoRa を Arduino IDE に追加してください。

ドライバのインストール(Windows 用)

初めてボードを接続する際、Seeeduino LoRaWAN という名前の USB COM デバイスが表示され、ドライバをインストールする必要があります。以下のボタンをクリックして、ボード用のドライバをダウンロードしてください。

画像説明を入力してください

ドライバが正常にインストールされたことを確認するには、デバイスマネージャーを開き、Seeeduino LoRaWAN が存在するか確認してください。

画像説明を入力してください

次に、最初のデモ「Blink」を Seeeduino LoRaWAN にアップロードします。

Arduino IDE を開き、ファイル > スケッチ例 > 01.Basics > Blink をクリックしてスケッチを開くか、以下のコードをコピーしてください:

// setup 関数は、リセットボタンを押すかボードに電源を入れたときに一度だけ実行されます
void setup() {
// デジタルピン 13 を出力として初期化
pinMode(13, OUTPUT);
}

// loop 関数は、永遠に繰り返し実行されます
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // LED を点灯(HIGH は電圧レベル)
delay(1000); // 1 秒待機
digitalWrite(13, LOW); // LED を消灯(LOW は電圧レベル)
delay(1000); // 1 秒待機
}

次に、

  • ツール > ボード > Seeeduino LoRaWAN をクリックします。

Seeeduino LoRaWAN が見つからない場合は、Seeed ボードを Arduino IDE に追加する方法を確認してください。

  • ツール > ポート をクリックして、正しいポート番号を選択します。(COM1 を選択しないでください

画像説明を入力してください

その後、Arduino IDE の左上にある アップロード ボタンをクリックします。数秒後、スケッチが正常にアップロードされます。

画像説明を入力してください

アップロードが成功すると、赤い文字でいくつかの情報が表示され、オンボード LED が点滅しているのが確認できるはずです。

画像説明を入力してください

2. バッテリー

ボードは 3.7V のリポバッテリーで電源供給できます。JST2.0 ケーブルが付属しているので、JST2.0 コネクタ付きのバッテリーがない場合はこれを使用してください。

警告

バッテリーの正極と負極が正しく接続されていることを確認してください。そうしないと、ボードが損傷する可能性があります。

充電状態ピンとバッテリーの正極ピンは A4 と A5 に接続されており、コードを使用して充電状態を検出したり、バッテリーの電圧を測定したりできます。

以下のコードをコピーしてアップロードし、バッテリーの状態を検出してください。

// Seeeduino LoRaWAN のバッテリー

const int pin_battery_status = A5;
const int pin_battery_voltage = A4;

void setup() {
SerialUSB.begin(115200);
pinMode(pin_battery_status, INPUT);
}

void loop() {

int a = analogRead(pin_battery_voltage);
float v = a/1023.0*3.3*11.0; // 1M と 100k の抵抗分圧があります
SerialUSB.print(v, 2);
SerialUSB.print('\t');
SerialUSB.println(digitalRead(pin_battery_status));

delay(1000);
}
注記

充電状態は、充電中は 0 を返し、充電完了またはバッテリー未挿入の場合は 1 を返します。

3. 送信と受信の例

LoRaWAN モジュールにはよく設計されたライブラリがあり、簡単なアプリケーションでは LoRa プロトコルについてあまり詳しく知らなくても使用できます。LoRa プロトコルは複雑で理解しにくいですが、基本的な知識があれば十分です。 ただし、高度なアプリケーションを作成したい場合は、LoRa プロトコルについての知識が必要です。 ライブラリをダウンロードする必要はありません。パッケージにすでに含まれています。File > Examples > LoRaWAN から開くことができます。これらの例には以下が含まれます:

  • p2p-tx
  • p2p-rx
  • ABP
  • OTAA

この例を完成させるには、Seeeduino LoRaWAN が2つ必要です。1つは送信用、もう1つは受信用です。

3.1 P2P 送信

Arduino IDE を開き、File > Examples > LoRaWAN > p2p_tx をクリックしてスケッチを開くか、以下のコードをコピーしてください。 このスケッチは、3000ミリ秒ごとに文字列 "Hello World!" をブロードキャストします。

// Seduino LoRaWAN - TX example
#include <LoRaWan.h>

void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
lora.init();
lora.initP2PMode(433, SF12, BW125, 8, 8, 20);
}

void loop(void)
{
lora.transferPacketP2PMode("Hello World!");
SerialUSB.println("Send string.");
delay(3000);
}

3.2 P2P 受信

Arduino IDE を開き、File > Examples > LoRaWAN > p2p_rx をクリックしてスケッチを開くか、以下のコードをコピーしてください。

// Seduino LoRaWAN - RX example
#include <LoRaWan.h>

unsigned char buffer[128] = {0, };

void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
lora.init();
lora.initP2PMode(433, SF12, BW125, 8, 8, 20);
}

void loop(void)
{
short length = 0;
short rssi = 0;

memset(buffer, 0, 128);
length = lora.receivePacketP2PMode(buffer, 128, &rssi, 1);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}

両方のスケッチが正常にアップロードされた後、受信ボードのシリアルモニターを開き、以下のようなデータを取得できるか確認してください。

enter image description here

3.3 ABP

  • ステップ 1. LoRa/LoRaWAN Gateway Kit を参照してゲートウェイをセットアップしてください。
  • ステップ 2. Grove-Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro をベースシールドの D2 ポートに接続してください。
  • ステップ 3. ベースシールドを Seeeduino Lorawan に接続してください。
  • ステップ 4. DHT ライブラリ をダウンロードし、Arduino ライブラリフォルダに解凍してください。
  • ステップ 5. 以下のコードを Arduino IDE にコピーしてアップロードしてください。
#include <LoRaWan.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned char data[2] = {1, 2};
char buffer[256];

void setup(void)
{
dht.begin();

SerialUSB.begin(115200);
//while(!SerialUSB);

lora.init();

memset(buffer, 0, 256);
lora.getVersion(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

memset(buffer, 0, 256);
lora.getId(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

lora.setKey("2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C");

lora.setDeciveMode(LWABP);
lora.setDataRate(DR0, EU868);

lora.setChannel(0, 867.7);
lora.setChannel(1, 867.9);
lora.setChannel(2, 868.8);

lora.setReceiceWindowFirst(0, 867.7);
lora.setReceiceWindowSecond(869.5, DR3);

lora.setDutyCycle(false);
lora.setJoinDutyCycle(false);

lora.setPower(14);
}

void loop(void)
{
bool result = false;

delay(2000);
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();

//result = lora.transferPacket("Hello World!", 10);
result = lora.transferPacket(data, 2, 10);
data[0] = h;
data[1] = t;

if(result)
{
short length;
short rssi;

memset(buffer, 0, 256);
length = lora.receivePacket(buffer, 256, &rssi);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}
}
  • ステップ 6. ローカルサーバーの場合、Application->Seeed(追加したアプリケーションの名前)->View application data をクリックすると、Seeeduino_LoRAWAN から送信されたデータが表示されます。Loriot サーバーの場合は、Dashboard -> Applications -> SampleApp -> Device に移動し、Node Device EUI または DevAddr をクリックすると、送信されたデータが表示されます。

3.4 OTAA

  • ステップ 1. ユーザーマニュアル のセッション 3.2.3 を参照してゲートウェイをセットアップしてください。
  • ステップ 2. Seeeduino Lorawan の場合、Arduino IDE を開き、File > Examples > LoRaWAN > OTAA をクリックしてコードを参照してください。
#include <LoRaWan.h>


unsigned char data[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0xA,};
char buffer[256];


void setup(void)
{
SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);

lora.init();

memset(buffer, 0, 256);
lora.getVersion(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

memset(buffer, 0, 256);
lora.getId(buffer, 256, 1);
SerialUSB.print(buffer);

lora.setKey("2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C", "2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C");

lora.setDeciveMode(LWOTAA);
lora.setDataRate(DR0, EU868);

lora.setChannel(0, 868.1);
lora.setChannel(1, 868.3);
lora.setChannel(2, 868.5);

lora.setReceiceWindowFirst(0, 868.1);
lora.setReceiceWindowSecond(869.5, DR3);

lora.setDutyCycle(false);
lora.setJoinDutyCycle(false);

lora.setPower(14);

while(!lora.setOTAAJoin(JOIN));
}

void loop(void)
{
bool result = false;

result = lora.transferPacket("Hello World!", 10);
//result = lora.transferPacket(data, 10, 10);

if(result)
{
short length;
short rssi;

memset(buffer, 0, 256);
length = lora.receivePacket(buffer, 256, &rssi);

if(length)
{
SerialUSB.print("Length is: ");
SerialUSB.println(length);
SerialUSB.print("RSSI is: ");
SerialUSB.println(rssi);
SerialUSB.print("Data is: ");
for(unsigned char i = 0; i < length; i ++)
{
SerialUSB.print("0x");
SerialUSB.print(buffer[i], HEX);
SerialUSB.print(" ");
}
SerialUSB.println();
}
}
}

4. GPSデータ

注記

この章は、Seeeduino LoRaWAN W/GPS専用です。

4.1 NMEA

  • ステップ1. 以下のコードをSeeeduino LoRaWAN W/GPSにコピーしてください。
void setup()
{
Serial2.begin(9600);
Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
while(Serial2.available())
{
Serial.write(Serial2.read());
}
while(Serial.available())
{
Serial2.write(Serial.read());
}
}
  • ステップ2. シリアルモニタを開くと、GPSからデータを取得できます。

画像をここに挿入

4.2 緯度と経度

Todd KreinがGithubで共有してくれた例に感謝します。TinyGPS++ライブラリをダウンロードし、以下のコードをSeeeduino Lorawanにコピーしてください。

#define USE_GPS 1

#include "LoRaWan.h"

#ifdef USE_GPS
#include "TinyGPS++.h"
TinyGPSPlus gps;
#endif


void setup(void)
{

char c;
#ifdef USE_GPS
bool locked;
#endif

SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);

lora.init();
lora.setDeviceReset();

#ifdef USE_GPS
Serial2.begin(9600); // GPSを開く
locked = false;

// 安全のため、LoRaセクションで任意の遅延を実行する前にGPSの位置を取得します

while (!gps.location.isValid()) {
while (Serial2.available() > 0) {
if (gps.encode(c=Serial2.read())) {
displayInfo();
if (gps.location.isValid()) {
// locked = true;
break;
}
}
// SerialUSB.print(c);
}

// if (locked)
// break;

if (millis() > 15000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
SerialUSB.println(F("GPSが検出されません: 配線を確認してください。"));
SerialUSB.println(gps.charsProcessed());
while(true);
}
else if (millis() > 20000) {
SerialUSB.println(F("指定された時間内に位置を取得できませんでした。"));
break;
}
}
#endif
}


void loop(void)
{
//displayInfo();
//delay(1000);
}

void displayInfo()
{
SerialUSB.print(F("位置: "));
if (gps.location.isValid())
{
SerialUSB.print(gps.location.lat(), 6);
SerialUSB.print(F(","));
SerialUSB.print(gps.location.lng(), 6);
}
else
{
SerialUSB.print(F("無効"));
}

SerialUSB.print(F(" 日付/時刻: "));
if (gps.date.isValid())
{
SerialUSB.print(gps.date.month());
SerialUSB.print(F("/"));
SerialUSB.print(gps.date.day());
SerialUSB.print(F("/"));
SerialUSB.print(gps.date.year());
}
else
{
SerialUSB.print(F("無効"));
}

SerialUSB.print(F(" "));
if (gps.time.isValid())
{
if (gps.time.hour() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.hour());
SerialUSB.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.minute());
SerialUSB.print(F(":"));
if (gps.time.second() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.second());
SerialUSB.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) SerialUSB.print(F("0"));
SerialUSB.print(gps.time.centisecond());
}
else
{
SerialUSB.print(F("無効"));
}

SerialUSB.println();
}

5. 低消費電力

テストの結果、Seeeduino LoRaWAN の最小電流は 80uA です。以下の手順に従ってください。

  1. PWR LED を取り外します(この LED を取り外さない場合、電流は > 2mA になります)。
  2. CHG LED を取り外します。
  3. 以下のコードをボードにアップロードします。
#include <LoRaWan.h>
#include <EnergySaving.h>

EnergySaving nrgSave;

void blink()
{
for(unsigned char i = 0; i < 5; i ++)
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
}
}

void setup()
{
for(unsigned char i = 0; i < 26; i ++) // 重要: すべてのピンを HIGH に設定して電力を節約
{
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, HIGH);
}

lora.init();
blink();
lora.setDeviceLowPower();
blink();
nrgSave.begin(WAKE_EXT_INTERRUPT, 7, dummy); // D7 のボタンでボードを起動
nrgSave.standby();
}

void loop()
{
blink();
nrgSave.standby();
}

void dummy(void)
{
// 何かを実行
}

// END File

6. ファームウェアの更新

ボードのバージョンを確認したい場合は、以下のコードをボードにアップロードしてください。

void setup()
{
Serial1.begin(9600);
SerialUSB.begin(115200);
}

void loop()
{
while(Serial1.available())
{
SerialUSB.write(Serial1.read());
}
while(SerialUSB.available())
{
Serial1.write(SerialUSB.read());
}
}

シリアルモニターを開き、以下を入力してください。

AT+VER

すると、ボードのバージョンが表示されます。

注記

Seeeduino LoRaWAN ボードが AM バージョンの場合、V3 ファームウェアをサポートできません。ファームウェアを 3.0 以上に更新するには DM バージョンが必要です。V3 ファームウェアはサイズが大きすぎるため、AM のフラッシュメモリは容量が不足しています。

画像をここに入力してください

ファームウェアのバージョンが 2.0.10 の場合、ファームウェアを更新するには以下の手順を実行してください。

  • ステップ 1. 以下のコードをボードにコピーしてアップロードします。
// RHF76-052AM にファームウェアを更新
#include <Arduino.h>

void setup()
{
SerialDBG.begin(115200);
SerialUSB.begin(115200);
}

void loop()
{
while(SerialDBG.available())
{
SerialUSB.write(SerialDBG.read());
}
while(SerialUSB.available())
{
SerialDBG.write(SerialUSB.read());
}
}
  • ステップ 2. ボードを USB から取り外し、再接続します。その後、DFU ボタンを押します。ファームウェアモードの LED が点滅したら次のステップに進みます。

  • ステップ 3. 最新のファームウェア(.bin ファイル)をダウンロードします。

画像をここに入力してください

  • ステップ 4. PuTTy を開き、ボードに接続します。

画像をここに入力してください

ヒント

最新の PuTTy は以下からダウンロードできます: http://www.extraputty.com/download.php

  • ステップ 5. ボードを PuTTy に正常に接続すると、モニターに 'C' という文字が継続的に表示されます。 Files Transfer > Ymodem > Send をクリックし、ステップ 4 でダウンロードした .bin ファイルを選択します。

  • ステップ 6. 更新が開始されます。 画像をここに入力してください

FAQ

Q1: Seeeduino LoRaWANがPCに認識されなくなりました

A1: リセットボタンを素早く2回押してボードを復旧してください。

Q2:Seeeduino LoRaWANにExamples > LoRaWANがありません

A2: こちらをクリックして取得してください。

回路図オンラインビューア

リソース

プロジェクト

LoRa IoTea: 茶畑に適用される自動情報収集システムです。これは、インテリジェント農業情報収集の一部です。

技術サポートと製品ディスカッション


当社の製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...