メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino Mega

画像説明を入力してください

Seeeduino Megaは、Arduino Megaを基にした強力なマイクロコントローラーです。ATmega2560プロセッサを搭載しており、70個のデジタルI/O、16個のアナログ入力、14個のPWM、4つのハードウェアシリアルポートなど、多数のI/Oピンを提供します。Arduino Megaと比較して、Seeeduino Megaは少なくとも30%小型化されており、Seeed Shield製品と100%互換性があります。また、Seeeduinoシリーズの一員として、選択可能な動作電圧(3.3V/5V)、直角リセットボタンなど、Seeeduinoの細部へのこだわりを受け継いでいます。

画像説明を入力してください

応用アイデア

  • モノのインターネット(IoT)
  • DIY
  • ロボット
  • スマートハウス
  • 3Dプリンター
  • 産業用途

以下は参考になる面白いプロジェクトの例です。

888 LEDキューブヘキサポッドロボットDIY Arduino 3Dプリンター
画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ作る今すぐ作る今すぐ作る

特徴

  • Arduino DuemilanoveおよびDiecimilaシールドのほとんどと互換性あり
  • ATmega 2560 @ 16MHz
  • 選択可能な5V/3.3V動作
  • 70個のデジタルI/O
  • 16個のアナログ入力
  • 14個のPWM出力
  • 4つのハードウェアシリアルポート(UART)
  • 小型フォームファクター、Arduino Megaより30%小型
  • プログラムが簡単で、ファームウェアをロードするための追加ハードウェアは不要 – USBポートに接続するだけで使用可能
  • ICSPヘッダー
  • バッテリーまたはAC-DCアダプターで電源供給可能

仕様

項目
マイクロコントローラーATmega2560
動作電圧5V/3.3V
入力電圧7-12V
デジタルI/Oピン70
PWMチャンネル14
アナログ入力チャンネル16
I/OピンあたりのDC電流20 mA
フラッシュメモリ256 KB
RAM8 KB
EEPROM4 KB
クロックスピード16 MHz

ハードウェア概要

以下の画像は、Seeeduino Megaのハードウェア機能の概要を示しています。Seeeduino Megaのピンアウトと各ピンの代替機能は、ピンアウト図に示されています。これはクイックリファレンスとして使用できます。

画像説明を入力してください

  • Mini USB
    Mini USBポートは、ボードをPCに接続してプログラミングや電源供給を行うために使用されます。
  • モードスイッチ
    スライドスイッチで、自動リセットとアップロードを許可または回避します。
  • 電源スイッチ
    スライドスイッチで、ボードのロジックレベルと電源出力を5Vまたは3.3Vに切り替えます。最近では、3.3Vで動作する新しい優れたセンサーが多く開発されています。他のduinoボードでは、ボードとセンサーの間にロジックレベルコンバーターを配置する必要がありますが、Seeeduino Megaではスイッチをスライドさせるだけで済みます!
  • DC入力
    DC入力は、Seeeduino Megaを壁のアダプターから電源供給するために使用されます。これにより、DCモーターやその他の高出力デバイスを使用する場合など、プロジェクトにより多くの電力を供給できます。DC入力は7V-12Vです。モデルが電源オン時にピーク電流が2Aになるため、USB電源よりもDC電源が適しています。
  • リセット
    このボタンは側面に便利に配置されており、シールドが上に配置されていてもSeeeduinoボードをリセットできます。他のArduinoボードでは、ボタンが上部に配置されているためアクセスが困難です。
  • ICSP
    これはATmega328P用のICSP接続で、Arduino Uno、Due、Mega、Leonardo互換ハードウェア(例:シールド)で使用される標準的なICSP/SPI位置にあります。このポートのSPIピン(MISO、SCK、MOSI)は、Arduino Unoと同様にデジタルピン12、13、11にも接続されています。
  • デジタルピン
    Seeeduino Megaには最大70個のデジタルピンがあります。こちらをクリックして、ArduinoピンとAtmega2560ピンのピンマッピングを確認してください。
    Megaの70個のデジタルピンはすべて、pinMode()、digitalWrite()、digitalRead()関数を使用して入力または出力として使用できます。これらは5ボルトで動作します。各ピンは推奨動作条件として20mAを供給または受信でき、内部プルアップ抵抗(デフォルトでは切断)は20-50kΩです。最大40mAは、マイクロコントローラーに永久的な損傷を与えないために超えてはならない値です。
    さらに、一部のピンには特殊な機能があります:
    • シリアル: 0 (RX) と 1 (TX); シリアル1: 19 (RX) と 18 (TX); シリアル2: 17 (RX) と 16 (TX); シリアル3: 15 (RX) と 14 (TX)。TTLシリアルデータの受信(RX)および送信(TX)に使用されます。ピン0と1は、ATmega16U2 USB-to-TTLシリアルチップの対応するピンにも接続されています。
    • 外部割り込み: 2 (割り込み0)、3 (割り込み1)、18 (割り込み5)、19 (割り込み4)、20 (割り込み3)、21 (割り込み2)。これらのピンは、低レベル、立ち上がりまたは立ち下がりエッジ、またはレベルの変化で割り込みをトリガーするように構成できます。詳細はattachInterrupt()関数を参照してください。
    • PWM: 2から13および44から46。analogWrite()関数を使用して8ビットPWM出力を提供します。
    • SPI: 50 (MISO)、51 (MOSI)、52 (SCK)、53 (SS)。SPIライブラリを使用してSPI通信をサポートします。SPIピンはICSPヘッダーにも引き出されており、Arduino / Genuino Unoと物理的に互換性があります。
    • LED: 13。デジタルピン13に接続された内蔵LEDがあります。ピンがHIGH値のとき、LEDは点灯し、LOWのときは消灯します。
    • TWI: 20 (SDA) と 21 (SCL)。Wireライブラリを使用してTWI通信をサポートします。これらのピンは、古いDuemilanoveまたはDiecimila ArduinoボードのTWIピンと同じ場所にはありません。
    • アナログ: Mega 2560には16個のアナログ入力があり、それぞれ10ビットの解像度(つまり1024の異なる値)を提供します。デフォルトでは、これらはグラウンドから5ボルトまでを測定しますが、AREFピンとanalogReference()関数を使用して範囲の上限を変更することが可能です。
    • AREF: アナログ入力の基準電圧。analogReference()とともに使用されます。
    • リセット: このラインをLOWにするとマイクロコントローラーがリセットされます。通常、ボード上のリセットボタンをブロックするシールドにリセットボタンを追加するために使用されます。
    • マークされていないピン: レジスタ操作で使用します。

ドライバのインストール

まず、以下を行ってください:

  • Micro-USBケーブルを用意する
    Micro-USBケーブルが必要です。Androidスマートフォンのデータケーブルでも問題ありません。
    もし見つからない場合は、こちらで購入できます。

  • ボードを接続する
    ArduinoボードをUSBケーブルを使ってコンピュータに接続してください。緑色の電源LED(PWRとラベル付けされています)が点灯するはずです。

Windowsの場合

注記

このドライバはWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10で利用可能です。

画像の説明を入力してください

  • ボードを接続し、Windowsがドライバのインストールプロセスを開始するのを待ちます。数分後、プロセスは失敗します。
  • スタートメニューをクリックし、コントロールパネルを開きます。
  • コントロールパネル内で「システムとセキュリティ」に移動し、「システム」をクリックします。「システム」ウィンドウが開いたら、デバイスマネージャーを開きます。
  • 「ポート(COM & LPT)」の下を確認します。「Seeeduino Mega」という名前のオープンポートが見つかるはずです。「COM & LPT」セクションがない場合は、「その他のデバイス」の下に「不明なデバイス」があるか確認してください。
  • 「Seeeduino Mega」ポートを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」を選択します。
  • 次に、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」を選択します。
  • 最後に、「Seeeduino Mega.inf」という名前のドライバファイルを選択します。
  • これでWindowsがドライバのインストールを完了します。

Mac OSXの場合

ドライバをインストールする必要はありません。

はじめに

注記

この部分はWindows 10上でArduino 1.6.9を使用した場合を基にしています。

まず、Arduinoソフトウェアをインストールする必要があります。

画像の説明を入力してください

Arduinoアプリケーションを起動する

以前にダウンロードしたArduinoアプリケーション(arduino.exe)をダブルクリックして起動します。

注記

Arduinoソフトウェアが異なる言語でロードされた場合、設定ダイアログで言語を変更できます。詳細はArduinoソフトウェア(IDE)ページをご覧ください。

Blink例を開く

LED点滅の例スケッチを開きます:ファイル > スケッチ例 > 01.Basics > Blink

画像の説明を入力してください

Arduino IDEにSeeeduinoを追加する

ファイル > 設定をクリックし、追加のボードマネージャURLに以下のURLを入力します:
https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeeduino-Boards/master/package_seeeduino_index.json

設定を完了するにはOKをクリックします。その後、ツール > ボード > ボードマネージャをクリックし、Seeeduino by Seeed Studioを見つけてインストールします。

画像の説明を入力してください

ボードを選択する

ツール > ボードメニューで、使用しているArduinoに対応するエントリを選択します。
Seeeduino Mega 2560を選択します。

画像の説明を入力してください

シリアルポートを選択する

ツール > シリアルポートメニューからArduinoボードのシリアルデバイスを選択します。通常、COM3以上になります(COM1COM2は通常ハードウェアシリアルポートに予約されています)。確認するには、Arduinoボードを切断してメニューを再度開き、消えたエントリを探します。その後、ボードを再接続してそのシリアルポートを選択します。

画像の説明を入力してください

注記

Macの場合、/dev/tty.USBmodemのような名前になります。

プログラムをアップロードする

環境内で「アップロード」ボタンをクリックします。数秒待つと、アップロードが成功した場合、ステータスバーに「アップロード完了」と表示されます。

画像の説明を入力してください

アップロードが完了して数秒後、ボード上のピン13(L)LEDが点滅(オレンジ色)を開始するはずです。これが確認できれば、Arduinoのセットアップが完了です。問題がある場合は、トラブルシューティングの提案を参照してください。

Linuxでの開始方法

Linuxで使用する場合は、LinuxでのArduinoのインストールをご覧ください。

回路図オンラインビューア

リソース

FAQ

Arduino MegaとSeeeduino Megaの違いは何ですか?

Seeeduino MegaはArduino Megaを基にした強力なマイクロコントローラーです。主な違いは以下の通りです:

  • ミニUSBを使用して電源供給とプログラムを実行
  • 3.3V/5Vシステム電源スイッチを追加
  • 自動リセットモードスイッチを追加
  • より小型のサイズ

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...