メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino Mega Protoshield Kit

これは、 Seeeduino Mega用の初めてのProtoshieldであり、 Seeeduino 、さらには Arduino のすべてのピンをトップに引き出しました!このProtoshieldを使用することで、ユーザーは広いプロトタイピングエリアを見つけることができ、Xbeeをこのボードで使用してXbeeシールドにすることも可能です。

画像の説明を入力

特徴


  • Seeeduino MEGAおよびArduino MEGAの両方をサポート

  • すべてのピンがトップレベルに引き出されている

  • Xbee/GPS beeをサポート

  • リセットボタンがトップレベルに引き出されている

使用方法


ハードウェアのインストール

組み立て後のビュー:

オンライン回路図ビューア

リソース


SeeeduinoMegaProtoShield 回路図

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...