Skip to main content

SenseCAP Hotspot APP

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

SenseCAP Hotspot APPは、SenseCAP MX Hotspotのデータ可視化とリモートデバイス管理を主に目的とした強力なアプリです。

SenseCAPチームは、ユーザーが複数のdAppを簡単にダウンロードおよび展開できるWeb 3.0 dAppセンターの構築に取り組んでいます。SenseCAP dAppセンターを使用すると、コード不要でシームレスな分散型アプリケーション体験を楽しむことができ、SenseCAPは引き続き高品質なDAppをリリースし、ユーザーにより豊富で多様な選択肢を提供します。

アプリをダウンロード

pir

Helium

Heliumネットワークは、トークンインセンティブを通じて個人や組織がワイヤレスネットワークを展開および運用できるようにする分散型ブロックチェーンベースのワイヤレスインフラプロジェクトです。基盤としてSolana Blockchainを活用しています。ネットワークを支える主要なトークンはHNTであり、IOTトークンはそれぞれLoRaWANネットワークを促進するために使用されます。Helium IoT Hotspot(SenseCAP M1、SenseCAP M4)はLoRaWANカバレッジを提供します。

pir

pir

対応デバイス

SenseCAP M1SenseCAP M2 Light HotspotSenseCAP M2 Data-OnlySenseCAP M4 Square
pirpirpirpir

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

今すぐ購入!

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

Flux

Flux Cloudは、柔軟性、スケーラビリティ、検閲耐性を向上させた分散型アプリケーションを構築するためのPeople-Powered Networkです。 FluxNodesは高稼働率のエンタープライズグレードのハードウェア(SenseCAP M4 Squareなど)で動作し、Fluxネットワークに実際に有用なコンピューティングパワーを提供します。 FluxNodesは世界中に地理的に分散しているため、開発者はアプリが常にどの場所でもユーザーにアクセス可能であることを確信できます。

pir

対応デバイス

pir

アプリの特徴

SenseCAP Hotspot APPは、完全なウォレットおよびデバイス管理を提供します。

pir

リアルタイムのデバイスステータス更新やSeeedからの最新ニュースを通知で受け取ることができます。

ユーザー体験を向上させるために、SenseCAP Hotspot APPはヘルプセンターとAIセンターをシームレスに統合しており、問題が発生した際にはAIボットとチャットしたり、チケットを開くことができます。

pirpir

ビデオ説明

FAQ

  • なぜ SenseCAP Hotspot アプリをダウンロードする必要があるのですか?

元の Helium アプリは、メーカーのホットスポットの管理をサポートしなくなりました。SenseCAP Hotspot アプリは、Helium アプリと同様に SenseCAP MX ホットスポットを管理でき、ホットスポットに関するより詳細な情報と包括的な機能を提供します。Helium の発表

  • SenseCAP Hotspot アプリは Helium ウォレットの12個のシードワードを入力する必要がありますか?

いいえ、SenseCAP アプリは SenseCAP Dashboard アカウントでログインし、DeepLink を使用して Helium アプリに Helium ウォレットを追加するか、Helium ウォレットアドレスを入力します。

  • SenseCAP Hotspot アプリを使用して、SenseCAP MX ホットスポットを Helium ウォレットにオンボードできますか?

これは、最新バージョンの SenseCAP アプリ を使用して行うことができます。

  • SenseCAP Hotspot アプリで他のメーカーのホットスポットを管理できますか?

SenseCAP アプリは SenseCAP MX ホットスポットのみを Helium に追加することをサポートしていますが、基本情報、報酬、アクティビティ、位置情報など、すべてのメーカーのホットスポット情報を提供します。

  • SenseCAP Hotspot アプリは複数のウォレットを管理できますか?

複数ウォレットの管理機能は現在開発中です。準備が整い次第、喜んでお知らせします。

Loading Comments...