メインコンテンツまでスキップ

SenseCAP Indicator X ChatGPT

ChatGPTは、OpenAIによって開発された対話型AIモデルです。チャットボットアプリケーション専用に設計されており、大量の対話データで訓練されているため、ユーザーの入力を理解し、自然言語での応答を生成することができます。ChatGPTは、カスタマーサービスチャットボット、バーチャルアシスタント、ソーシャルメディアチャットボットなど、様々なアプリケーションで使用されています。

SenseCAP Indicatorは、OpenAIのAPIを通じてChatGPTを ネイティブファームウェアに統合しており、ChatGPTとの対話を素早く体験することができます。

ステップ1. Wi-Fi接続

Wi-Fiを選択し、パスワードを入力して接続します。

ステップ2. APIキーの設定

「Set API Key」をクリックしてQRコードをスキャンし、チュートリアルに従って設定します。

ステップ3. ChatGPTとの対話開始

Wi-FiとAPIKeyを設定すれば、すべて完了です。

ChatGPTに知りたいことを何でも聞いてください!

実演した機能に加えて、SensecAPは完全にオープンソースのコードと詳細なチュートリアルを提供しています。詳細についてはこちらをクリックしてください。

FAQ

デバイスはWIFiに接続されているが、「Please check the wifi connection」と表示される

  • 別のWi-Fiに接続してみるか、ルーターの設定を確認してください。

Please set the Open AI API key first

  • APIキーが設定されていないか、設定に失敗しています。再度設定してください。

Request fail

  • APIキーが正しいかどうか確認してください。

技術サポート

SenseCAP Indicatorでお困りですか?サポートいたします!

Loading Comments...