SenseCAP Indicator X DALL·E
DALL-Eは、OpenAIが開発した高度なAIモデルで、テキストの説明から画像を生成することができます。DALL-Eは、画像とそれに対応するテキスト説明の膨大なデータセットで訓練されています。
テキストプロンプトが与えられると、DALL-Eはその説明に一致するユニークな画像を生成することができます。このモデルは、現実世界には存在しない架空の生き物、物体、シーンの画像を生成するなど、印象的な能力を実証しています。DALL-Eは、アート、デザイン、広告など、さまざまな分野での応用が期待されています。
Wi-FiとAPIキーを設定するために、ステップ1とステップ2に従ってください。
テキストの説明を与えて、あなただけの画像を作成しましょう!


画像をクリックすると全体表示され、もう一度クリックすると戻ります。

実証された機能に加えて、SenseCAPは完全にオープンソースのコードと詳細なチュートリアルを提供しています。詳細についてはこちらをクリックしてください。
FAQ
デバイスはWiFiに接続されているが、「wifi接続を確認してください」と表示される
- 別のWi-Fiに接続してみるか、ルーターの設定を確認してください。
最初にOpen AI APIキーを設定してください
- APIキーが設定されていないか、設定に失敗しています。再度設定してください。
リクエストが失敗しました
- APIキーが正しいかどうか確認してください。
技術サポート
SenseCAP Indicatorでお困りですか?サポートいたします!