メインコンテンツまでスキップ

BLE

Examples

このディレクトリには、Bluetooth機能を実演し、あなた自身のプロジェクトにコピーして適用できるコードを提供する一連のプロジェクト例が含まれています。

例の使用方法

例をビルドする前に、必要な開発環境を確保するためにESP-IDF Getting Started Guideに従ってください。

例をビルドすることは、他のプロジェクトをビルドすることと同じです:

  • ステップ1:ビルドしたい新しい例のディレクトリに移動します。

プロジェクト設定メニューを開く前に、ビルドする正しいチップターゲットを選択するために以下のコマンドを実行します:

idf.py set-target esp32s3

(デフォルトではターゲットはesp32です。すべてのオプションについてはidf.py set-target --helpを参照してください)

  • ステップ2:プロジェクト設定メニューを開くために以下のコマンドを実行します:

idf.py menuconfig

ほとんどの例には、ここにプロジェクト固有の「Example Configuration」セクションがあります(例えば、使用するWiFi SSIDとパスワードを設定するため)

  • ステップ3:例をビルドします:

idf.py build

フラッシュするために印刷された指示に従うか、以下を実行します idf.py -p PORT flash

技術サポート

ご心配なく、私たちがサポートします!質問については、Seeed公式Discordチャンネルをご訪問ください!

大量注文やカスタマイズ要件がある場合は、[email protected]までお問い合わせください

Loading Comments...