メインコンテンツまでスキップ

Button

このコードはボードを初期化し、2つのボタンイベントコールバックを登録し、処理するボタンイベントを指定します。ユーザーがボタンを押すと、対応するコールバック関数が呼び出されます。 ESP_LOGI()関数は、どのボタンイベントが発生したかを示すメッセージをコンソールに出力するために使用されます。

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "esp_log.h"
#include "bsp_board.h"
#include "bsp_btn.h"


static void __btn_click_callback(void* arg)
{
ESP_LOGI("btn", "Click");

}

static void __btn_double_click_callback(void* arg)
{
ESP_LOGI("btn", "Double Click");
}

void app_main(void)
{
ESP_ERROR_CHECK(bsp_board_init());

/*
* Button Event types you can use:
* BUTTON_PRESS_DOWN
* BUTTON_PRESS_UP
* BUTTON_PRESS_REPEAT
* BUTTON_SINGLE_CLICK
* BUTTON_DOUBLE_CLICK
* BUTTON_LONG_PRESS_START
* BUTTON_LONG_PRESS_HOLD
*/
bsp_btn_register_callback( BOARD_BTN_ID_USER, BUTTON_SINGLE_CLICK, __btn_click_callback, NULL);
bsp_btn_register_callback( BOARD_BTN_ID_USER, BUTTON_DOUBLE_CLICK, __btn_double_click_callback, NULL);
}

技術サポート

ご心配なく、私たちがサポートします!ご質問はSeeed公式Discordチャンネルにお越しください!

大量注文やカスタマイズ要件がある場合は、[email protected]までお問い合わせください

Loading Comments...